車載電力管理の基礎

車載システムの電力管理入門

より電気化され、より洗練された自動車の開発に伴い、車載システムにおける電力管理は、重要かつ複雑な領域として浮上しています。自動車市場が変化し続ける中、現代の自動車に携わるエンジニアや技術者にとって、電力管理を徹底的に理解することは不可欠です。

電力管理の定義と重要性

車載システムにおいて、電力管理は車両内の電力の効果的な調整、割り当て、および使用に関係します。エンジン制御ユニット、エンターテイメント、ライティング、先進運転支援システム (ADAS) などの複数のサブシステムのニーズを満たすには、電気エネルギーの生成、変換、消費を制御する必要があります。電力管理の重要性は次のとおりです。

信頼性の確保: 電源管理により、すべての電子システムが安全性と機能にとって重要な、安定した中断のない電源供給を受けることが保証されます。

エネルギー効率: エネルギー利用を最大化することで、排出量の削減、燃費の向上、電気自動車 (EV) の航続距離の延長を実現し、エネルギー効率を高めます。

高度な機能のサポート: より高度なエレクトロニクスや機能を追加することで車両の電気アーキテクチャに過負荷をかけずに複数のシステムの電力要件を管理するには、電力管理が不可欠になります。

高度な機能のサポート

過去1世紀にわたって、車載アプリケーションにおける電力管理の概念は大きく進化してきました。以下はどのように発展してきたかの簡単な概要です。

初期の頃: 初期の自動車工学は、電気的な必要性がほとんどない機械的な車両に主に焦点を当てていました。電気を使ったライトおよび点火システムの発達により、基本的な配電が必要になりました。

オルタネータの導入: 20世紀半ばには発電機がオルタネータに取って代わられ、より洗練された電気システムとより効率的な電力変換が可能になりました。

電子制御ユニット (ECU): 20世紀後半のマイクロコントローラやECUの発展により、複雑な制御システムやセンサを扱うために、ますます複雑な電力管理システムが必要になりました。

ハイブリッド車と電気自動車: 電気自動車やハイブリッド自動車の導入により、バッテリー、モータ、その他の車両サブシステム間のエネルギーの流れを制御する高度な電力管理システムが必要になりました。

コネクテッドカーと自動運転車: 最近のコネクテッド技術や自動運転技術の発展により、電力管理の複雑さが増加し、変化する動作環境に適応できる高度なシステムが必要になっています。

自動車の電力管理の話題は、自動車の技術的進歩を反映して、絶えず発展しています。電力管理は、初期の自動車のライティングシステムへの基本的な電力配分から、今日の高度に電化されネットワーク化された自動車の高度なエネルギー管理へと進化してきました。電力管理は今、現代の自動車システムの機能性、効率性、信頼性をサポートする多次元の分野になっています。自動車工学や関連分野に携わる人は誰でも、その歴史的進化と現代の重要性を理解する必要があります。

車両における電力の基礎

自動車の電力管理は、車両内の電力の流れに関する基本的な理解を必要とする分野です。このセクションでは、電力の供給源と、現代の自動車に見られるさまざまな電気負荷によってもたらされる動的なニーズについても検討します。

車両の電源

車両には複数の電源があり、それぞれに異なる機能とニーズがあります。

内燃機関 (ICE) 駆動オルタネータ: これまで、ガソリン車やディーゼル車のほとんどは、エンジンに取り付けられたベルト駆動のオルタネータを使用して電気を生成してきました。エンジンが作動しているとき、オルタネータの役割はバッテリーを充電し、他の車のサブシステムに電力を供給することです。

バッテリー: エンジンがオフになっている場合、またはオルタネータが十分なエネルギーを生成していない場合は、車のバッテリーがエンジンを始動して電気システムを稼働させるために必要なエネルギーを供給します。

回生ブレーキシステム: ハイブリッド車や電気自動車の回生ブレーキシステムは、車両がブレーキをかけた際に運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、将来の使用に備えてバッテリーに蓄えます。

燃料電池: 燃料電池車では水素と酸素が化学的に結合してエネルギーを生成します。電気モータやその他の車両サブシステムはこの方法で電力を供給されます。

ソーラーパネル: 特にエアコンやエンターテイメントシステムなどの補助負荷用の電力供給を増強するため、最近の自動車の多くにはソーラーパネルが搭載されています。

外部充電: 充電ステーションを通じて、プラグインハイブリッド車や電気自動車は外部の電気ネットワークから電力を得ることができます。

最新自動車の電気負荷要件

自動車内のすべての電気システムと部品に必要な電気の総量は、電気負荷と呼ばれます。複雑な技術の追加により、現代の自動車の電気負荷は大幅に増加し、電力管理に対してより包括的なアプローチが必要になっています。現代の自動車の低電圧バッテリーシステムは、ピーク負荷の需要状況に対応するために最大400A~800Aの電流を供給できます。現代の自動車における高電力、低電圧のシステム部品の電流消費の例をいくつか以下に示します。

  • パワーステアリング: 5A〜15A
  • 屋外ライティング: 10A〜30A
  • エアコン (HVAC): 10A〜20A
  • パワーウィンドウ、シート: 20A〜30A / モータ
  • 点火システム: 5A〜15A
  • オーディオシステム: 10A〜20A
  • スターターモータ: 50A〜150A

バッテリーに適用される負荷電流は数百アンペアに達する可能性があります。車両のバッテリー電圧は運転条件によって異なります。通常、12Vシステムの負荷は、9V~18Vの供給電圧範囲全体で適切に機能し続ける必要があります。この基準はまた、通常の動作条件下で、システム内の各電気負荷に少なくとも9ボルトの安定した電源が供給されるように配電システムを構築する必要があることも意味します。

電力管理の目的

車載システムでは、効率的な電力管理には、必要な場所にエネルギーを供給する以上のことが必要です。これには、いくつかの重要な目標に沿って慎重にバランスをとる必要があります。これらの目標は、性能、経済性、環境の持続可能性、技術革新など、最新の自動車が満たさなければならない多くの要求を反映しています。

安定した電力供給の確保

車載システムの電力管理の主な目的は、自動車のあらゆる部品に安定した信頼性の高い電源を供給することです。

車両の始動: 最悪の天候でも、内燃エンジンは十分なパワーで始動しなければなりません。内燃エンジンを搭載した低電圧車載システムに推奨されるコールドクランキング波形を次の図に示します。極寒の天候では、クランキングによりバッテリーとハーネスの両方の抵抗が増加します。その結果、始動用発電機の電流の使用により、バッテリー電圧が大幅に低下し、3Vまで低下します。その後、その瞬間に車の下から聞こえるクランキング現象を模倣した振動波形が続きます。

図1 : ISO 16750-2に準拠したコールドクランキング波形

車両停止中の補給: セキュリティシステムや一部のメモリ操作などの特定のシステムでは、車両の電源がオフのときでも継続的に電力が必要です。車が使用されていないとき、各負荷にはバッテリーから引き出すことができる静止電流の量があります。この量は通常、負荷ごとに100uAであり、車を長時間放置してもバッテリーがすぐに消耗しないことを保証します。

エンジン停止中の供給: 内燃機関を搭載した自動車では、エンジンがオフのときは、すべてのユーザーが運転中ずっとバッテリーに完全に依存しています。オルタネータがないとバッテリーはすぐに消耗してしまいます。バッテリーが消耗して内燃エンジンを始動できなくなるのを防ぐために、最新の自動車にはバッテリー節約機能が備わっています。

ピーク時と谷間の電力管理: 高度な電力管理により、加速などのピーク需要時にトラクションシステムが必要な電力を供給できるようになります。たとえば、HEV車では、内燃エンジンが電気機械と連動して機能し始める場合があります。車両管理システムは、燃焼エンジンを停止し、ヒーターや冷却ファンなどの補助機器を非アクティブ化またはオフにすることで、発電量が少ない時間 (信号待ちでのアイドリングなど) に電力消費を最小限に抑えます。

燃費向上と排出量削減

燃料効率の向上と環境への影響の削減というより一般的な目標を達成するには、電力管理が不可欠です。

オルタネータの動作の最適化: 最新の自動車に使用されているスマートオルタネータは、ECUによって管理されます。実際の需要に応じてオルタネータの活動を制御し、無駄なエネルギー生成を防ぐことで、燃料消費を削減できます。

回生ブレーキ: 回生ブレーキは、ブレーキエネルギーを蓄電電力に変換することで、ハイブリッド車や電気自動車におけるガソリンや外部充電の必要性を最小限に抑えます。

負荷制限: 負荷需要が高いときに、重要でないシステムを一時的にオフにすることで、燃費を維持できます。

バッテリー寿命の延長

電気自動車、ハイブリッド自動車、従来型自動車のいずれにとっても重要な目標は、バッテリー寿命を延ばすことです。

最適な充電: 過度の放電や過充電を避けることで、制御されたインテリジェントな充電により、バッテリー寿命が大幅に延長される場合があります。

エネルギーバランス: バッテリーパックの健全性を維持するには、セルが均等に充電および放電されていることを確認する必要があります。

熱管理: 特に電気自動車のバッテリーの寿命を延ばすには、バッテリーを適切に冷却および加熱する必要があります。液体冷却機能を備えた高出力バッテリーは、一般的な改善策です。

高度なエレクトロニクスと機能に対応

最新の自動車に搭載されている強力なエレクトロニクスや機能により、電力管理はますます複雑になっています。

先進運転支援システム (ADAS): このシステムが正しく動作するには、かなり大きく安定した電源が必要になる場合があります。

インフォテインメントシステムの管理: 電力管理により、必要な車の操作を妨げることなく、情報システムやエンターテイメントシステムがスムーズに実行されるようになります。たとえば、バッテリー電圧が危険なほど低下した場合、重要な車の操作を維持するために、エンターテイメントシステムの部品がシステムによってオフになることがあります。

ユーザーカスタマイズへの適応: 最新の自動車には、ライティングや快適性など、消費者が変更できる機能が多数あり、柔軟な電力管理技術が求められます。

車載システムの電力管理は、電気エネルギーを分配するだけでなく、さらに多くのことを達成することを目指しています。これは、寿命、効率、信頼性、技術革新のバランスをとることを目的とした包括的な戦略を提供します。これらの目標を達成するために使用される戦術は、現代の自動車設計とエンジニアリングの動的かつ複雑な性質、および車両の周囲と操作スタイルを取り巻く常に変化する状況を考慮する必要があります。

電力管理戦略

複雑な自動車電力管理の分野では、さまざまなシステムや機能を効率性、信頼性、パフォーマンスに合わせて調整するために、創造的なソリューションを使用する必要があります。これらの戦術は、単独の方法ではなく、車両の電力フローと使用を最大化するための包括的な計画の構成要素です。以降のセクションでは、現代の車両電力管理システムの基礎となるいくつかの基本的な概念について説明します。

負荷管理と負荷制限

負荷制限は、電力を節約し、負荷管理を実現するために、重要でないサービスを意図的に無効にすることですが、負荷管理では、車両内のさまざまなシステムの需要を満たすために電力リソースを動的にシフトする必要があります。

システムの優先順位付け: 安全性が極めて重要なシステムとその他のシステムを相対的な関連性に基づいて優先順位付けすることで、最も必要とされる場所に電力を割り当てることができます。

モニタリングと制御: 車の電気システムは継続的にモニタされており、さまざまなサブシステムのニーズを満たすためにリアルタイムで変更を行うことができます。

危機的状況における負荷制限: 電力需要が高いときや電力供給が少ないときに、重要でないシステムを一時的に無効にして、重要な操作に十分な電力が供給されるようにすることができます。たとえば、バッテリーシステムに障害が発生した場合、システムはまず、バッテリーのSOCをできるだけ長く節約するために、シートウォーマー、ACファン、オーディオシステムなどの重要ではない補助的な負荷を小さくし始めます。これは、オルタネータがバッテリーを充電できず、バッテリーの電圧が危険なほど低下したためです。

環境発電と回生ブレーキ

この戦術は、捨てられるはずだったエネルギーを獲得し、活用します。

回生ブレーキ: 回生ブレーキは、ブレーキ中に失われた運動エネルギーをバッテリーに蓄えられる電気エネルギーに変換することで、電気自動車やハイブリッド車の全体的な効率を高めます。最新の回生ブレーキシステムにより、車両の運動エネルギーの最大70%を回収できます。

熱エネルギーの収集: エンジンやその他の部品から発生する余剰熱には、いくつかのアプリケーションがあります。たとえば、客室内の空気を温めると、空調システムヒーターの需要を減らすことができます。熱から電力を生み出すことができる熱電発電機 (TEG) も別の用途としてあります。たとえば、BMWは2011年に多くのTEGアプリケーションのプロトタイプを展示しましたが、この部品の大量生産と価格設定にはまだ問題が残っています。

太陽エネルギーの収穫: 車両の設計にソーラーパネルを追加すると、特定の用途に追加の電源を提供できますが、ソーラーパネルは高価であり、車両上で多くのスペースを占めるため、これは依然として難しい選択肢です。

スマート充電システム

プロセスにインテリジェンスを組み込むことで、スマート充電ソリューションは従来の充電方法を超えます。車との通信のみに限定された「頭の悪い」充電ステーションとは異なり、スマートチャージャを使用すると、充電ステーションの所有者はデバイスの使用をリモートでモニタリング、管理、制限することで、エネルギー使用を最適化できます。

アダプティブ充電アルゴリズム: 充電システムは、バッテリーの状態、使用傾向、温度などの外部変数を認識して、可能な限り最適な充電サイクルを提供するように調整する場合があります。

車両ツーグリッド (V2G) Integration: 電気自動車は電力グリッドと連携することで、需要が高いときにエネルギーを補給し、オフピーク時に充電することができます。この機能を統合するには、車に双方向オンボードチャージャが搭載されている必要があります。

オンボードおよびリモート診断: バッテリーの状態とパフォーマンスに関する包括的なデータを提供することで、スマート充電ソリューションは、より効果的な使用と予防保全を可能にします。

最新の自動車は複雑で要求が厳しく、それは自動車市場で使用される電力管理システムの高度化に反映されています。これらの戦術は、単なる技術的な修正ではなく、効率性、信頼性、環境問題、急速に変化する技術環境を考慮した包括的な戦略を提供します。これらの戦略には、充電技術の巧みな統合、廃エネルギーの創造的な捕捉、負荷管理による電力のインテリジェントな割り当てなどが含まれており、継続的な探究と革新のダイナミックな分野を表し、自動車市場のさらなる進歩のための刺激的な機会を提供します。