エンジン管理におけるパワーエレクトロニクスの役割

エンジン管理におけるパワーエレクトロニクス入門

現代の自動車に対する複雑さと性能、経済性、持続可能性の要求が同時に拡大している結果、パワーエレクトロニクスはエンジン管理において重要な役割を果たしています。このセクションでは、エンジン管理の観点から、パワーエレクトロニクスを定義し、その重要性を説明し、その開発の歴史的概要を示します。ECUとその補助装置のブロック図を次の図に示します。赤い円を見ると、パワーエレクトロニクス部品とそれらが電力を供給しているアクチュエータがわかります。

図1:ECUとその接続のブロック図

パワーエレクトロニクスの定義と重要性

電力の変換と管理に固体電子機器を使用することをパワーエレクトロニクスと呼びます。これには、広範な周波数と電力レベルを処理できるさまざまなシステムとガジェットが含まれます。

エンジン管理における重要性

制御と規制: 燃料噴射、点火時期、スロットル応答などのエンジン特性は、パワーエレクトロニクスによって正確に制御できます。これらの要素をリアルタイムで調整できるため、最適なパフォーマンスが得られます。

エネルギー効率: パワーエレクトロニクスは、さまざまな形態間でのエネルギーの変換を容易にし、エンジン内でのエネルギーの分配を制御することで、エネルギー損失を減らし、効率を向上させます。

  • 燃料噴射制御: エンジン制御ユニット (ECU) は、パワーエレクトロニクスを利用して、燃焼室に噴射される燃料の量とタイミングを正確に制御できます。燃料をより徹底的に燃焼させる強化された噴射技術により、排出量と未燃焼燃料の無駄が削減されます。さらに、この慎重な調整により、さまざまな状況でエンジンが可能な限り効率的に動作し、ガソリンを節約できます。
  • 点火時期: パワーエレクトロニクスによる正確な点火タイミング管理により、燃焼室の空気と燃料の組み合わせが理想的なタイミングで点火されます。この理想的な点火により、有害な排出物が低減されるだけでなく、より効率的な燃焼プロセスが実現され、燃費と出力が向上します。
  • スロットルレスポンス管理: スロットルモータはHブリッジドライバ段によって制御され、さまざまな運転状況に基づいて調整されます。たとえば、パワーエレクトロニクスは、急加速が必要な状況で迅速かつ効果的なスロットル応答を提供し、エンジンが必要以上に燃料を使用することを防ぎます。一方、一定速度で走行しているときは、燃費を節約するためにスロットル位置を調整することもあります。

他のシステムとの統合: パワーエレクトロニクスと、排気ガス管理やトランスミッション制御などの他の車載システムとの相互作用により、車両制御と診断に対するより包括的なアプローチが可能になります。

代替エネルギー源への適応: 自動車市場が電気自動車やハイブリッド車へと移行する中、パワーエレクトロニクスにより、バッテリー、燃料電池、従来の内燃エンジンなど、さまざまなエネルギー源を統合および調整することが可能になります。

エンジン制御におけるパワーエレクトロニクスの歴史的展望

初期の開発

  • 機械システム: パワーエレクトロニクスが開発される前は、エンジン管理は主に機械的なものであり、制御性や効率性がほとんどありませんでした。エンジン制御は、点火タイミングギアと機械式キャブレターの使用による限定的なフィードバック機能で実現されました。
  • トランジスタの導入: 1950年代にはトランジスタが開発され、電子制御への移行が始まり、エンジンの動作をより正確に制御できるようになりました。

成長と統合

  • マイクロプロセッサ時代: 1970年代には、エンジン制御ユニットにマイクロプロセッサが組み込まれるようになり、ますます複雑なパワーエレクトロニクス システムへの道が開かれました。
  • 燃料噴射と点火制御: 従来の効率の低いキャブレタシステムに代わる、燃料ポンプを備えた電子燃料噴射および点火システムの発明は、主にパワーエレクトロニクスによって可能になりました。

現代

  • ハイブリッド車と電気自動車: 電気技術とハイブリッド技術の発展により、パワーエレクトロニクスは自動車設計の重要な部品になりつつあります。eマシーンやベルト駆動統合スタータジェネレータなどのシステム部品に大量の電力を供給するには、複雑なエネルギー変換および管理戦略が必要です。
  • ネットワークシステム: CANやLINなどの通信プロトコルの出現により、パワーエレクトロニクスは車両ネットワークの重要な構成要素になりました。

パワーエレクトロニクスは、電子制御と機械工学の間のギャップを埋め、現代のエンジン管理の重要な構成要素に発展しました。エンジン内でエネルギーを効果的に変換および管理する機能は革命的であることが証明されています。機械システムから、現代の自動車に見られる複雑なデバイスとプロトコルのネットワークへの移行は、この分野がいかにダイナミックに進化し続けているのかを示す一例です。パワーエレクトロニクスを理解することは、単なる技術的な取り組みではありません。むしろ、自動車業界が効果、効率、新規性を追求し続けていることを映し出しています。

エンジン制御におけるパワーエレクトロニクスデバイス

パワーエレクトロニクスは、エンジン管理システムの重要な機能である電気エネルギーを調整および変換します。

ECU内の電源トポロジー

モータ制御用Hブリッジ

  • 機能性: Hブリッジ回路構成は、モータの速度と方向を制御するためによく使用されます。これは「H」字型に配置された4つのスイッチで構成されており、通常はトランジスタまたはMOSFETです。
  • 重要性: 燃料噴射ポンプシステムなど、双方向モータ制御を必要とする車載アプリケーションでは、Hブリッジ回路が不可欠です。
  • アプリケーション: Hブリッジは、自動ウィンドウシステムのモータの方向を制御し、ウィンドウを上下に動かすことができます。また、スロットルバルブの開閉を制御する電子スロットル制御システムでも広く利用されています。

ハイサイドスイッチ

  • 機能性: ハイサイドスイッチは通常、負荷と電源電圧の間に配置され、ハイサイド (電源側とも呼ばれる) で電源を調整します。安全性や機能性の理由から常に接地する必要がある負荷を駆動するためによく使用されます。
  • 重要性: ハイサイドスイッチは短絡を防止する上で重要な役割を果たし、共通接地が必要な状況で必要になります。グランドに乱れがある場合でも、効果的かつ安全な荷重管理を実現します。
  • アプリケーション: ライティングや燃料噴射など、負荷に永続的な接地接続が必要ないくつかのサブシステムでは、自動車のランプ、モータ、リレーを制御するために頻繁に使用されます。

ローサイドスイッチ

  • 機能性: ローサイドスイッチは、グランドと負荷の間に配置することを目的にしています。ゲートまたはベースはグランドと呼ばれ、制御信号の提供がよりシンプルかつ効率的になるため、通常は駆動が容易になります。
  • 重要性: グランド参照が不要なシステムでは、ローサイドスイッチは効率とシンプルさの点で非常に重要です。これらは、パワーエレクトロニクス設計において部品数を削減し、リソースの割り当てを最大化するために不可欠です。
  • アプリケーション: ローサイドスイッチは、周辺電源や重要でないライティングシステムなど、永続的な接地が不要で、基本的なオン / オフ制御で十分な自動車環境で広く使用されています。

ドライバとコントローラ

ドライバ

  • 機能性: ドライバは、ソレノイドやモータなどの部品を制御し、電力を供給するためにエンジン管理システムで使用されるASICです。
  • 重要性: これらは、制御信号と電源部品間のインタフェースとして機能することで、正しい動作を保証します。
  • アプリケーション: モータドライバは、エンジンの冷却ファン、スロットル位置、その他の機械的に動作する部品を制御します。ウェイストゲートバルブは、ハイサイドドライバとローサイドドライバによって制御されるシステム内の多数のバルブとリレーの1つです。

コントローラ

  • 機能性: コントローラは、フィードバック メカニズムを使用して望ましい状態を維持し、多数のエンジンパラメータの機能を監視する複雑な回路またはマイクロコントローラです。
  • 重要性: 燃料噴射、点火時期、汚染制御などのプロセスは、コントローラの助けを借りて自動化および最適化できます。
  • タイプ: PIDコントローラ、または比例積分微分コントローラは、所定のポイントで制御変数を連続的に変更するためによく使用されます。

エンジン管理における特定のデバイスの選択と使用には、パワーエレクトロニクスデバイスの特長、機能、およびアプリケーションを十分に理解することが必要です。トランジスタやダイオードなどの単純な部品から複雑なドライバやコントローラまで、パワーエレクトロニクスデバイスは現代のエンジン制御システムの基盤となっています。これらの部品により、車両エンジニアは高エネルギー装置の制御に加えて、エンジンの動作を自動化および最適化できるようになります。これにより、パフォーマンス、経済性、持続可能性が向上します。

効率を高めるパワーエレクトロニクス

パワーエレクトロニクス、特にエンジン制御は、自動車技術の進歩に大きな役割を果たしてきました。エネルギーを操作および変換する能力により、効率性と生産性が大幅に向上しました。このセクションでは、エネルギー変換と効率化のためのエンジン管理システムにおけるパワーエレクトロニクスの機能について詳しく説明します。

効率的な燃料利用

  • アプリケーション: 燃料噴射量とタイミングはパワーエレクトロニクスによって制御され、より徹底した燃焼を促進し、無駄を減らします。
  • 結果: 燃費の向上と排出量の削減により、環境の持続可能性を促進します。

熱管理

  • アプリケーション: 圧力ポンプモータなどの電力電子部品とそのドライバは、エンジンの加熱および冷却システムを制御して、理想的な動作温度を維持します。
  • 重要性: 理想的な燃焼温度を維持し、部品の摩耗を最小限に抑えることで、効率的な熱管理によりエンジン効率が向上します。

排出ガス制御

  • 機能性: 排気ガス再循環 (EGR) バルブや触媒コンバータなどのその他の排出削減装置は、パワーエレクトロニクスによって作動します。
  • 利点: これは厳しい環境要件に準拠しており、排気ガスの排出削減に役立ちます。

エンジン制御にパワーエレクトロニクスを組み込むことにより、特にエネルギー変換と効率に関して、エンジンの動作は完全に変化しました。パワーエレクトロニクス機器は、エネルギーを正確に制御および変換することで、エンジンがより効率的かつ持続的に動作するのに役立ちます。パワーエレクトロニクスは、効率性への影響が燃費だけにとどまらず、車両の全体的な性能と環境への影響にまで及ぶため、現在の自動車工学において重要な役割を果たしています。