実社会のアプリケーション入門
パワーエレクトロニクスの本質は、その理論的基礎にもかかわらず、実際のアプリケーションで真に現れます。実際の場合には、教室や研究室で伝えられた原則が例示され、テストされます。
実施例の重要性
重要な知識は電力管理の理論的基盤によって提供されますが、これらの原則を実際に生かしているのは実社会のアプリケーションです。実施例によって、いくつかの目的が果たされます。
状況の理解: 実際のアプリケーションにおける事例研究は、具体的な結果と抽象的な原理との間のギャップを埋めることによって、理論的知識を実際の状況に当てはめます。理論的概念のアプリケーションを示し、カーエレクトロニクスにおける実際の課題の解決を紹介します。
問題解決スキル: 実社会の状況では、予期せぬ課題や制約がたくさんあります。このような状況を検討することで、学生も専門家も問題解決能力を磨き、実社会の複雑な環境を習得することができます。
アプリケーションの幅広さ: 実例を示すことで、自動車のパワーエレクトロニクスにおけるアプリケーションの広範な範囲と多様性を際立たせます。ライティングシステムからパワートレインまでをカバーする一連のアプリケーションは、現代の自動車における電力管理の遍在と重要性を明確に示しています。
このセクションでのケーススタディの範囲
次のセクションでは、自動車の電力管理に固有の課題とソリューションを例示する特定のケーススタディについて詳しく説明します。
電気自動車の電力管理: このようなシステムによってもたらされる特有の課題に対処するために、本研究では、パワーエレクトロニクスが電気自動車の運転、安全性、および効率においてどのように重要な役割を果たすのか探求します。
車載用のエネルギー効率の良いライティングシステム: 車両の安全性と美観のために、照明は重要です。この事例研究によって提供される照明は、電力管理が耐久性、効率性、適応可能なライティングソリューションをどのように保証するかを実証します。
先進運転支援システム (ADAS) の電源管理: ADASシステムは、自動車のスマート化に伴い標準化されつつあります。本研究では、これらのシステム内の電力管理の複雑さを詳細に説明し、安全性と最適なパフォーマンスの両方を保証します。
この章の最後では、読者は、電力管理理論が実際のソリューションにどのように変換され、自動車業界の進化を推進するかを包括的に理解することができます。
ケーススタディ1 : 電気自動車の電力管理
導入と背景
自動車産業における非常に大きな変化は、電気自動車 (EV) 革命によって代表されます。EVは、炭素排出量や持続可能性への懸念が高まる中、従来の燃焼エンジンに代わる有望な代替手段になります。電力管理の役割は、その運用と効率に不可欠であり、車両内での電力の最適な生成、変換、消費を確保します。
電源管理の要件と課題
EV内の電力管理は複雑です。基本的なニーズには、次のようなものがあります。
エネルギー貯蔵と効率: EVのバッテリーに蓄えられた膨大なエネルギーを効率的に管理することは、最大の走行距離を保証するために不可欠です。
変換プロセス: EVにおいて、電力は、AC形式とDC形式との間の変換、およびDC電圧レベルの変更が必要です。
安全性と信頼性: バッテリーの過充電や放電、過熱、その他の潜在的な危険を防ぐには、適切な電源管理にかかっており、非常に重要です。
他のシステムとの統合: ドライブトレインからインフォテインメントに至るまで、他の車両システムとの統合には、パワーエレクトロニクスのシームレスな組み込みが必要です。
次のような課題があります。
熱管理: パワーエレクトロニクスによる著しい熱の発生は、EVの性能とバッテリーの寿命に影響を与える可能性があります。
サイズと重量の制約: 車両内のスペースが限られていることを考えると、電力管理システムは、コンパクトさと電力のバランスをとる必要があります。
コスト: 高品質のパワーエレクトロニクスのコストは、EVの完全な手頃さに影響を与える可能性があります。
実装された電源管理ソリューション
これらの課題を解決するために、数多くのソリューションが設計されています。
高度なバッテリー管理システム (BMS): 高度なBMSは、バッテリーの状態と充電状態をモニタリングすると同時に、温度と電圧のセルバランシングによってパフォーマンスを最適化するという2つの機能を実行します。
効率的なコンバータ: 電力変換プロセス中のエネルギー損失を最小限に抑えるために、最先端のDC/DCおよびAC/DCコンバータが開発されています。
冷却ソリューション: パワーエレクトロニクスによって生成された熱を放散するために液体冷却から高度な材料まで、多くの方法が使用されています。
集積回路: 電源管理用に設計されたコンパクトな集積回路は、より小さな設置面積内で機能を提供します。
結果と学んだ教訓
テスラモデルS
電気自動車分野のフロントランナーであるテスラは、自動車の性能と効率を向上させるためのパワーエレクトロニクスの活用で大きな進歩を遂げてきました。統合された駆動ユニットは、テスラのパワーエレクトロニクス設計の重要な側面であり、パワーエレクトロニクスインバータ、電気モータ、ギアボックスを統合されたコンパクトなモジュールに結合しています。
テスラのインバータには炭化ケイ素 (SiC) パワー半導体が使われています。SiCデバイスは、従来のシリコンデバイスとは異なり、損失の低減、熱伝導率の向上、および高周波で機能する能力を提供します。これらの特性は、より小さく、より軽く、より効率的なシステムをもたらします。モデルSおよびモデル3のインバータにSiCパワー半導体を使用することで、充電時間の短縮、効率の向上、および範囲の拡大という変革がもたらされます。
ポルシェ・タイカン
パワーエレクトロニクスにおけるもう1つの画期的な出来事は、代表的な高性能電気自動車であるポルシェ・タイカンに代表されます。ポルシェは、EVでは珍しい2速トランスミッションを後車軸に採用することで、優れた加速と最高速度を実現しています。パワーエレクトロニクスは、この2速ギアボックスの動作を制御する上で重要な役割を果たします。
さらにポルシェ・タイカンは、より一般的な400Vシステムの代わりに、800Vシステムを採用した最初の量産EVという名誉を達成しました。電圧を2倍にすることで、より迅速な充電を容易にし、発熱を低減します。DC/DCコンバータおよびインバータを含むパワーエレクトロニクスの慎重な設計は、この高い電圧レベルを管理し、損失を軽減しながら信頼性および安全性を保証するために不可欠でした。
EVが普及するにつれて、業界は多くの洞察を得ました。
システム統合の重要性: 最適な性能を発揮するためには、パワーエレクトロニクスと他の車両システムとの間のシームレスな統合が非常に重要です。
継続的な進化: 電力管理ソリューションは、柔軟性と適応性の重要性を重視して、バッテリー技術と車両アーキテクチャの進歩に合わせて進化しなければなりません。
コストと性能のトレードオフ: システムのコストと性能のバランスをとることは、EVのより広範な市場での受け入れを達成するために不可欠な継続的な課題です。
結論として、電気自動車の台頭は、安全性、効率性、信頼性を維持する上での電力管理の不可欠な重要性を明確に示しています。これらの初期段階から学ぶことは、自動車市場が電動化を進める明日の技術革新に影響を与えるでしょう。
ケーススタディ2 : 車載用のエネルギー効率の良いライティングシステム
導入と背景
単に照明を提供するだけでなく、車両ライティングシステムの発展は、車両の安全性、美観、およびエネルギー効率において不可欠な役割を果たすように進化してきました。従来、車載用ライティングの主な選択肢はハロゲン電球でした。しかし、エネルギー効率と寿命への関心が高まっているため、HID (High-Intensity Discharge) やLED (Light Emitting Diodes) ランプなどの代替品は、最近の車両の標準となっています。
電源管理の要件と課題
ライティングシステムの場合、効果的な電源管理には次のものが含まれます。
均一な照明: バッテリー電圧や外部条件の変化にかかわらず、ライティングは一定に保つ必要があります。
アダプティブライティング: 運転条件に基づいて適応する最近の車両にアダプティブライティングシステムを統合するには、ますます複雑な電力管理ソリューションの実装が必要になっています。
熱出力の低減: LEDは、そのエネルギーの多くを熱として放散しないので、ハロゲンと比較してLEDには異なる温度管理の検討が必要です。
次のような課題があります。
他のシステムとの統合: ライティングシステム、特にアダプティブライティングシステムとセンサおよび他の車両システムとの統合は、シームレスでなければなりません。
サイズと重量: 他の車載システムと同様に、ライティング用の電源管理部品の重量とサイズを最小限に抑えることが不可欠です。
コスト: 効率的ですが、高度なライティングシステムはより高いコストが必要な可能性があります。市場競争力を維持するには、コストパフォーマンスに優れた電源管理ソリューションが必要です。
実装された電源管理ソリューション
これらの要件を満たすために、さまざまな電源管理ソリューションが開発されています。
LED用の効率的なドライバ: LEDへの電力供給を調整することに特化した回路で、入力電圧の変動に適応して適切なレベルを確保します。
熱管理: LEDはハロゲンよりも低温であるにもかかわらず、依然としてある程度の熱を放出します。過熱を防ぐために、効果的なヒートシンクやその他の熱ソリューションが導入されています。
アダプティブ電源モジュール: アダプティブライティングシステム用の電源モジュールは、センサ入力に基づいて電力供給を適応させることができ、異なる条件にわたって最適な照明を確保します。
結果と学んだ教訓
戦略の開発
2021年、オスラム・リヒトAGは、運転手の視認性を高め、他の道路利用者のまぶしさを最小限に抑えるように設計された、新しいレーザーベースのヘッドライト技術を導入しました。今後数年間で、ハイエンドの高級車への技術の搭載が予想されます。
2020年、小糸製作所はソニー(株)と協力して、ソニーの最新のイメージセンサを活用した次世代の車載ライティングシステムを新たに開発しました。このパートナーシップは、暗い場所での視認性を向上させることで、運転手の安全性を高めることを目的としています。
新製品の発売
- (株)小糸製作所: 小糸は2021年に、より明るく自然なライティングを提供するために新しいLEDチップタイプを利用した新しいLEDヘッドライトの製品ラインを発表しました。全体的な消費電力とCO2排出量を削減するために、ヘッドライトは従来のヘッドライトよりもエネルギー効率が高くなるように設計されています。
- Valeo S.A.: ヴァレオは2020年に、進化する運転条件に動的に調整するための高度なセンサとアルゴリズムを統合した新しいシリーズの「スマート」ライティングシステムを発表しました。障害物を検出し、ライティング強度を最適化し、ビームパターンを適応させることができるこれらのライティングシステムは、最適な視認性と安全性を確保します。
- マニエッティ・マレリS.p.A.: 変化する運転状況に適応する高解像度ライティングを提供するために、マニエッティ・マレリは2020年に高度なソフトウェアとセンサを使用した「マトリックス」LEDヘッドライトの新ラインを発表しました。ドライバの安全性を高めるために設計されたこれらのヘッドライトは、他の道路利用者のまぶしさを最小限に抑えながら、視認性を確保します。
- オスラム・リヒトAG: エネルギー効率が高く耐久性のある高品質のライティングを提供するために、オスラム・リヒトAGは2020年に高度な光学機器と電子機器を使用した新しいLEDヘッドライトの製品ラインを発売しました。また、さまざまな車種に対応できるように設計されたヘッドライトは、お客様の多様な好みに合わせたカスタマイズオプションを提供します。
高度なライティングシステムの統合により、いくつかの重要なポイントが明らかになりました。
安全性の向上: 夜間運転の安全性は、エネルギー効率の高いライティング、特に適応システムによって著しく向上し、その結果、事故が減少し、視認性が向上しました。
長期使用とメンテナンスの軽減: 効果的な電力管理と組み合わせると、LEDシステムは従来のハロゲンよりも大幅に長い寿命を誇り、その結果、メンテナンスの必要性が減ります。
重要な統合: 他の車両システムと同様に、電力管理モジュール、ライティングシステム間のシームレスな統合の必要性が、他の車両システムと同様に最も重要です。効果的な電力管理と組み合わせると、LEDシステムは従来のハロゲンよりも大幅に長い寿命を誇り、その結果、メンテナンスの必要性が減ります。
効果的な電力管理は、車載ライティングの進化からも明らかなように、安全性、エネルギー効率、および最適なパフォーマンスを確保する上で重要な役割を果たします。車両技術の継続的な進化の中で、パワーエレクトロニクスは、この分野における革新と強化の背後にある原動力として存続します。
ケーススタディ3 : 先進運転支援システム (ADAS) の電力管理
導入と背景
先進運転支援システム (ADAS) は、幅広い自動車技術をカバーし、運転の安全性を高め、車両の操作性を向上するように設計されています。ADASは、車線逸脱警報や駐車支援からアダプティブクルーズコントロールや自動ブレーキに至るまで、搭載されたセンサ、レーダー、カメラ、計算モジュールに大きく依存しています。これらのシステムは、シームレスで継続的な機能を確保するために効果的な電力管理の重要な役割を明確にしており、多くの場合、リアルタイムでの運用を必要とします。
電力管理の要件と課題
ADASシステムには、特定の電力管理に関する考慮事項が不可欠です。
信頼性: 電力供給は、多くのADAS機能の安全上重要な側面を考慮すると、中断を最小限に抑えながら、高い信頼性を示す必要があります。
電力効率: 車両のバッテリーの消耗を最小限に抑えるために、ADASにおける多くのセンサおよびプロセッサの連続的な動作には、電力効率が必要です。
ノイズ感度: カメラおよびレーダーシステムに依存しているため、ADAS機能は特に電気ノイズに敏感であり、クリーンで安定した電源を必要とします。
次のような課題があります。
統合の複雑さ: 様々なセンサやサブシステムと効率的に電力供給を調整することは、複雑な作業です。
過渡負荷: 電力需要の急速な変化、特に動的な運転の場合にアダプティブ電力管理ソリューションが必要とされます。
サイズと重量の制約: 車両の設計と効率への影響を軽減するには、コンパクトで軽量なソリューションが望まれます。
実装された電源管理ソリューション
ADAS特有の要求に対応するために、数多くのソリューションが考案されています。
専用電源モジュール: ADASシステム特有のニーズに応え、専用の電源モジュールが安定したノイズのない電源を保証します。
動的電圧と周波数スケーリング (DVFS): ADASプロセッサで利用されるDVFSは、計算の需要に基づいて電圧と周波数を調整することにより、消費電力を最適化します。
高度なフィルタリング技術: ADASシステムは電気ノイズに敏感であるため、高度なフィルタリング技術によって重要な部品へのクリーンな電源供給が確保されます。
結果と学んだ教訓
先進運転支援システム (ADAS) によってもたらされる電力管理の課題に取り組むために、車両メーカーとそのサプライヤーは、効率性と信頼性を向上するために新しい技術を活用して、革新的な旅に乗り出しました。その結果、高度な電力管理ソリューションが開発および実装され、ADASの将来を形作る上で極めて重要な役割を果たしています。
ADASセンサとコンピューティングユニットのエネルギー消費を動的に最適化するために、ボッシュはAIベースの電力管理システムの導入を開拓しています。これらのシステムは、リアルタイムの車両データを分析し、電力配分を適応させ、システムの性能を損なうことなくエネルギー消費を最小限に抑えます。ボッシュのアプローチは、ADAS部品の当面の電力需要を満たすことに加えて、最適な効率を維持するための将来の要件を積極的に予測します。
自動運転車向けに調整された強力なコンピューティングプラットフォームで知られるNVIDIAは、エネルギー効率の高いコンピューティングアーキテクチャの進化を進めています。例えば、DRIVEプラットフォームは、最小限の電力を消費しながら、完全自動運転の実質的な計算要件を管理するように設計されています。NVIDIAは、半導体材料の改良とプロセッサ設計の強化を通じて、自動運転技術の領域における電力効率の画期的な標準を確立することを目指しています。
ADAS向けにカスタマイズされたモジュール式電源管理ソリューションの開発を主導しているのはQualcommです。Snapdragon Rideプラットフォームを通じて、電力管理のスケーラブルな選択肢を提供し、さまざまなADASアプリケーションの多様な電力要件を満たすカスタマイズされたソリューションを可能にします。このモジュール方式の実装は、システムが過剰な電力消費なしに高い性能レベルを維持できることを保証し、ADASで遭遇する複雑な電力管理の課題に対する直接的なソリューションとして機能します。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成