車載用パワーエレクトロニクスの課題とソリューション

車載用パワーエレクトロニクスの課題入門

一般的な課題の概要

自動車市場における急速な電動化と高度なエレクトロニクスの統合により、車載用パワーエレクトロニクスの分野ではさまざまな課題が生じています。最も顕著な課題は次のとおりです。

熱管理: 電子部品がより小型になり、より高い電力で動作するようになるにつれて、発生した熱を効率的に放散する必要性が極めて重要になります。この側面は、パフォーマンスだけでなく、部品の寿命と安全性にとっても重要です。

電磁両立性 (EMC): 最近の自動車は、数多くの電子システムが複雑に融合して構成されています。これらのシステムが電磁障害なしに共存する能力は、機能性と安全性の両方にとって不可欠です。

部品の小型化: スペースが限られている車載アプリケーションでは、電子部品のサイズを最小限に抑える取り組みが続けられています。しかし、小型化のプロセスには、熱の集中や潜在的な干渉のリスクなど、独自のさまざまな課題が伴います。

システムの信頼性: ADASなどの数多くのカーエレクトロニクスシステムが果たす重要な安全上の役割を考慮すると、悪条件下でも高い信頼性を維持することが不可欠な前提条件なります。

コスト効率: システムの複雑さが増すのと予算の制限を両立させるという課題を乗り切ることは困難で、特に幅広い消費者層に向けて先進的な自動車を民主化する取り組みにおいてはそうです。

課題に取り組むことの重要性

車載用パワーエレクトロニクスの改良は、単に性能を向上させるだけではなく、自動車部門の包括的な目標と密接に関連しています。

安全性: パワーエレクトロニクスシステムの信頼性が高く干渉のない動作を保証することは、乗客、歩行者、および他の道路利用者の安全を守るために最も重要です。

パフォーマンス: 車両、特に電気自動車 (EV) の効率、走行距離、機能は、効果的な電力管理と電子機器によって大幅に向上します。

長い寿命: 熱管理などの障害に対処することで、自動車部品の寿命を大幅に延ばすことができ、交換や修理の必要性を減らすことができます。

消費者の信頼: 消費者が新しい自動車技術、特に自律システムを採用するには、基礎となる電子機器への信頼を築くことが不可欠です。この信頼は、課題に直接立ち向かうことで育まれます。

車両の高度な電子システムへの依存度が高まるにつれ、車載用パワーエレクトロニクスの固有の課題に取り組むことは、単に有利なだけでなく、必須になっています。このセクションでは、具体的な課題についてさらに詳しく検討し、現在の問題と、その問題に対処するために考案された革新的なソリューションの両方を明らかにするケーススタディを紹介します。

ケーススタディ1 : 高出力システムにおける熱管理の問題を克服

導入と背景

電気自動車 (EV) の需要が急増し、最近の自動車に高度な電子システムがますます統合されるにつれて、効率的な高出力電子システムの必要性が不可欠になっています。これらのシステムは、優れたパフォーマンスを提供すると同時に、高い電力密度で動作することが頻繁にあります。その結果、大量の熱が発生し、熱管理が今日の自動車エンジニアが直面する最大の課題の1つとなっています。

熱管理の課題

高出力システムにおける熱管理の複雑さは多岐にわたります。

局所的なホットスポット: パワートランジスタ、バスバー、コンデンサ、インダクタは、プリント回路基板上に局所的なホットスポットを作成する傾向があります。このようなホットスポットは、これらの部品のパフォーマンスと寿命を損なうだけでなく、周囲の部品にも悪影響を及ぼします。

スペースの制約: 車両、特にバッテリースペースが限られている電気自動車 (EV) では、従来の冷却ソリューションに利用できるスペースが限られています。

動作条件の変動: 車両は、冬の寒さから夏のうだるような暑さまで、広範な周囲温度で効率的な動作を維持する必要があり、それによって熱の問題がさらに深刻化します。

安全上の懸念: 過熱により部品の故障が促進され、極端な場合には火災などの安全上の危険が生じる可能性があります。

実装されたソリューションとテクノロジー

これらの課題に対処するために、エンジニアと研究者は数多くの革新的なソリューションを模索し、実装してきました。

先端材料: グラフェンや一部のセラミック化合物など、熱伝導性に優れた材料を組み込むことで、熱の効率的な拡散と放散が促進されます。

液体冷却システム: 空気に比べて優れた熱吸収性と輸送効率で知られる液体冷却剤の採用は、多くの高出力EVシステムのソリューションとして人気を得ています。

スマート制御システム: 最近の自動車では、リアルタイムの温度測定値に応じて部品の動作を動的に調整するためにセンサと制御システムが統合されるのが一般的であり、これにより部品が安全な熱制限内にとどまることが保証されます。

結果と学んだ教訓

メーカーとサプライヤーは、特に電気自動車 (EV) 内の高出力システムの熱管理の課題に取り組む上で、革新的なテクノロジーと方法論の先駆者となっています。これらの進歩の焦点は、部品の寿命を延ばし、熱効率を高め、車両全体の性能を向上させることです。

特にモデル3に搭載されたスーパーボトルのコンセプトにより、テスラは革新的な熱管理ソリューションの先駆者となっています。単一の集中ユニットを利用することで、この統合熱管理システムはバッテリーとパワーエレクトロニクスの両方の冷却を効果的に制御できるようになり、効率が大幅に向上し、複雑さが低減されます。テスラの現在の研究開発の取り組みは、これらのシステムを進化させ、あらゆる動作条件にわたって熱性能をさらに最適化することに重点を置いています。

BMWは、電動パワートレイン内の熱管理のための高度な相変化材料 (PCM) を調査するために、ヴァレオと提携しています。相転移の間、これらの材料は熱を吸収または放出し、バッテリーや電子機器の最適な動作温度を効果的に調節します。この技術は熱効率の向上を約束するだけでなく、重量の軽減と車両の走行距離の延長の可能性も提供します。

ゼネラルモーターズは、研究部門を通じて、電気自動車 (EV) バッテリー用の浸漬冷却システムを含む高度な冷却技術を積極的に開発しています。この技術の本質は、バッテリーセルを非導電性の冷却液に浸すことであり、これにより、より均一な温度分布と改善された放熱が可能になります。期待通り、このアプローチにより、特に需要の高い場合に、電気自動車 (EV)バッテリーの性能と安全性が大幅に向上します。

統合熱管理システムを導入したアウディは、ドライブトレインからの廃熱回収を利用して寒冷時にバッテリーを温め、効率と航続距離を向上させます。熱管理に対する総合的なアプローチを示すこのシステムは、車両内の既存の熱エネルギー源を活用してパフォーマンスを最適化します。

ケーススタディ2 : 車載システムにおける電磁両立性 (EMC) の確保

導入と背景

自動車の分野では、電磁両立性 (EMC) が極めて重要な役割を果たし、車両内の電子機器が相互に、また周囲の環境からの干渉を受けずに動作することを保証します。インフォテインメントから先進運転支援システム (ADAS) に至るまで、自動車に搭載される電子システムが増えるにつれて、電磁両立性 (EMC) を維持する作業はより複雑かつ不可欠なものになります。

内燃機関車の始動時、エンジンのクランキングは最も激しい電磁ノイズの発生源になります。電気自動車では、高出力電動トラクションシステムの新たな電動化の課題がもたらされます。高電圧バッテリーのDCバスはより高い周波数で切り替えられ、eマシン用の可変AC電圧を生成してトラクションを容易にします。さらに、スイッチングモードコンバータは、補助機器や低電圧バッテリーの充電のためにバスを12V、または、24Vにダウンコンバートします。

従来、スイッチング損失を最小限に抑えるために、低周波数でのスイッチング動作にはIGBTが一般的に使用されていました。しかし、現在では炭化ケイ素 (SiC) スイッチなどの新しい広いバンドギャップをもつトランジスタが導入されています。これらのスイッチは、はるかに高い周波数で動作し、より優れた効率を提供します。磁気部品やコンデンサなどの他の受動素子のサイズを縮小すると、コストと重量が削減されます。しかし、これらの高周波数での電磁障害 (EMI) は、対処しなければならない新たな課題をもたらします。

カーエレクトロニクスにおけるEMCの課題

カーエレクトロニクスの分野では、次のような独自の電磁両立性の課題が存在します。

高密度電子システム: 最近の自動車では多数の電子システムが近接しているため、デバイス間の電磁障害 (EMI) のリスクが高まっています。

外部からの干渉: 車両が動作する環境では、携帯電話基地局、他の車両、さらには高電圧電力線など、潜在的な電磁障害 (EMI) の発生源が数多く存在します。

セーフティクリティカルシステム: ADAS、ブレーキ、ステアリングなどのシステムに干渉すると、重大な安全上の問題につながる可能性があります。

さまざまな信号周波数: 車載システムは広範な周波数幅で動作するため、包括的な電磁両立性 (EMC) 戦略が必要です。

結果と学んだ教訓

車内の多くのシステムが、内部および外部の両方の要因から生じる電気的な干渉の影響を受けやすいことは明らかです。報告された事故の中には、緊急車両からのRF送信によりエアバッグが予期せず開いたケースも含まれています。同様に、エンジン管理システムやクルーズコントロールが電磁障害に反応して急加速を引き起こす事例も発生しています。

特定の携帯電話をハンドルの近くに置いたところ、誤ってエアバッグ展開回路が作動したという事例も記録されています。これは、1.8GHzを超え、100V/mをはるかに超える無線周波数 (RF) 場にさらされたときに発生しました。車載での電磁両立性 (EMC) テストは通常、1GHz、および、24V/mまでの周波数に集中しますが、より高い周波数および強度での事故も確認されています。さらに、セキュリティ研究者は有名な電気自動車の脆弱性を明らかにし、ブレーキなどの重要なシステムを遠隔操作する能力があることを示しました。

車載設計におけるEMCの重視は、大きな成功をもたらしました。

信頼性の高い操作: 多数の電子システムの一貫したパフォーマンスを保証することで、最近の自動車はEMIに対して優れた耐性を発揮します。

安全保証: 自動車市場では、安全性が重要となるシステムでEMCを優先することにより、電子機器の故障に関連する潜在的なリスクを効果的に削減してきました。

システム間の調和: 適切な電磁両立性 (EMC) 設計により、電子システムが相互干渉なく共存すると、車両におけるエンターテイメント、快適性、および安全性の機能をシームレスに統合できるようになります。

車両の継続的な進化と電子システムの統合が進む中、特に自律化への推進によって業界は引き続き警戒を怠らないようにしなければなりません。将来の自動車の複雑な電子エコシステムにおける電磁両立性 (EMC) を確保するには、継続的な研究、テスト、革新が必要です。