車両エレクトロニクスのアーキテクチャ

車両エレクトロニクスのアーキテクチャ入門

自動車の分野では、技術の進歩により、最新の自動車の安全性、快適性、操作性の中心となる高度な電子システムが進化しました。このため、車両の電子アーキテクチャと呼ばれる構造化フレームワークの開発が必要になりました。このセクションでは、この重要な概念、自動車の分野におけるその重要性、そして時間の経過に伴う出現について説明します。

定義と重要性

定義: 車両内の電子部品、モジュール、ネットワークの構造化された構成によって、車載電子アーキテクチャが定義されます。これは設計図として機能し、エンジン制御ユニット、インフォテインメント、安全システムなどのさまざまな電子システムの統合を容易にします。

重要性:

統合: 車内の電子部品が増加するにつれて、明確に提示されたアーキテクチャが不可欠になり、多様なシステム間のシームレスな統合と相互作用が促進されます。

信頼性と安全性: 強力なアーキテクチャ設計によって強化された電子システムは信頼性を高め、安全性が重要な機能の継続的な可用性を保証します。

拡張性: 最新の車両エレクトロニクスアーキテクチャの適応性は、今後のイノベーションと技術の進歩を受け入れ、最終的には長期にわたる車両の耐久性を確保するために不可欠です。

効率: 最適なアーキテクチャにより、リソース、エネルギー消費、重量、コストの効率的な使用が可能になります。

車両エレクトロニクスアーキテクチャの進化

主要なフェーズと技術の進歩をモニタすることで、車両のエレクトロニクスアーキテクチャの進化を理解することができます。

マイクロプロセッサ以前の時代 (1970年代以前): この時期の車両は電子部品が最小限で、主に機械的なものでした。構成デザインはシンプルさを重視し、ライティング、点火、その他の重要な機能などの基本的な配線を組み込まれていました。

マイクロプロセッサの登場 (1970 年代〜1980 年代): マイクロプロセッサの登場により、エンジン管理やその他の重要な制御機能に使用される電子制御ユニット (ECU) の作成が容易になり、新しい時代の幕開けとなりました。より複雑な自動車エレクトロニクスフレームワークの登場はこの時代に始まりました。

エレクトロニクスの拡大 (1990年代): この段階では、エアバッグ、インフォテインメント、GPSナビゲーション、ABSなど、電子システムが急速に拡張しました。アーキテクチャの複雑さが増すにつれて、統合の強化とネットワーク通信の強化が必要になりました。

集中型アーキテクチャと分散型アーキテクチャ (2000年代): 集中型アーキテクチャと分散型アーキテクチャにはそれぞれ長所と短所があり、複雑さが増すにつれて、よりスケーラブルでモジュール化されたアプローチにつながる、これらのアーキテクチャへの移行が現れました。

現在の傾向 (2010年代~現在): 最近の進歩により、ドメイン特有のアーキテクチャやゾーンアーキテクチャの開発が促進され、システムの効率、柔軟性、相互接続性が向上しました。CAN、LIN、FlexRay、イーサネットなどの多数の通信プロトコルを組み込むことで、アーキテクチャの豊富さが大幅に向上しました。

最新の自動車の設計は、多様な電子部品やシステム間のシームレスな調整を編成するために不可欠な、車両の電子アーキテクチャに大きく依存しています。その進歩は、今の車両システムに見られる技術的な進歩と複雑さの増大を示しています。この建築様式の定義、重要性、進化を理解することは、エンジニア、デザイナー、メーカーなどの自動車の専門家にとって、安全性、効率性、現代の技術進歩への準拠を優先する車両を製造するための土台になります。

集中型アーキテクチャと分散型アーキテクチャ

車両の設計において絶対に考慮すべきことの1つは、進化する自動車技術の状況において、集中型アーキテクチャと分散型アーキテクチャのどちらを選択するかということです。両方の戦略の影響は、車両内の電子部品とシステム間の通信に大きな影響を与えます。このセグメントでは、これら2つのアーキテクチャの徹底的な分析を示し、それぞれの機能を比較し、それぞれの長所と短所を詳細に検討します。

概要と比較

集中型アーキテクチャ:

主要な機能と計算は、集中型アーキテクチャ内の1つまたは少数の中央制御ユニットに統合されます。これらのユニットは、情報の処理と周辺機器へのコマンドの送信を担当します。

図7 : 集中型アーキテクチャ

分散型アーキテクチャ

集中型システムとは対照的に、分散型アーキテクチャは、車両全体に配置された多数の電子制御ユニット (ECU) に機能を委任し、各ECUは特定のタスクまたはタスクセットを処理するようにカスタマイズされます。

図8 : 分散型アーキテクチャ

長所と短所

集中型アーキテクチャの利点:

費用対効果: ECUの数が少ないほど、一般的に初期コストは低くなります。

メンテナンスの容易さ: 集中管理によりメンテナンスが簡素化されます。

一元的制御: 集中制御によって凝集システムの動作が発生する可能性があります。

集中型アーキテクチャの欠点:

単一障害点: 中央ユニットの障害により、システム全体が混乱する可能性があります。

拡張性の制限: 新しい機能を追加するのは複雑でコストがかかります。

分散アーキテクチャの利点:

柔軟性と拡張性: 新しい機能の追加、拡張、変更が簡単になります。

信頼性の向上: システムに冗長性を組み込むことができます。

並列処理: 並列処理により同時動作が可能になり、パフォーマンスが向上します。

分散アーキテクチャの欠点:

高い費用: ECUが増えると、生産コストとメンテナンスコストが高くなります。

複雑: 流通システムの管理は複雑で困難です。

車両のエレクトロニクスの集中型アーキテクチャと分散型アーキテクチャのどちらを選択するかは、コスト、拡張性、複雑さ、信頼性を網羅した包括的な評価が必要であり、複数の側面にわたって慎重に検討する必要があります。集中型アーキテクチャはシンプルさと潜在的なコスト削減を提供する一方で、柔軟性の制限や障害の影響を受けやすいなどの欠点に直面する場合があります。逆に、分散型アーキテクチャではモジュール性と弾力性が優先されますが、複雑さが増し、費用も増大します。自動車のエンジニアや設計者にとって、これらの複雑さを理解することは、特定の車両に最適なアーキテクチャを選択し、トレードオフを効果的に管理して最高のパフォーマンスと信頼性を実現する上で非常に重要です。

ドメインアーキテクチャ

最新の車載エレクトロニクスでは、ドメインアーキテクチャは戦略的な設計手法を具体化し、機能を特定のドメインに集中させます。分散型アーキテクチャに見られる断片化された設計とは対照的に、ドメインアーキテクチャは関連する機能とサービスを統合し、より統一された効率的な構造を作成します。自動車システムにおける電子機能の課題が拡大し続けるにつれて、このアーキテクチャはますます重要になります。

概要と使用事例

車両エレクトロニクスの分野において、ドメインアーキテクチャとは、機能を異なるドメインに分割することを指します。パワートレイン、運転支援、シャーシ、インフォテインメント、ボディコントロールなどの車両の主な機能領域は、多くの場合、これらのドメインに対応します。このアーキテクチャにより、特定ドメイン内の関連機能を統合することで、より効率的な開発、保守、統合が可能になります。

図9 : ドメインアーキテクチャ

使用事例:

電気自動車とハイブリッド車: さまざまな推進制御、エネルギー源、エネルギー貯蔵システムを扱います。

先進運転支援システム (ADAS): 車線維持支援、アダプティブクルーズコントロール、その他の運転支援機能が統合されています。

インフォテインメントシステム: オーディオ、ビデオ、接続性、ナビゲーション、およびユーザーインタフェースは、インフォテインメントシステムによって統合されます。

ボディコントロール: 快適機能、温度調節、ライティング、ドアロックはボディコントロールによって制御されます。

ドメインアーキテクチャの部品

ドメイン制御ユニット (DCU): 各ドメインの中心となるのはドメイン制御ユニット (DCU) です。これは、ドメイン内および他のドメイン間の個別の電子制御ユニット (ECU) 間の機能の調整と通信の管理を担当します。

ゲートウェイ: ゲートウェイはドメイン間の制御されたインタフェースとして機能することで、セキュリティ、分離、整合性を維持しながらドメイン間通信をイネーブルにします。

ECU: 各ドメイン内の特殊な電子制御ユニット (ECU) は、パワートレインのエンジン制御からインフォテインメントドメイン内のマルチメディア処理に至るまで、特定の機能を監視しています。

センサとアクチュエータ: ドメイン内では、多数のセンサとアクチュエータがデータを収集し、コマンドを実行して、自動車の物理パラメータと直接通信します。

通信ネットワーク: ドメイン内およびゲートウェイを介したドメイン間の情報交換は、LIN、CAN、イーサネットなどの通信ネットワークによって可能になります。

先進的な車両の複雑さの増大に対処するために、車両エレクトロニクスのドメインアーキテクチャは強力なフレームワークを提供します。関連する操作を明確かつ定義されたドメインにグループ化することで、より合理化された開発が可能になり、ソフトウェアとハードウェアの両方で潜在的な効率性がもたらされます。各ドメインの構造は、ゲートウェイ、DCU、専用ECUなどの重要な部品に依存しており、車両全体で統一された機能を確保するために連携して動作します。

効率性、統合性、適応性が重視される急速に変化する自動車業界において、ドメインアーキテクチャは、高度なインフォテインメント システムから電気推進に至るまで、多様な使用事例に対応する堅牢な戦略として登場しています。このアーキテクチャを習得することで、エンジニアは将来の進歩や技術に対応できる最先端の自動車システムを構築して展開するために必要な専門知識を身に付けることができます。

ゾーン電気 / 電子 (E/E) アーキテクチャ

自動車市場が自律走行車や電気自動車へと進化するにつれ、パフォーマンス、拡張性、機能性に対する新たな要求に対応するために、従来のE/Eアーキテクチャが登場しました。車両システム設計を根本的に再考することでこれらの要件に対応し、集中型アーキテクチャの一種であるゾーンE/Eアーキテクチャがソリューションとして進化しました。このセクションでは、ゾーンアーキテクチャの概要、その実装、および利点について説明します。

概要と実装

自動車の設計において、ゾーンE/Eアーキテクチャは、すべての機能に対する個別の制御ユニットから、指定されたゾーン内での戦略的な機能編成への移行による革命的な変革を意味します。各ゾーンは車両の特定の物理的領域と相関しており、前部、後部、キャビンなどのエリアと一致しています。これらのゾーン内のさまざまな機能の管理は、ゾーン制御ユニット (ZCU) によって処理され、複雑さが軽減されることで操作が合理化され、効率が向上します。

図10 : ゾーンアーキテクチャ

実装:

ゾーン制御ユニット (ZCU): 定義されたゾーン内のさまざまな機能を担い、ゾーンアーキテクチャの中心となります。

ネットワークトポロジー: ゾーン内管理とゾーン間通信のために、アーキテクチャではLIN、CAN、FlexRay、イーサネットなどのネットワークの組み合わせを使用します。

機能の統合: 各ゾーン内で集中処理が可能になり、以前は個別のECUによって管理されていた機能がゾーンに統合されます。

ゾーンE / Eアーキテクチャの利点

複雑さの軽減: 特定のゾーン内で機能を集中化することで、個別のECUや配線ハーネスの必要性が最小限に抑えられ、合理化され制御しやすいシステムアーキテクチャが実現します。

拡張性: ゾーンアーキテクチャにより、よりシンプルな拡張性が実現し、まったく新しいハードウェア部品を必要とせずに、ゾーン内に追加の機能や変更を組み込むことができます。

重量とコストの削減: 機能を統合することで物理的なハードウェアが減り、重量とコストの影響が軽減されます。重量の軽減は航続距離と効率の両方に大きな影響を与えるため、電気自動車では特に利点が顕著になります。

柔軟性の向上: アーキテクチャのモジュール設計により、新しいテクノロジーや変化する需要に迅速に適応でき、より迅速なイノベーションと市場トレンドの変化への対応力が促進されます。

パフォーマンスの向上: ゾーンアーキテクチャは、ECUの数を減らし、通信経路を合理化することで、特に自動運転などのデータ集約型の場合においてシステムパフォーマンスを向上させる可能性があります。

カーエレクトロニクス分野では、ゾーン電気 / 電子 (E/E) アーキテクチャが重要な進歩を遂げています。車両内の機能管理を再編成することで、現代の状況における拡張性、柔軟性、重量、コスト、パフォーマンスの課題に関連する現代の複雑さに取り組みます。ゾーンアーキテクチャを実装するには、ネットワークトポロジー、セキュリティ対策、ZCU、ソフトウェア プラットフォームなどのパラメータを慎重に検討する必要があります。しかし、その有益な機能は、よりスマートで効率的、かつ適応性の高いシステムを求める業界の動向とよく一致しており、次世代の自動車にとって魅力的な選択肢となります。このアーキテクチャに関する知識を習得することで、エンジニアや設計者はその可能性を最大限に活用するために必要な洞察力を獲得し、自動車技術の継続的な進化に貢献することができます。