熱制御のための電源管理ソリューション

熱制御の基本概念

熱の伝達と放散に関連する基本概念を理解することが、効果的な熱管理の核心です。車載アプリケーションにおける電子部品の小型化と高性能化が進む中、これらの概念を理解することがこれまで以上に重要になっています。熱負荷を管理するための詳細な戦術を検討する前に、熱制御の基礎をよく理解しておきましょう。

熱伝達メカニズム

伝導: これは、材料自体の物理的な動きを伴わずに、材料内または直接接触している材料間で発生する熱伝達のプロセスを表します。物質の分子レベルのある領域で熱が増加すると、エネルギーはより速く移動する粒子からより遅く移動する粒子へと伝達されます。伝導性熱伝達は、電子機器では一般的に、加熱された部品がそれに接続された固体のヒートシンクと接触するときに発生します。熱伝導率は、材料の伝導率とその温度差によって決まります。

対流: 対流のプロセスにより、固体表面と移動する液体または気体の間の熱交換が促進されます。対流の有効性は、流体の特性、温度変化、速度などの要因に依存します。たとえば、車載の電子システムでは、対流を最適化し、部品やヒートシンク上で空気を循環させることで熱の分散を助けるためにファンがよく使用されています。

放射: 温度に基づいて、すべての物体は電磁放射線を放出します。放射性熱伝達はエネルギーが放出されるときに発生し、放射によるエネルギーの分散を指します。放射は、その発生に固体、液体、気体などの媒体に依存しない点で伝導や対流とは異なります。対照的に、太陽からの熱放射と同様に、放射は真空中でも発生できます。エレクトロニクスにおいて、放射は通常、他の熱伝達メカニズムに比べて従属的な役割を担っています。ただし、宇宙や高真空環境などの特定の場合には、放射が熱伝達の主な方式として現れることがあります。

熱抵抗、静電容量、ヒートシンク

熱抵抗: 熱抵抗は、電気抵抗と同様に、特定の媒体内での熱伝達の効率を測定します。物質の熱の流れに対する抵抗は、この測定によって定量化されます。電子アプリケーションにおける効率的な熱伝達には、高い熱伝導率 (したがって低い熱抵抗) を持つ材料が好まれます。

熱容量: 電気容量と同様に、熱容量は時間の経過に伴う熱伝達の変化率を調整します。熱容量が増加すると、システムがより多くの熱エネルギーを保持する能力が高まり、結果として温度上昇率が遅くなります。

熱ラダー回路: 熱解析で利用される熱ラダー回路は、熱抵抗と静電容量を直列構成で相互接続することにより、システムの熱伝達特性を表す基本モデルとして機能します。このモデルは、電気ラダー回路と同様に、熱抵抗を電気抵抗に似た熱の流れの障害とみなし、熱容量は電気容量のように材料または部品が熱エネルギーを保持する能力を反映したものです。熱システム内のさまざまな層または部品を表すはしごに類似の各「段」は、さまざまな材料とインタフェースにわたる複雑な熱伝達プロセスの描写を簡素化し、効果的な表現を保証します。

図1 : 熱ラダー回路

ヒートシンク: 熱接触を利用して、別の物体から熱を吸収したり放散したりするデバイスまたは材料です。ヒートシンクの設計は、表面積を最大化することで、空気などの冷却媒体との接触を最適化することを目的としています。パワーエレクトロニクスの過熱を防ぐためには、通常、熱伝導率の高いアルミニウムや銅などの材料で作られたヒートシンクが重要な役割を果たします。フィン、リッジ、またはその他の突起によってヒートシンクの表面積を増やすと、熱を効果的に放散する能力が向上します。ファンは、対流熱伝達を高めることでヒートシンクの効率を高めるためによく使用されます。

カーエレクトロニクスの熱管理に関する課題に対処し、ソリューションを策定するには、これらの基本的な熱制御の概念を理解することが不可欠です。業界がますますコンパクトで強力なシステムを目指す中で、この基礎知識は技術革新と安全性の礎として浮上しています。

アクティブおよびパッシブ熱管理ソリューション

エンジニアは、アクティブおよびパッシブの熱管理ソリューションを組み合わせて、カーエレクトロニクスの最適な動作温度範囲を維持し、過熱による悪影響を軽減します。目的は温度調節ですが、両者が採用している方法は大きく異なります。

ヒートシンクと熱インタフェース材料

ヒートシンク: パッシブ冷却戦略の中核となるのは、電子部品から熱を吸収し、その後放散するように設計されたデバイスであるヒートシンクです。これらは通常、アルミニウムや銅など、高い熱伝導率を誇る材料から作られており、このような戦略に不可欠な部分を形成します。ヒートシンクは、フィンやリッジを組み込むことで周囲の空気と接触する表面積を増やし、対流による熱放散を促進します。

熱伝導材料: ヒートシンクと部品の間に配置された柔らかくてしなやかな材料は、空気の隙間を埋めることで熱接触を強化し、熱伝達を向上させます。空気は熱伝導率が低いため、部品からヒートシンクへの熱伝達効率を高めるには、熱伝導率が非常に高い熱伝導性インタフェース材料を使用する必要があります。

ファンと液体冷却

ファン: ファンは、アクティブ冷却技術の一部として導入されると、部品の周囲に空気を循環させるのに役立ち、対流プロセスを増加させます。また、部品上に冷たい空気を引き込んだり、部品の周囲の熱い空気を押し出したりすることで、放熱率を大幅に高めることができます。ヒートシンクと組み合わせるとその効果が特に顕著になり、フィン上に空気の流れを導き冷却能力を向上します。

液体冷却: この高度な冷却技術では、熱を吸収するために、部品の周囲に循環する液体冷却剤を使用します。その後、温められた液体は、一般的にラジエータと呼ばれる熱交換器を通過し、周囲の環境への熱伝達を促進します。急速な熱放散が不可欠な高性能なカーエレクトロニクスや電気自動車のバッテリーシステムでは、空冷に比べて効率が優れているため、液体冷却が頻繁に使用されます。

熱電冷却 (ペルチェ効果)

ペルチェ効果の原理に基づいて動作する熱電クーラー (一般にペルチェデバイスと呼ばれる) は、2つの電気接合部間の熱移動によって温度差を生成することで、アクティブ冷却を実現する独特のアプローチを提供します。異なる導体を含む回路を電流が流れると、一方の接合部 (「コールド」側と呼ばれる) から熱が奪われ、反対側の接合部 (「ホット」側と呼ばれる) で放出されます。続いて、高温側に蓄積された熱は、ヒートシンクやファンなどの従来の技術を利用して放散されます。これらのデバイスは、コンパクトな設計で可動部品がなく、正確な温度調節が可能であり、スポット冷却を必要とする目標の車載アプリケーションに最適です。

結論として、最も適切な熱管理ソリューション (アクティブかパッシブかを問わず) を決定することは、特定の車載システムの固有の要件によって決まります。空間的制限、発熱、電力制限、信頼性の好みなどの要因がこの決定において重要な役割を果たします。高度なカーエレクトロニクスの複雑な熱問題に対する最も効率的なソリューションは、アクティブ技術とパッシブ技術の両方を搭載したハイブリッドアプローチによって提供されることがよくあります。

熱制御のための電力管理戦略

最近のカーエレクトロニクスでは、熱に関する課題の複雑さがパッシブ冷却システムやアクティブ冷却システムの領域を超えて広がっています。熱の発生を抑えながら効率的な動作を確保するため、エレクトロニクスが実現できる限界を押し広げるために、インテリジェントな電力管理に重点が置かれ常に進化しています。

ダイナミックパワースケーリング

定義: ダイナミックパワースケーリングと呼ばれる技術は、現在のワークロードと熱条件に応じて、システムの電力消費と動作パフォーマンスを動的に調整します。電力使用量をリアルタイムの要件に合わせて調整することで、熱の発生を効果的に制御できます。

動作モード: ダイナミックパワースケーリングを備えたシステムは、通常、次のようなさまざまな動作モードを備えています。

  • パフォーマンスモード: このモードでは最大限の処理能力が活用されるため、消費電力と発熱が増加します。
  • 効率モード: このモードでは、電力を節約し、発熱を最小限に抑えながらバランスの取れたパフォーマンスが提供されます。
  • 低電力モード: このモードでは、パフォーマンスは低下しますが、エネルギー消費と発熱を最小限に抑えることに重点を置いています。

利点: 適応性を実現することで、電子部品はさまざまな条件下で最適に動作し、長寿命、効率的な電力利用、効果的な熱管理を保証します。

スリープモードとパワーゲーティング

スリープモード: 特定の部品またはシステム全体で非アクティブ期間中に低電力状態を利用することは、電力を節約するための効果的な戦略です。システムコンテキストの保持はスリープモードの深さに応じて変化し、ウェイクアップ時間と電力消費レベルの両方に影響します。

パワーゲーティング: この技術はスリープモードをさらに高度なレベルに引き上げ、回路またはシステム部品が非アクティブなときにそれらの電源を物理的に切断します。パワーゲーティングは、電源供給を中断することで静的な電力消費がなくなることを保証し、ゲートで制御される部分からの熱発生を排除します。

運用上の影響: パワーゲーティングとスリープモードを効果的に実装するには、部品またはシステムのアイドル状態の場合を正確に識別し、それらのフル稼働が不要な場合を判断する必要があります。ユーザーエクスペリエンスと電力および熱管理の最適化のバランスを取り、高度なシステムにおけるハードウェアとソフトウェアの調整を統合することで、動作状態とスリープ状態間の迅速な移行が可能になります。

利点: 全体的な電力消費を削減するだけでなく、スリープモードとパワーゲーティングにより、カーエレクトロニクスの発熱も大幅に軽減されます。それらの重要性は、部品の寿命を延ばし、システムの信頼性を強化し、安全な操作を保証することにあります。

結論として、電力管理戦略は根本的な原因に対処しますが、冷却技術は熱発生の症状に対処します。エンジニアは、これらの戦略を冷却ソリューションと統合することで、カーエレクトロニクス内に包括的な熱管理エコシステムを確立し、効率、回復力、安全性を高めることができます。

バッテリーシステムの熱管理

自動車市場が急速に電気自動車 (EV) に移行する中で、バッテリーシステムの重要性を強調しすぎることはありません。特にリチウムイオン電池は、電気自動車をかなりの距離走行させるために必要なエネルギーを供給します。しかし、その強力さにもかかわらず、リチウムイオン電池は熱による影響に対して脆弱です。バッテリーシステムでは、寿命を延ばし、パフォーマンスを最適化し、安全性を確保するために、効率的な熱管理が重要です。

電気自動車用バッテリーの冷却技術

空冷: バッテリーセルから熱を放散するために、強制空気を使用する空冷方式です。空冷はそれほど複雑ではなく、比較的安価ですが、バッテリーパックが大きい場合や極端な条件下では効果が低下します。

図2 : Kia Soul EV空冷バッテリーシステム

液体冷却: バッテリーから熱を吸収して逃がすために、より高度で効率的な方法として液体冷却剤を使用します。均一な温度分布を維持しながら、冷却剤がバッテリーセルの周囲を効率的に循環します。空冷システムと比較すると、液体冷却システムは、より高いエネルギー密度と急速な充放電状況の管理において、より高い効率性を発揮します。

相変化材料 (PCM): PCMテクノロジーで使用される材料は、固体と液体の状態間の相転移を起こす際に潜熱を吸収および放出します。これらは、セルが最適な動作範囲内に留まるようにし、バッテリーパック内の温度変動を安定させます。

図3 : 相変化材料のリチウムイオン電池

浸漬冷却: この未来の技術では、バッテリーセルは優れた熱吸収能力を持つ誘電液に直接浸されます。この技術は、セル温度の均一性を保証することにより、熱を素早く分散・放散することに優れています。

熱暴走と安全性に関する検討事項

定義: 熱暴走は、通常、内部または外部の短絡、物理的損傷、製造上の欠陥、または過充電によって発生し、バッテリーセル内で制御不能な発熱反応を引き起こします。

結果: バッテリーパック内の1つのセルで熱暴走が発生すると、温度が急激に上昇し、連鎖反応が発生して隣接するセルも影響を受ける可能性があります。このドミノ効果により、火災や爆発さえも引き起こされる可能性があります。

安全メカニズム: 熱暴走の影響を防止または軽減するために、最新のEVバッテリーにはさまざまな安全機能が組み込まれています。

  • 冷却システム: 前述のように、効果的な冷却システムを実装することで、セル内で熱暴走を引き起こす可能性のある温度しきい値への到達を回避できます。
  • バッテリー管理システム (BMS): BMSは、セルが安全な動作パラメータ内に留まるようにリアルタイムで調整し、温度、充電状態、電圧を継続的にモニタします。
  • 物理的な障壁: 1つのセルから隣接するセルへの熱暴走の拡大を阻止または減速するために、特定のバッテリーパックではセル間に耐火障壁が組み込まれています。

EVのバッテリーシステムは非常に重要なため、綿密な熱管理が必要です。自動車市場は、先進的な冷却方法と積極的な安全対策を組み合わせることで、将来の電気自動車の信頼性と安全性を確保する一歩手前まで来ています。

課題とソリューション

温度均一性: EVバッテリーには多数のセルが含まれており、不均一性による高温セルの劣化の加速を防ぐために、各セルの温度範囲を一定に保つことが重要です。

  • ソリューション: 冷却プレートと液体冷却ループを実装することで、より均一な熱放散を実現し、セル全体にわたるバランスの取れた温度分布を促進します。

高温リスク: 温度が上昇すると電解質やその他のバッテリー部品の劣化が加速し、バッテリーの全体的な寿命が短くなります。極端な状況では、熱暴走が発生し、連鎖反応を引き起こし、火災や爆発に至る可能性があります。

  • ソリューション: センサと制御アルゴリズムを統合することで、アクティブ冷却システムはバッテリーの熱状態を一貫してモニタおよび調整できます。バッテリーは、この動的戦略によって安全な動作温度範囲内に保たれます。

低温性能: 効率と容量が低下すると、低温時にバッテリーの内部抵抗が増加する可能性があります。

  • ソリューション: 加熱素子と断熱材の統合により、寒冷な気候条件下でもバッテリーを最適な動作温度に維持します。

電気駆動システム向けパワーエレクトロニクスの熱管理

バッテリーと電気モータの間のチャネルとして機能するパワーエレクトロニクスは、現代の電気自動車 (EV) の要となっています。電力変換においては、モータコントローラやインバータなどの部品が重要な役割を果たします。これらの部品は高電流と高電圧を管理する役割を担っているため、本質的にかなりの熱を発生します。したがって、効率的な熱管理を確保することは、最適なパフォーマンス、安全性、および寿命を実現するために重要です。

モータコントローラとインバータの設計上の課題

電力密度: 技術の進歩に伴い、電力密度の増加に伴ってこれらの部品はよりコンパクトになっています。チェックしないと、これらの集中により「ホットスポット」が発生し、パフォーマンスの低下や部品の障害につながる可能性があります。

変化する負荷条件: 実際の運転状況では、モータコントローラとインバータの負荷は頻繁に変化します。この変化する負荷によって生じる熱発生率の変動には、迅速な適応が可能な熱管理システムが必要です。

他のシステムとの統合: 統合動作で、これらのパワーエレクトロニクス部品は単独で機能しません。より大きなシステムの不可欠な部品であるため、熱管理ソリューションが車両の包括的な熱戦略と整合させることが不可欠です。

他のシステムとの統合

空冷: 空冷は最も基本的な冷却方法ですが、冷却効率が比較的低いため、通常は低~中電力のアプリケーションに限定されます。しかし、フィンの最適化や気流ダイナミクスの向上など、設計の進歩によりその効果は向上しています。

  • 影響: 厳しいパフォーマンス要求のある車両に最適です。逆に、空冷ソリューションのサイズが大きいと、特定のEVのコンパクトな設計にうまく適合しない可能性があります。

液体冷却: 循環液体冷却剤は、通常、水とグリコールの混合物で構成され、部品から熱を効率的に奪い、空冷の効率を上回ります。この方式は優れた熱抽出能力を備えているため、高性能EVで広く採用されています。

  • 影響: 液体冷却は、高ストレス条件下でもパフォーマンスの向上を促進し、よりコンパクトな設計を可能にし、部品の寿命を延ばすという点で、有益なソリューションとして際立っています。

電気駆動システムでは、パワーエレクトロニクスの熱管理は多面的な課題です。設計上の課題は依然として残っていますが、革新的な冷却ソリューションは、これらの重要な部品のパフォーマンスを維持し、整合性を保護する上で大きな成果を上げていることが証明されています。自動車市場が電動化への移行を続ける中、これらの熱対策は間違いなく将来のEVを形作る上で重要な役割を果たすでしょう。