AC/DCコンバータは、電子機器、家電、自動車システム、配電システムなど、さまざまな産業やシステムに数多くのアプリケーション、および再生可能エネルギーシステムもあります主にAC電圧をDC電圧に変換するために使用され、DCデバイスに電力を供給し、電池にエネルギーを蓄えることができます。
太陽光パネルや風力タービンなどの再生可能エネルギーシステムは、負荷で使用したりバッテリーに蓄えたりする前に直流電力に変換する必要があるAC電力を生成します。AC/DCコンバータはこのプロセスに不可欠であり、出力電圧が安定し、負荷またはバッテリーに適していることを保証します。
AC/DCコンバータのもう1つのアプリケーションは無停電電源装置 (UPS) です。停電時には、UPSはバッテリーを使用して負荷に連続的なDC電源を供給します。バッテリーを充電し、電源を効率的に使用するために、AC/DCコンバータを使用して、プライマリ電源からのAC電圧をDC電圧に変換します。
AC/DCコンバータは、DCモータドライブが広く使用されている産業用および商用アプリケーションでも重要なアプリケーションです。これらのコンバータは、AC電圧をモータが使用できるDC電圧に変換するために必要です。
結論
AC/DCコンバータは、さまざまな産業やアプリケーションにおけるパワーエレクトロニクスシステムの効率的で信頼性の高い動作に不可欠です。安定した出力電圧を維持し、効率的な電力伝達を行い、必要な電力をDC負荷またはバッテリーに供給する役割を果たします。その結果、AC/DCコンバータは多くの電子システムや産業に不可欠な部品です。
関連コンテンツ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
ARTICLE
フライバックコンバータ入門: パラメータ、トポロジー、コントローラ寄稿文フライバックコンバータは、医療機器やノートパソコンなどのアプリケーションで使用される用途の広いパワーエレクトロニクスICです。絶縁型昇降圧コンバータとしても知られるこれらのコンバータは、システムの出力電圧 (VOUT) を調整できる簡単な回路で、電磁干渉 (EMI) を最小限に抑えます。 本稿では、フライバックコンバータを紹介し、そのトポロジー、役に立つパラメータ、および動作について説明します。また、MPSのAC/DCフライバックコントローラであるMPX2002とMPX2003についても説明します。これは一次側調整 (PSR) と二次側調整 (SSR) の両方を提供します。 フライバックコンバータの場合、インダクタは分割されて結合インダクタ (フライバックトランスとも呼ばれる) を形成します。この結合インダクタは、コンバータの入力を出力から絶縁します。図1は、以下に説明する部品を備...
-
ARTICLE
磁気絶縁による複数の独立した補助電源の設計寄稿文DC/DCコンバータでは、複数のスイッチング素子の補助電源に独立した絶縁電源が必要です。フルブリッジ コンバータを例に挙げると、ブリッジアームのハイサイドMOSFETとローサイドMOSFET (それぞれHS-FETとLS-FET) には、ゲート ドライバ回路用の絶縁電源が必要です。従来の方式では、ブートストラップ回路を使用して、上部と下部の両方のデバイスに1つの独立した電源で電力を供給します。このソリューションはシンプルで信頼性が高く、低コストです。 複数のスイッチMOSFETがブリッジアーム内で直列に接続されている場合、電源に複数のブートストラップ回路が必要となり、コスト面での課題へとつながります。同時に、ブートストラップ回路では、HS-FETの電源電圧はLS-FETの電源電圧よりも低く、ダイオードの電圧降下分の差があります。2つのMOSFETのオン状態特性は完全に対称ではありません。...
-
ARTICLE
新しいフライバックコンバータ用同期整流器の進歩寄稿文フライバックトポロジーは、そのシンプルさと広い動作範囲にわたる堅牢性により、数十年にわたって低電力AC/DCアプリケーションを支配してきました。近年、効率を大幅に改善するために、同期整流器 (SR) がフライバックベース電源の従来のショットキーダイオードに取って代わりました。 効率と電力密度に対する要求が年々高まっているため、フライバックコンバータは従来のフライバックトポロジーから進化し続けなければなりません。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック、アクティブクランプフライバック (ACF)、ハイブリッドフライバックなど、いくつかのバリエーションがAC/DCアプリケーションに実装されており、スイッチング損失を低減しながらZVSを実現しています。これにより効率が向上し、スイッチング周波数が高くなります。これは、高電力密度の設計にとって重要です。 ただし、これらの新しいフライバック...
-
ARTICLE
追加センサによる昇圧PFCコンバータの入力電力推定寄稿文PFCコンバータは、メインラインからDC出力電圧を供給し、同時に高力率 (PF) と低電流歪みを維持するために、産業界で広く使用されています。通信、サーバー、ワークステーション電源、プラグイン電気自動車など、これらのアプリケーションの一部では、エネルギー消費をモニタし、システム効率を向上してインテリジェント・システム管理を実現するために、有効な入力電力をリアルタイムで測定する必要があります。この電力計測機能を実行するために、ブリッジ整流器の前に、専用の電圧および電流センサが通常取り付けられています。ただし、これらのセンサすべてにより、追加センサがシャントベースであるかホール効果ベースであるかにかかわらず、こういった電源でかなりのコスト、複雑さ、および電力消費が増加することになります。 昇圧PFCコンバータの基本的なモデリングによると [1]、PFCコントローラは通常、入力電圧、出力電圧、...
-
ARTICLE
高周波、コモンモード電流、電圧、インピーダンスの測定 (パートIII)寄稿文本稿は、フライバック・コンバータを使用した高周波、コモンモード (CM) 電流、電圧、およびインピーダンスの測定方法について説明する3部構成シリーズの最後のパートです。パートIでは、放射EMIの基本原則と、フライバック・コンバータのトポロジーでコモンモード電流を測定するための従来の方法について説明しました。パートIIでは、コモンモード電流測定誤差に対するフェライト・ビーズソリューションとコモンモードインピーダンスの取得方法を検討しました。パートIIIでは、スイッチングノイズ源の影響について説明し、等価電圧源を測定し、提案された測定方法を検証します。 パートIIのコモンモードインピーダンス測定方法に基づいて、二次スイッチングノイズ源の影響を同様に測定できます。降圧フライバック・コンバータの場合、一次スイッチング電圧の振幅が大きくなります。これは、一次側が二次側よりも大幅により大きな影響...
-
ARTICLE
高周波、コモンモード電流、電圧、インピーダンスの測定 (パートII)寄稿文本稿は、フライバックコンバータを使用した高周波、コモンモード (CM) 電流、電圧、およびインピーダンスの測定方法について説明する3部構成シリーズの2番目のパートです。パートIでは、 放射EMIの基本と、フライバックコンバータのトポロジーでコモンモード電流を測定するための従来の方法について説明しました。パートIIでは、コモンモード電流を測定する際の一般的な誤差のソリューションを提案し、次にコモンモードインピーダンスを測定する方法を示します。パートIIIでは、スイッチング電源の効果と等価電圧源について調べます。 以前、コモンモード電流とその一般的な落とし穴を測定するための従来の方法を紹介しました。特に、測定誤差には2つのタイプがあります。図1は、近接場カップリング効果としても知られる電界カップリングによって生じる誤差を示しています。 図2は、入力ラインのグランドインピーダ...
-
ARTICLE
MPSのAC/DC電源ソリューションによる低炭素時代の変革 (パートII)寄稿文MPSのAC/DC電源製品は、環境に配慮したソリューションに対するますます厳しくなる要件を満たすために、高度なテクノロジーを利用してパフォーマンスを向上させ、省エネを実現しています。 本稿は、トレンドを設定するAC/DCソリューションについて説明する2部構成のシリーズの2回目です。パートIは、カーボンフリー時代の紹介と、設計者が従来の電源ソリューションで直面する問題について説明しました。パートIIでは、高効率のAC/DCソリューションがスペースに制約のあるアプリケーションの効率を向上させる方法について説明します。 MPSは、低ドロップアウト (LDO)、1W出力の非絶縁降圧型ソリューション、10W出力型の非絶縁型降圧型ソリューションなど、幅広い統合型電源ソリューションを提供します。低電力の絶縁型フライバックソリューション用に、MPSは統合されたパワートランジスタとコントローラを提供しま...
-
ARTICLE
HR1211を使用したマルチポート急速充電ソリューションの開発寄稿文HR1211は、マルチモードPFCと電流モードLLCを統合したコントローラソリューションで、急速充電アダプタ市場の電源要件を満たすように設計されています。HR1211では、周辺回路の簡素化を実現するため、高電圧電流源、安全が認証された認定Xコンデンサ放電回路、PFCおよびLLC用高電圧駆動回路を統合しています。さらに、高電圧電流源は、AC入力がドロップアウト時にXコンデンサのディスチャージャとして実装することができるので、コンデンサ抵抗を必要としません。 HR1211はUARTインタフェースを介して設定が可能で、内蔵された省エネ技術により、すべての動作範囲で効率を最適化します。当ICに搭載されたPFCコントローラは、特許取得済みのデジタル電流制御システムを使用して、混在した連続伝導モード (CCM) と不連続伝導モード (DCM) をサポートします。図1は、HR1211の代表的なアプリケ...
-
ARTICLE
高周波、コモンモード電流、電圧、およびインピーダンスの測定 (パートI)寄稿文パワーエレクトロニクスをモデル化するときに正確なEMI分析を取得するには、ノイズ源と伝搬経路のインピーダンスを測定することが重要です。放射EMIの場合、対応する周波数帯域は通常30MHz〜1GHzです。高周波のため、電圧、電流、インピーダンスなどのパラメータを測定するのは難しい場合があります。 本稿は、フライバックコンバータを使用した高周波、コモンモード (CM) 電流、電圧、およびインピーダンスの測定方法について説明する3部構成シリーズのパートIです。これらの手法は、フロリダ大学の教授でIEEEフェローのWang Shuo博士の功績によるものです。 パートIでは、放射EMIモデルを紹介し、フライバックコンバータトポロジーで高周波のコモンモード電流を測定します。パートIIでは、コモンモード電流の測定誤差に対処し、フライバックコンバータでコモンモードインピーダンスを測定する方法を探り...
-
ARTICLE
スイッチング電源の用途、利点、および動作原理寄稿文電源は、電力源からの電流を、モータや電子機器など、負荷に電力を供給するために必要な電圧値に変換する電気機器です。 電源には、リニア電源とスイッチング電源の2つの主要な設計があります。 長年にわたり、リニアAC/DC電源は、ユーティリティグリッドからのAC電力を家電製品や照明を実行するためのDC電圧に変換してきました。高電力アプリケーション用のより小さな電源の必要性は、リニア電源が特定の産業および医療用途に追いやられていることを意味します。しかし、スイッチング電源は、より小さく、より効率的で、高電力を処理できるため、引き継がれています。 図1は、スイッチング電源における交流 (AC) から直流 (DC) への一般的な変換を示しています。 整流は、AC電圧をDC電圧に変換するプロセスです。入力信号の整流は、スイッチモードAC/DC電源の最初のステップです。 DC...
-
ARTICLE
設計をスピードアップするMPSシミュレーションツール寄稿文予期せぬパンデミックにより、世界中の設計スケジュールが混乱しました。設計チームは在宅勤務をしなければならないため、製造業者は多くの製品の生産遅延やキャンセルさえも経験しています。MPSシミュレーションツールは、ユーザーが設計プロセスをスピードアップするのに役立ちます。これらのツールは、部品のパフォーマンスを表示し、デバッグ支援を提供することにより、ユーザーが適切な製品を選択するを支援します。設計者やアプリケーションエンジニアにとって強力なツールであることは明らかです。本稿では、MPSで最も人気のあるシミュレーションツールをいくつか紹介します。 仮想ベンチGUIソフトウェアは、最新のオンライン設計ツールの1つです。ユーザーに適した製品を推奨し、段階的な設計支援を提供します。シミュレーション機能は強力であり、ユーザー設計のすべての側面を高い正確さと精密さで調査します (図1を参照)。仮想...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成