効率、損失、熱管理

AC/ACコンバータの電力損失

AC/ACコンバータでは、スイッチング、伝導、磁気損失は、必然的に電力損失を引き起こす多くの要因のほんの一部にすぎません。コンバータの効率を最大化し、信頼性の高い安定した動作を確保するためには、これらの損失を把握し、低減することが不可欠です。

スイッチング損失 : サイリスタ、IGBT、MOSFETなどのコンバータに使用されるパワーエレクトロニクス部品がONとOFFの状態を切り替えると、スイッチング損失が発生します。これらの遷移では、電圧と電流が同時に存在するため電力損失を引き起こします。スイッチング周波数、デバイスの特性、および動作環境はすべてスイッチング損失に影響します。

伝導損失 : 半導体デバイス、相互接続、およびインダクタやトランスなどの受動部品の抵抗は、すべて伝導損失に寄与します。これらの損失は、部品を流れる電流の抵抗と二乗に関連しています。デバイスの定格、温度、および負荷条件は、伝導損失に影響を与える変数の例です。

磁気損失 : 2つの磁気AC/ACコンバータ部品であるトランスとインダクタには、磁気損失が発生します。これらの損失は、次の2つのカテゴリに分類できます。ヒステリシス損失と渦電流損失です。渦電流損失はコア内の交流磁場によって生じる電流の流れから生じるのに対して、ヒステリシス損失はコアの進行中の磁化と減磁に関連しています。コア材料、動作周波数、磁束密度はすべて、磁気損失の量に影響します。

スナバ損失 : AC/ACコンバータで、スナバとは、パワーエレクトロニクス機器を電圧の過渡現象や振動から保護する回路のことです。これらの損失は、スナバ回路で使用される抵抗および容量性部品のエネルギー損失のために発生します。スナバの設計と運用状況はこれらの損失に影響を与えます。

効率に関する検討事項

効率は、AC/ACコンバータの性能、信頼性、費用対効果に大きな影響を与え、設計と動作において重要な要素となります。これは、電源から引き込まれた入力電力と負荷に与えられた出力電力の比率として定義されます。低電力損失とコンバータ部品への熱ストレスが少ないことは、高効率の指標になります。AC/ACコンバータをより効果的にするために検討すべき重要な要素を次に示します。

コンバータトポロジーの選択 : 優れた効率を達成するには、適切なコンバータアーキテクチャを選択することが重要です。入力 / 出力電圧レベル、電力定格、負荷特性などの特定のアプリケーション要件に応じて、トポロジーを選択する必要があります。通常、変換ステップが少なく、部品が少なく、スイッチングイベントを減らすトポロジーでは、効率が高くなります。

部品の選択 : 磁性素子、受動部品、およびパワーエレクトロニクスデバイスの選択は、コンバータの効率に直接影響します。低オン抵抗、高速スイッチング機能、低リーク電流の部品を選択することで、伝導損失とスイッチング損失を低減できます。また、飽和レベルが高くコア損失が少ない磁性部品を選択することで、磁気損失を最小限に抑えることができます。

スイッチング周波数 : AC/ACコンバータのスイッチング周波数は、スイッチング損失と磁気損失の両方に影響します。スイッチング周波数が高いほど、小型の磁気部品を使用できるため、部品の小型化と軽量化が可能です。ただし、周波数が高いほどスイッチング損失が増加します。その結果、サイズと効率の間で妥協点を探るために、理想的なスイッチング周波数を確立する必要があります。

変調技術 : AC/ACコンバータの出力電圧を調整するには、多くの変調技術を使用できます。選択された変調技術は、コンバータの高調波成分、スイッチング周波数、および電力損失に影響を与えます。スイッチングイベントと高調波を最小限に抑える変調方式を選択すると、システム全体の効率が向上します。

力率補正 : AC/ACコンバータに力率補正 (PFC) 技術を組み込むと、電源の無効電力と入力電流の高調波成分を低減することで効率を向上させることができます。PFCアプローチは、さまざまな負荷状況下でのコンバータの安定性と信頼性を高めるのに役立ちます。

熱管理および冷却技術

AC/ACコンバータの信頼性の高い性能と寿命を保証するためには、効果的な熱管理が必要です。電力損失の結果として熱が発生するため、コンバータ部品の温度を許容範囲内に保つために適切な冷却方法を使用する必要があります。高温になると、熱応力、急速な経年劣化、およびコンバータの部品の故障の原因となる可能性があります。AC/ACコンバータで使用される一般的な熱制御および冷却方法を以下に示します。

ヒートシンク : ダイオード、サイリスタ、トランジスタなどの電力電気部品は、放散する必要がある熱を生成します。ヒートシンクは、この目的のために頻繁に使用される受動的な冷却デバイスです。アルミニウムや銅などの熱伝導率の高い材料で構成されており、フィンやその他の特徴による広い表面積を持ち、対流による放熱を向上します。特定のコンバータアプリケーションの熱に対する要求に基づいて、ヒートシンクのサイズ、形状、および材料を選択する必要があります。

強制空気冷却 : 強制空冷時にコンバータ部品とヒートシンクの上に空気を移動するには、ファンまたはブロワーが使用されます。自然対流と比較した場合、このアプローチは熱放散を大幅に向上し、よりコンパクトな設計とより高い電力密度を可能にします。強制空冷システムは、ファンのノイズを最小限に抑えながら、通気を最適化するように慎重に設計する必要があります。

液体冷却 : 水や水とグリコールの混合物などの冷却液を使用して、コンバータ部品から熱を吸収して伝達することは、液体冷却として知られています。この高度な熱管理技術は、ポンプ、熱交換器、およびコンバータ構造に組み込まれた冷却プレートまたはチャネルで構成されています。この方法は空冷よりも優れた熱性能を発揮するため、高電力、高密度のコンバータアプリケーションに適しています。ただし、空冷のオプションと比較して、液体冷却システムはより高価で複雑な場合があります。

サーマルインタフェースマテリアル (TIM) : コンバータ部品とヒートシンクまたは冷却システムの間の熱接触を増やすために、サーマルインタフェースマテリアル (TIM) が使用されています。これらは、インタフェースの熱抵抗を下げるために、微細なエアギャップと表面の欠陥を埋めることを目的としています。それらはパッド、フィルム、接着剤、またはグリースの形をとることができます。TIMは、アプリケーションの熱的要求、機械的限界、および気候条件に基づいて選択する必要があります。

熱設計の最適化 : 慎重な設計最適化により、AC/ACコンバータの熱性能をさらに向上させることができます。これには、部品とヒートシンクの配置、熱伝導率の高い材料の選択、熱をより均一に分散させるためのサーマルビアまたはヒートスプレッダの使用が必要になる場合があります。コンバータの熱性能をシミュレーションして向上させるために、有限要素解析 (FEA) や数値流体力学 (CFD) などの計算手法を使用することができます。