電力品質の定義
電力システムにおける電力品質とは、電力の供給が電圧、周波数、波形純度の許容される基準内に保たれる度合いを示します。高出力品質は、電気機器やシステムを適切に機能させるために不可欠であり、長寿命、効率、安全性を保証します。
電力品質は、電圧、電流、周波数、電源の連続性を含むいくつかのパラメータによって特徴付けることができます。これらのパラメータの公称値からの逸脱は、一般に電力品質障害と呼ばれるものを引き起こす可能性があります。
電圧パラメータには公称電圧、電圧安定性、および電圧バランスが含まれます。これらは、電圧サグ (RMS電圧の短時間の低下)、スウェル (RMS電圧の短時間の長時間の上昇)、過渡 (非常に短時間の電圧の急激な変化) などのイベントの影響を受けることが多くあります。
電流に関連する電力品質の問題は、主に電子機器などの非リニア負荷によって引き起こされる高調波成分に関係し、代表的な正弦波波形を歪めます。
周波数の安定性は電力品質のもう一つの重要な側面です。多くの地域では、標準的な電力周波数は50Hzまたは60Hzであり、これらの周波数からの著しい逸脱は多くの種類の電気機器に問題を引き起こす可能性があります。
供給の継続性も電力品質の重要な側面です。中断は、一時的であろうと長期であろうと、動作を中断し、機器に損傷を与える可能性があります。
高調波の概要
電力システムにおける調和は、基本周波数の整数倍の周波数を持つ周期波形の正弦波成分を指します。基本周波数を「f」と表記すると (通常、電力システムでは50Hzまたは60Hz)、第二高調波は2f、第三高調波は3f、のようになります。基本周波数または第1高調波は、電力システムの通常動作周波数です。
電力系統における高調波の存在は、主に非線形負荷によるものです。抵抗ヒータや白熱灯などの線形負荷は、電圧と同じ周波数で正弦波電流を引き寄せます。一方、非線形負荷は非正弦波的な方法で電流を引き込みます。これらには、コンピュータ、LEDライト、可変速ドライブなどの様々な種類の電子機器が含まれ、それらすべてがシステムに高調波を導入することができます。
送電網の高調波周波数は、電力品質の問題の頻繁な原因になります。電力グリッドの高調波は、電気機器の過熱、保護装置の誤動作、通信干渉など、さまざまな悪影響を引き起こす可能性があります。電力システムの解析で、これらの高調波は基本周波数に対する大きさと位相でよく表されます。
高調波歪みは、高調波による電気信号の歪みの尺度である全高調波歪み (THD) によって定量化されることがしばしばです。THDが低いほど、一般に電力品質が高いことを示します。
電源システムにおける高調波の原因と影響
電力システムにおける高調波は主に非線形負荷から生じます。これらの負荷は電圧と電流の間に直線的で直接的な関係を持ちません。非線形負荷には、蛍光灯、調節可能な速度駆動装置、コンピュータ、および他の電子機器が含まれます。これらの装置は、スイッチング電源のために電流の正弦波を歪め、高調波を発生させます。
インバータやコンバータのようなパワーエレクトロニクス機器も高調波の重要な源です。これらのデバイスはしばしば異なる状態間で電圧や電流を迅速に切り替えることで動作し、その結果正弦波からかけ離れた波形が得られます。鋭く急激な変化は、調和周波数の広いスペクトルを生み出すことができます。
電力システムへの高調波の影響は数多くあり、潜在的に有害です。主な影響のいくつかは以下の通りです。
機器のオーバーヒート: 高調波は、トランス、モーターケーブルなどの電力システム機器の加熱を増加させる可能性があります。これは高調波周波数によって引き起こされる追加損失によるものであり、早期の老朽化と障害につながる可能性があります。
機器の誤作動: 高調波は繊細な電子機器の動作を妨げる可能性があります。これらは保護装置を誤動作させ、不適切な保護や機器の損傷につながるおそれがあります。
システム効率の低下: 高調波は電力システムの全体的な効率を低下させる場合があります。高調波が存在することは、同じ量の実際の電力を供給するためにより多くの電流が必要であり、伝送損失の増加につながることを意味します。
力率の低下: 高調波は力率を低下させ、システムの見かけの出力を増加させ、エネルギーコストを増大させる可能性があります。
通信システムへの妨害: 特定の高調波周波数は電気通信システムに干渉し、ノイズやサービスの中断を引き起こす可能性があります。
高調波の影響を緩和するために、高調波フィルタの使用、パワーエレクトロニクスデバイスの慎重な設計、高力率の維持など、さまざまな戦略が採用されています。IEEE 519のような電力品質規格もまた、高調波歪みの許容レベルに関するガイドラインを提供するために開発されています。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成