紹介と動作原理
昇圧コンバータはDC/DCスイッチングコンバータの一種で、入力電圧をより高い出力電圧に効率的に増加 (ステップアップ) するものです。スイッチオン時にインダクタにエネルギーを蓄え、スイッチオフ時に負荷に解放することで、この電圧変換が可能になります。特に、入力ソースよりも大きな出力電圧を必要とするパワーエレクトロニクスアプリケーションでは、昇圧コンバータに依存しています。
昇圧コンバータの基本的な動作原理は、次の2つの段階で理解できます。
スイッチオン時間 (S1閉、S2開) : この段階では、入力電圧 (VIN) がインダクタ (L) に印加され、インダクタを通る電流が線形で増加します。インダクタに蓄積されたエネルギーが増強し、ダイオード (D) が逆バイアスされ、負荷への電流の流れを防ぎます。インダクタ電流は次のように表すことができます :
$$\Delta I_L = \frac{V_{in}}{L} \cdot t_{on}$$ここで、ΔILはインダクタ電流の変化、Lはインダクタンス、tonはスイッチオン期間の持続時間です。
スイッチオフ時間 (S1開、S2閉) : スイッチS1が開くと、インダクタ電流は流れ続ける必要があります。これにより、ダイオードDが順方向バイアスになり、インダクは蓄積されたエネルギーを負荷 (R) と出力コンデンサ (C) に放出します。この間、インダクタの両端の電圧 (VL) は、出力電圧 (Vout) と入力電圧 (Vin) の差に等しくなります。インダクタ電流は、エネルギーが負荷に伝達されるにつれて直線的に減少し、インダクタ電流の式は次のようになります :
$$\Delta I_L = \frac{(V_{out} - V_{in})}{L} \cdot t_{off}$$ここで、toffは、スイッチオフ期間の長さです。
両方の段のインダクタ電流方程式を等式化し、項を並べ替えることで、昇圧コンバータの電圧変換関係を導き出せます :
$$V_{out} = \frac{V_{in}}{(1 - D)}$$ここで、Dはデューティサイクルであり、スイッチオン時間 (ton) と全スイッチング時間 (T) の比率として定義されます。または以下になります。
$$D=\frac {t_{on}}{(t_{on}+T_{off})}$$この式は、スイッチング波形のデューティサイクルを調整することで出力電圧を制御できることを示しており、入力電圧よりも高い出力電圧が得られることを示しています。次のセクションでは、回路トポロジー、主要部品、導通モード、設計上の考慮事項、効率、また、昇圧コンバータのアプリケーションについても説明しています。パワーエレクトロニクスシステムでの動作と用途について包括的な理解を実現します。
回路トポロジーと主要部品
このコンバータトポロジーでは、インダクタの磁気エネルギーを使用して、低電圧DC電源から高負荷電圧にエネルギーを伝達します。スイッチSをオンにすることで、インダクタはDC電源Eに接続されます (図5)。ダイオードDは、コンデンサからエネルギーを供給される負荷の電圧によって逆バイアスされます。電圧Eの影響下では、インダクタ電流は最小値から最大値まで直線的に増加します (図7)。
図5 : 昇圧コンバータの回路略図 - 間隔 tON
tONの間隔が経過すると、スイッチSがオフになります。その後の時間間隔 (tOFF) では、蓄積された磁気エネルギーの結果であるインダクタ電流がダイオードを通って負荷に流れ、DCソースとインダクタから負荷にエネルギーを伝達します (図6)。
図6 : 昇圧コンバータの回路略図 - 間隔 tOFF
この期間、インダクタの両端の電圧は方向を変え、負荷の電圧とDC電源電圧の差に等しくなります。この電圧の影響下では、インダクタ電流は最大値から最小値に減少します (図7)。定常状態では、インダクタの平均電圧値はゼロになります。
$$E \cdot t_{ON} = (U - E) \cdot t_{OFF}$$ $$\Rightarrow U = E \frac{1}{\frac{t_{OFF}}{t_{ON}+t_{OFF}}} = E \frac{1}{\frac{T-t_{ON}}{T}} = E \frac{1}{1-\frac{t_{ON}}{T}} = E \frac{1}{1-d}$$
図7 : 昇圧コンバータ - インダクタ電圧および電流対時間グラフ
前の式から、d = 0の場合、負荷の電圧はDC電源の電圧に等しくなることがわかります。そして、期間のアクティブ部分 (tON) の増加とともに増加し、これが電圧昇圧チョッパであることが確認できます。同じ方程式は、d = 1の場合、負荷電圧が無限に大きくなることも示しています。これは、1に等しいデューティサイクルがtON = T、またはtOFF = 0であることを意味し不可能です。これは、スイッチSがオフにならず、DC電源から負荷へのエネルギー伝達が行われず、負荷電圧がゼロになることを意味します。
昇圧コンバータは、入力電圧をより高い出力電圧にステップアップする、広く使用されているDC/DCコンバータトポロジーです。昇圧コンバータの基本回路トポロジーは、次の主要部品で構成されています。
インダクタ (L) : インダクタは、スイッチングサイクル中にエネルギーを蓄えて放出するため、昇圧コンバータの必不可欠な部分です。その主な仕事は、電流の流れを制御しながら変換中のエネルギー貯蔵を維持することです。
スイッチ (S) : スイッチは、インダクタを交互に切断して負荷に接続することで、スイッチ (通常はMOSFETまたはIGBT) が入力と出力の間のエネルギー伝達を管理する上で重要な役割を果たします。
ダイオード (D) : スイッチオフ期間中、ダイオードは回路内の一方向、つまり出力方向にのみ電流を流すことができます。スイッチが開いていると、入力側への電流のリターンが停止します。
出力コンデンサ (C) : 出力コンデンサは、負荷全体の電圧を安定化し、出力電圧を平滑化する役割を担っています。負荷に対する一定の出力電圧を保証し、高周波電圧リップルをフィルタリングします。
負荷抵抗 (R) : 負荷抵抗 (R) は、昇圧コンバータによってつながれ、電力供給される電気負荷を象徴しています。コンバータは、この負荷に必要な電圧と電流を与えるように構築する必要があります。
昇圧コンバータの基本的な動作は、次のように要約できます : スイッチオンの間、インダクタは入力電圧源からのエネルギーを蓄え、ダイオードは負荷への電流の流れを防ぎます。スイッチをオフにすると、インダクタはダイオードを通して蓄積されたエネルギーを解放し、負荷に入力電圧よりも高い電圧を与えます。出力コンデンサは出力電圧を平滑化し、負荷に安定した電源を供給します。
連続導通モードと不連導通モード
昇圧コンバータの解析と設計では、連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) の2つの主要な導通モードを考慮することが重要です。どちらのモードもインダクタ電流の動作が異なり、コンバータの性能、効率、および設計基準に影響を与えます。
連続導通モード (CCM) : CCMでは、インダクタ電流は正のままであり、スイッチングサイクル全体を通してゼロに達することはありません。インダクタ電流はスイッチオンのフェーズ中に増加し、その磁場にエネルギーを蓄えます。スイッチをオフにすると、インダクタ電流が蓄積されたエネルギーを出力に伝達するため低下します。CCMの電流波形は三角形で、負荷電流は電流の平均値に等しくなります。
低いピーク電流と出力電圧リップルがCCM動作により生成されるため、コンバータ部品の効率が向上し、負荷が軽減されます。連続的な電流フローを維持するには、より大きなインダクタ値も必要になり、コンバータのサイズと価格が増加する可能性があります。
不連続導通モード (DCM) : DCMでは、スイッチングサイクルの一部でインダクタ電流がゼロに低下し、その後のスイッチオン期間が開始される前に出力へのエネルギー伝達が完了していることを示します。スイッチオフとその後のスイッチオンの間にはゼロ電流の期間があり、DCMのインダクタ電流波形は台形になります。
DCM動作ではインダクタの値を小さくすることが可能であり、その結果、コンパクトで手頃なコンバータ設計が可能です。CCMとは対照的に、ピーク電流が大きくなり、出力電圧リップルが増加し、効率が低下します。DCMは、幅広い負荷環境または軽負荷のアプリケーションでより頻繁に使用されます。
設計での考慮事項と計算
部品の選択、入出力電圧と電流要件、スイッチング周波数、およびターゲット効率は、昇圧コンバータを設計する際に慎重に考慮する必要がある変数のほんの一部です。このセクションでは、昇圧コンバータを作成するための主な設計要素と計算について説明します。
入出力仕様 : コンバータ部品を選択する前に、入力および出力電圧 (VinおよびVout) と電流 (IinおよびIout) に対するアプリケーションの要件を決定する必要があります。コンバータに必要な電圧変換比、デューティサイクル、および電力処理能力はすべて、これらの基準によって決定されます。
デューティサイクル : デューティサイクル (D) は、総スイッチング期間と比較したオン時間の比率です。昇圧コンバータでは、デューティサイクルによって、入力電圧と出力電圧の関係が次のように決定されます。
$$D = \frac{(V_{out} - V_{in})}{V_{out}}$$この式は連続導通モード (CCM) 動作で有効です。デューティサイクルは、適切なスイッチング周波数とインダクタ値を選択するために重要です。
スイッチング周波数 : コンバータの効率、過渡応答、受動素子のサイズはすべてスイッチング周波数 (fs) の影響を受けます。より高いスイッチング周波数でインダクタとコンデンサの値を小さくすることで、コンパクトな設計が可能です。スイッチング周波数が高くなると、スイッチング損失が大きくなり、効率が低下する可能性があります。スイッチング周波数を選択する際には、サイズと効率を犠牲にする必要があります。
インダクタの選択 : インダクタ値 (L) は、目的の導通モード (CCMまたはDCM) を維持し、安定した動作を保証するために重要です。インダクタの値は、CCM動作の次の式を使用して計算できます。
$$L = \frac{(V_{in} \cdot D)}{(f_s \cdot \Delta I_L)}$$1) ファーストアプローチ :
$$\Delta I_L = \frac{V_{in}}{L} \cdot t_{ON} = \frac{V_{in}}{L} \cdot d \cdot T = \frac{(V_{in} \cdot d)}{(L \cdot f_s)} \Rightarrow L = \frac{(V_{in} \cdot d)}{(f_s \cdot \Delta I_L)}$$2) セカンドアプローチ :
$$\Delta I_L = \frac{(V_{out} - V_{in})}{L} \cdot t_{OFF} = \frac{ \frac{V_{in}}{(1-d)} - V_{in}}{L} \cdot (T - t_{ON}) = \frac{(V_{in} \cdot d)}{(1-d) \cdot L} \cdot T \cdot (1 - d) \Rightarrow L = \frac{(V_{in} \cdot d)}{(f_s \cdot \Delta I_L)}$$ここで、ΔILはピーク・ツー・ピークインダクタ電流リップルです。インダクタの値が小さいと、電流リップルが大きくなり、出力電圧リップルとコンバータの効率に影響を与える可能性があります。
コンデンサの選択 : 出力コンデンサ (Cout) は、出力電圧リップルをフィルタリングし、安定した出力を保証するのに役立ちます。出力コンデンサの値は、次の式を使用して決定できます。
$$C_{out} = \frac{(I_{out} \cdot D)}{(f_s \cdot \Delta V_{out})}$$出力コンデンサ (Cout) は、出力電圧サグをフィルタリングすることでコンバータの安定性を制御します。出力電圧リップル (Vout)、負荷電流 (Iout)、デューティサイクル (D)、スイッチング周波数 (fs) を考慮して、Coutの適切な値を得る必要があります。出力電圧リップル (ΔVout) は、主にスイッチングサイクル中に出力コンデンサを充電および放電するインダクタ電流リップル (ΔIL) によるものです。昇圧コンバータでは、ダイオードが導通しているときのスイッチオフ時間 (tOFF) の間、インダクタ電流リップル (ΔIL) が出力コンデンサを流れます。
最初に、オフ時間 (tOFF) の間のコンデンサ電流 (Ic) について考えてみましょう。この期間中、インダクタ電流 (IL) はほぼ一定であるため、コンデンサ電流は次のように近似できます。
$$I_c \approx \Delta I_L \cdot (1 - D)$$ここで、時間領域における電流と静電容量の関係を考慮すると、次のようになります。
$$I_c = C \cdot \frac{dV}{dt}$$ここで、「Ic」はコンデンサ電流、「C」は静電容量値、「dV」はコンデンサの両端の電圧変化、「dt」は時間変化です。
この2つの関係を組み合わせると、次のようになります。
$$\Delta I_L \cdot (1 - D) \approx C_{out} \cdot \frac{\Delta V_{out}}{T}$$ここで、「T」はスイッチング周期 (1/fs)、「ΔVout」は希望の出力電圧リップルです。
ここで、計算式を並べ替えてCoutを解くことができます。
$$C_{out} \approx \frac{\Delta I_L \cdot (1 - D) \cdot T}{\Delta V_{out}}$$ただし、インダクタ電流リップル (ΔIL) は、出力電流 (Iout) とデューティサイクル (D) に正比例することに注意しましょう。出力電流が大きいほど、インダクタ電流リップルが大きくなります。したがって、ΔILとIout * Dの間の比例関係を代用することにより、Coutの方程式を書き換えることができます。
$$C_{out} \approx \frac{I_{out} \cdot D \cdot T}{\Delta V_{out}}$$ここで、ΔVoutは希望のピークツーピーク出力電圧リップルです。コンデンサの値を大きくすると、出力電圧リップルが減少しますが、コンバータのサイズとコストが増加する可能性があります。
スイッチおよびダイオードの選択 : スイッチ (多くの場合MOSFET) とダイオードの電圧、電流、伝導、スイッチング損失を考慮して選択する必要があります。定格電流はコンバータのピーク電流を上回る必要がありますが、動作時の定格電圧はスイッチとダイオードの最大電圧よりも大きくなければなりません。
効率と損失
昇圧コンバータでは、効率は入力から出力への電力の効率的な伝達を決定する重要なパラメータです。昇圧コンバータの効率 (η) は、出力電力 (Pout) と入力電力 (Pin) の比で表すことができます。
$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$昇圧コンバータの損失は、いくつかの要因に起因する可能性があります。これらについて、このセクションで説明します。
伝導損失 : インダクタ、スイッチ (MOSFET)、ダイオードなどの回路素子の抵抗は伝導損失を引き起こします。これらの損失は、部品の抵抗とそれらを流れる電流に直接関係しています。低抵抗の部品を選択し、低電流のコンバータ設計を改善することで、導通損失を低減することができます。
スイッチング損失 : MOSFETがオンとオフの間で切り替わると、スイッチング損失が発生します。これらの遷移中、スイッチに電圧と電流の両方が発生し、電力損失が発生します。MOSFETのオン状態抵抗、ドレイン・ソース間電圧、およびスイッチング周波数はすべて、全体的なスイッチング損失に影響します。スイッチング損失を低減するには、オン抵抗が低く、スイッチング時間が短いMOSFETを使用する必要があります。
ダイオードの逆回復損失 : ダイオードは、導電状態からブロッキング状態に遷移するときに逆回復を経験します。電力損失は、このプロセス中に反対方向に電流を短時間伝導するダイオードの結果として発生します。これらの損失を低減するには、逆回復時間が短いショットキーダイオードまたはその他のダイオードを選択する必要があります。
磁気コアの損失 : インダクタコア内部の交流磁場は熱の形でエネルギーの消失をまねき、インダクタコア損失を引き起こします。これらの損失には、コア材料、動作周波数、磁束密度が影響します。コア損失を低減するためには、適切なコア材料を選択し、磁束密度を最小限に抑えるようにインダクタ設計を最適化する必要があります。
コンデンサの損失 : 出力コンデンサの等価直列抵抗 (ESR) は、コンデンサ損失の主な原因です。これらの損失は熱の産出と一般的な効率の低下につながります。これらの損失は、ESRの低いコンデンサを使用することで低減できます。
アプリケーションと例
昇圧コンバータは、入力電圧をステップアップできるため、さまざまなアプリケーションで広く使用されています。このセクションでは、実際のシナリオでの昇圧コンバータの一般的なアプリケーションと例について説明します。
電源 : 昇圧コンバータは電源に使用されており、低入力電圧源から安定した高出力電圧を生成し、バッテリー放電などにより入力電圧が変化する携帯機器やバッテリー駆動システムに役立ちます。例としては、ラップトップチャージャ、USB電源アダプタ、ポータブルモバイルバッテリーなどがあります。
LEDライティング : LEDライティングシステムでは、LEDストリングへの一定電流を維持し、入力電圧が変動しても一定の輝度を確保するために昇圧コンバータを使用しています。これは、車両の電気系統電圧が変化する可能性があり、昇圧コンバータによって安定したLEDライティングが保証される車載アプリケーションで特に問題になります。
ソーラーパワーシステム : 昇圧コンバータは、ソーラーパワーシステム、特に最大電力点追従 (MPPT) コントローラで重要な役割を果たします。コンバータは出力電圧を調整してソーラーパネルから最大電力を引き出し、パネル電圧を上げてバッテリーを充電したり、電力グリッドに電力を供給したりします。
電気自動車 : 昇圧コンバータは電気自動車で使用され、バッテリーパックからの電圧を、トラクションモータ、エアコンシステム、パワーステアリングなどのさまざまな電気部品に必要な高電圧レベルに上げるために使用されます。これにより、効率的な電力供給と最適な車両パフォーマンスが可能になります。
電気通信 : 昇圧コンバータは、低入力電圧から安定した高出力電圧を生成し、無線周波数 (RF) 送信機、基地局、その他の通信機器の信頼性の高い動作を保証するために、通信アプリケーションで採用されています。
センサシステム : 昇圧コンバータは、アナログデジタルコンバータ (ADC) やその他の繊細な電子部品に安定した電圧供給を提供するためにセンサシステムで一般的に使用されています。これは、電池やエネルギーハーベスティングデバイスで駆動される遠隔モニタリングシステムなど、可変入力電圧条件の環境で動作するセンサシステムで特に重要です。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成