はじめに
AC/DCコンバータは、交流 (AC) を直流 (DC) に変換する電子回路です。これらのコンバータは、コンピュータ、テレビ、スマートフォンなどのDC電源を必要とする電子機器で広く使用されています。AC/DCコンバータを使用する理由は、多くの電子機器がDC電力を必要とするのに対し、AC電力が電力会社によって供給される標準的な電力であるためです。AC/DCコンバータは、AC電力をDC電力に変換することができ、電子機器を効率的かつ効果的に動作させることができます。
AC/DCコンバータの部品は、ステップダウントランス、ダイオードやサイリスタなどのスイッチ、インダクタとコンデンサからなるパッシブフィルタ、負荷などです。特定のタイプのAC/DCコンバータの選択は、機器の電圧および電流出力要件、ならびに望ましい効率および信頼性レベルによって決定されます。頻繁に使用されるAC/DCコンバータのタイプには、トランス、ダイオード整流器、電圧レギュレータがあります。
AC/DCコンバータは、さまざまな電子機器のスムーズな動作に不可欠な、安定した信頼性の高いDC電源を提供する上で大きな利点を提供します。これらのコンバータは、ACをDC電源に変換することにより、電子デバイスが一定レベルの電力を受け取ることを保証します。さらに、AC/DCコンバータは、より効率的で効果的な電力供給を可能にすることで、エネルギーの無駄を減らし、電子機器の効率を向上させることができます。
関連コンテンツ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
ARTICLE
磁気絶縁による複数の独立した補助電源の設計寄稿文DC/DCコンバータでは、複数のスイッチング素子の補助電源に独立した絶縁電源が必要です。フルブリッジ コンバータを例に挙げると、ブリッジアームのハイサイドMOSFETとローサイドMOSFET (それぞれHS-FETとLS-FET) には、ゲート ドライバ回路用の絶縁電源が必要です。従来の方式では、ブートストラップ回路を使用して、上部と下部の両方のデバイスに1つの独立した電源で電力を供給します。このソリューションはシンプルで信頼性が高く、低コストです。 複数のスイッチMOSFETがブリッジアーム内で直列に接続されている場合、電源に複数のブートストラップ回路が必要となり、コスト面での課題へとつながります。同時に、ブートストラップ回路では、HS-FETの電源電圧はLS-FETの電源電圧よりも低く、ダイオードの電圧降下分の差があります。2つのMOSFETのオン状態特性は完全に対称ではありません。...
-
ARTICLE
新しいフライバックコンバータ用同期整流器の進歩寄稿文フライバックトポロジーは、そのシンプルさと広い動作範囲にわたる堅牢性により、数十年にわたって低電力AC/DCアプリケーションを支配してきました。近年、効率を大幅に改善するために、同期整流器 (SR) がフライバックベース電源の従来のショットキーダイオードに取って代わりました。 効率と電力密度に対する要求が年々高まっているため、フライバックコンバータは従来のフライバックトポロジーから進化し続けなければなりません。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック、アクティブクランプフライバック (ACF)、ハイブリッドフライバックなど、いくつかのバリエーションがAC/DCアプリケーションに実装されており、スイッチング損失を低減しながらZVSを実現しています。これにより効率が向上し、スイッチング周波数が高くなります。これは、高電力密度の設計にとって重要です。 ただし、これらの新しいフライバック...
-
ARTICLE
設計をスピードアップするMPSシミュレーションツール寄稿文予期せぬパンデミックにより、世界中の設計スケジュールが混乱しました。設計チームは在宅勤務をしなければならないため、製造業者は多くの製品の生産遅延やキャンセルさえも経験しています。MPSシミュレーションツールは、ユーザーが設計プロセスをスピードアップするのに役立ちます。これらのツールは、部品のパフォーマンスを表示し、デバッグ支援を提供することにより、ユーザーが適切な製品を選択するを支援します。設計者やアプリケーションエンジニアにとって強力なツールであることは明らかです。本稿では、MPSで最も人気のあるシミュレーションツールをいくつか紹介します。 仮想ベンチGUIソフトウェアは、最新のオンライン設計ツールの1つです。ユーザーに適した製品を推奨し、段階的な設計支援を提供します。シミュレーション機能は強力であり、ユーザー設計のすべての側面を高い正確さと精密さで調査します (図1を参照)。仮想...
-
ARTICLE
MOSFETスイッチ: パワーコンバータの基礎とアプリケーション寄稿文金属酸化物半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) は、電界効果トランジスタ (FET) のカテゴリに分類される電子デバイスです。これらのデバイスは電圧制御電流源として機能し、主にスイッチとして、または電気信号の増幅に使用されます。MOSFETは、特定の電圧条件をゲートに印加することで制御されます。MOSFETがオンになると、電流はドレインからMOSFETのソースに、バルク (ボディとも呼ばれる) に生成されたチャネルを経由して流れます。ほとんどの場合、MOSFETのバルクはソースに接続されているため、MOSFETは一般に3ピンデバイスと呼ばれています。 MOSFETは半導体ベースのデバイスで、主にp型またはn型のシリコンを使用して構築されます。これら2つのシリコンタイプの違いは、ドーパントイオンによって蓄積される電荷です。ドーパントイオンは、シリコンに注入されて電荷...
-
ARTICLE
電源リップルの生成とテスト寄稿文電源リップルの大きさは、電源を設計する際に考慮すべき一般的なパラメータです。その結果、リップルは電源エンジニアのテストプロジェクトで広く使用されています。本稿では、電源リップルがどのように作成され、どのようにテストできるかについて説明します。本稿で「電源リップル」とは、特に電源装置の出力のDC電圧が持つAC成分を指します。交流電圧は完全には抑制されていないため、直流電圧は周期的に変化します。 電源リップルには複数のタイプがあります。以下で詳しく説明します。 降圧回路を考えてみましょう。このスイッチングICは、特定の周波数でオン / オフします。スイッチリップルは、ICの切り替え中に発生します。つまり、これらのリップルはスイッチングサイクル内で発生します。通常、スイッチングリップルの範囲は数10kHz~数MHzです (図1参照)。 回路内の寄生インダクタとコンデ...
-
ARTICLE
AC/DC電源について理解する寄稿文電源装置は、主電源などの電源から流入する電流を、モータや電子機器などの負荷に電力を供給するために必要な電圧と電流の値に変換する電気機器です。 電源の目的は、適切な電圧と電流で負荷に電力を供給することです。電流は、入力電圧や他の接続デバイスの変化が出力に影響を与えることなく、制御された方法で、正確な電圧で、場合によっては同時に、広範囲の負荷に供給される必要があります。 電源は、ラップトップや電話の充電器などのデバイスによく見られる外部のものでも、デスクトップコンピュータなどのより大きなデバイスなどの内部のものでもかまいません。 電源は、安定化または非安定化のいずれかです。安定化電源では、入力電圧の変化は出力に影響を与えません。一方、安定化されていない電源では、出力は入力の変化に依存します。 すべての電源に共通していることの1つは、入力で電源から電力を受け取り、それを何らかの方法で変換...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成