セミシールドインダクタ
Session textval
Session Titefor popup
MPL-SE-セミシールドパワーインダクタは、より良い磁気特性のために、外部磁性エポキシレジンでシールドされています。これによりより低いDCRとより高い電流への対応が可能になります。
インダクタ選択ツール
関連コンテンツ
-
ARTICLE
AIサーバーアプリケーション向けピーク電力削減ソリューションの設計寄稿文AIシステムの急速な発展により、AIサーバの電力要件は進化しています。AIトレーニングが開始されると、AIの電力需要は、GPUのアイドル状態の電力の10倍を超える電力が一気に必要となる可能性があります。これらの電力の急激な増加により、サーバーの電源装置 (PSU) で大きな突入電流が発生したり、PSUが過負荷になったりすることがあります。 ただし、ほとんどのAIトレーニング期間は比較的短時間であり、その後、GPUははるかに長い期間アイドル状態のままになります。そのため、こうした短い電力増加は、サーバー電源システムのピーク能力を超えることがありますが、平均電力要件を大幅に変化をもたらすことはありません。高出力PSUモジュールは、このピーク電力要件を満たしますが、コスト効率が低く、より多くのシェルフスペースを必要とします。 このことを念頭に置くと、新しいAIサーバーのPSUでは、P...
-
ARTICLE
PFC導通モードを選択するための4ステップガイド: CRM / DCM VS. CCM寄稿文力率補正 (PFC) 昇圧型コンバータは、IEC 61000-3-2などの高調波電流規制を満たすための産業標準トポロジーです。この回路は、現代のAC/DC電源において不可欠であり、入力電圧 (VIN) 正弦波形に従うように入力電流(IIN)を整形し、1に近い力率を達成します。 PFC設計を成功させる鍵は、その動作モードにあります。連続導通モード (CCM)、不連続導通モード (DCM)、臨界導通モード (CrM) という3つの基本モードが存在しますが、根本的な設計上の選択は、CCM向けに構築されたシステムとCrM向けに最適化されたシステムのどちらを選択するかという点にあります。CrM用に設計されたコントローラは、負荷が軽い場合には自然とDCMで動作するため、CrMとDCMは多くの場合、単一の設計経路 (CrM / DCM) としてまとめて解析されます。 CCMとCrM / DCMのどち...
-
APPLICATION
AI用ハードウェアアプリケーション -
ARTICLE
UNDERSTANDING ACCURACY AND RESOLUTION FOR MAGNETIC ANGLE SENSORS寄稿文Magnetic position sensors, especially magnetic angle sensors, are the fundamental building blocks of countless motion-control applications that necessitate precision positioning. These sensors are pivotal in a wide range of industries, from automotive and robotics to consumer electronics and medical devices, underscoring their universal appeal and importance (see Figure 1). However, to ...
-
ARTICLE
自動車革命の推進: ゾーンアーキテクチャから48Vへ寄稿文自動車産業は、大規模な変革の真っ只中にあります。過去10年間で、自動車には顧客により高い安全性、快適性、使いやすさ、そして楽しさを提供する先進的な機能がますます搭載されるようになってきています。それには、シートヒーターからインフォテインメント用スクリーン、安全カメラ、ハイエンドのサウンドシステムまで、あらゆるものが含まれます。最も革新的な乗り物の中には、完全自動運転車やロボットタクシーなどがあります。 こうした最先端の運転体験向上機能はすべて、電力を必要とします。それも相当な電力です。これはつまり、過去70年間自動車業界を支配してきた従来の12Vシステムを、必要な高レベルの電力を供給するために48Vに変更する必要があるということです。しかし、この大きな変革を実現するためには、産業はまず簡素化され、合理化されたゾーンアーキテクチャを採用する必要があります。 電子制御ユニット ...
-
ARTICLE
SOLID-STATE RELAYS FOR THERMOSTAT DESIGN寄稿文The relay is the most failure-prone component in a residential thermostat. Mechanical relays wear out, generate audible noise, produce electromagnetic interference (EMI), and consume valuable printed circuit board (PCB) area. For engineering teams designing the next generation of smart thermostats, these limitations directly impact product lifespan, certification timelines, and field failure rates...
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: ロボット用SOC電源使用例この使用事例では、 ロボット用システムオンチップ (SoC) の電源アプリケーションにおける、モノリシックハーフブリッジドライバMPQ86760のアプリケーションについて検討します。 MPQ86760 は、モノリシックハーフブリッジIntelli-Phase™ であり、ロボット用SoCの電源アプリケーションにおける大電流需要に対応する十分な演算能力を備え、最大45Aの連続出力電流 (IOUT) を実現します。 ロボット用SoCプラットフォームは、人工知能 (AI) アクセラレータ、処理コア、高帯域幅インタフェースなど、複数の複雑なサブシステムを集積しています。これらのサブシステムは電力需要や入力電圧要件が異なるため、設計者は、増大する計算要件に対応するためにロボット用SoCを拡張しながら、安定かつ効率的な電力供給を維持するという課題に直面しています。こう...
-
ARTICLE
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: AIヒューマノイドロボット使用例このユースケースでは、 人工知能 (AI) ヒューマノイドロボットにおけるMPQ86750とMPQ2967のアプリケーションについて調べます。 MPQ2967と組み合わせたMPQ86750のIntelli-Phase™ソリューションは、AIヒューマノイド・ロボット・システムオンチップ (SoC) プラットフォーム向けの高効率な電源管理を提供し、信頼性の向上、コンパクトなサイズ、シンプルな設計を実現します。 AIヒューマノイドロボットは、センサデータに基づく意思決定、物体の操作、物理的環境のナビゲート、機械学習アルゴリズムを使用した適応などの複雑な機能を備え、人間のような動きや相互作用を模倣します。これらの機能は、かなりの計算能力を必要とする高度なAIアルゴリズムに基づいています。その結果、AIヒューマノイドロボットの設計者は、安全リスク、部品の損傷、およびシステ...
-
APPLICATION NOTE
AN236 - HOW MPS FUEL GAUGES WORKアプリケーションノートThis application note provides an overview of MPS’s fuel gauges, including their operation and proper configuration. It covers MPS’s standard fuel gauges (SFG) and MPS’s controller fuel gauges (CFG). While both fuel gauge types share the same fuel gauge algorithm, they support different system architectures and implement different state machines. The SFG is controlled via an intermediate microcont...
-
APPLICATION
サーバーアプリケーションホーム > 用途 > データセンター > サーバー MPS独自のIntelli-Phase™技術により、高性能サーバーは最適な電力効率を実現し、エネルギー消費の削減とシステム全体のコスト低減が可能になります。 ...
-
APPLICATION
AIハードウェアアプリケーションHome > 用途 > データセンター > AIハードウェア 2倍の速さの機能サンプル引き渡しと迅速な設計イテレーションを活用しながら次世代の電源ソリューションを開発するべく、エンジニアリングチームと連携しましょう。 ...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成