フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するためのシンプルで効果的なソリューション
はじめに
フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。
しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。
抵抗器・コンデンサ・ダイオード (RCD) スナバ回路
従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイクを軽減するために、受動的なRCD (抵抗器・コンデンサ・ダイオード) スナバ回路が用いられます。図1は、従来のフライバック回路を示しています。
図1: 従来のフライバック回路
RCDスナバの限界としては、効率性能の低下に加え、磁化エネルギー消費と予想される漏洩エネルギー消費に起因する熱問題が挙げられます。スナバ回路内のダイオードの逆回復動作も、電力が増加するにつれてますます制御が難しくなります。これにより、スナバ回路の効果が制限され、場合によってはコンバータ内の発振を悪化させることさえあります。したがって、信頼性の向上、EMIの低減、および効率の向上を実現したフライバックコンバータを設計するためには、電圧スパイクを抑制するより優れたソリューションが必要になります。
アクティブクランプ・フライバック (ACF)
理論上、最適なソリューションは、漏洩エネルギーをすべて蓄積し、損失なくエネルギーをシステムに循環させることが可能です。これは、スナバ回路のダイオードを置き換える追加のアクティブクランプ・スイッチ (QC) を備えたアクティブクランプフライバック (ACF) 回路で実現できます (図2参照)。
図2: ACF回路
QCのオン/オフ状態のタイミングを適切に制御することで、スナバ回路の容量はトランスのインダクタンスと適切に制御された発振を実現し、電圧スパイクを排除することができます。漏洩エネルギーも振動を通して出力に供給されます。
ACF回路の制限
アクティブクランプフライバック (ACF) 回路の利点や、市場に多くのACFソリューションが存在するにもかかわらず、ACFコントローラは、特に高電圧AC/DCアプリケーションにおいて、従来のフライバックコンバータを十分に置き換えることができていません。これは、次の3つの主要な制約によるものです:
- 主電源装置のコスト増加: ACF回路における追加のクランプスイッチ (QC) は、電力が (QC) を介して完全に循環しているため、電圧特性およびオン抵抗特性の点で、メインスイッチ (QP) と同等、あるいは場合によってはそれを上回ります。そのため、フライバックコンバータと比較して、主電源装置のコストが2倍になります。
- 2. ACFコントローラのコスト増加: ACFコントローラは、追加のハイサイドドライバ、より複雑な制御方式、およびより大きなICパッケージのため、フライバックコントローラよりも大幅に高価です。
- 3. 設計変更に伴う高コストとリスク: ACF回路を実装すると、制御、ハードウェア、デバッグロジックなど、あらゆる面で設計が変更されます。コストが高く設計リスクも高いため、フライバック方式からACF方式へ移行しようとする製品の設計者はごく少数です。
HF300を使用したクランプ制御ソリューションのご紹介
フライバックコントローラにおける電圧スパイクを最小限のコストと設計変更で解決するために、MPSはHF300シリーズによるクランプコントローラソリューションを提供しています。図3に示すように、HF300は、プライマリ・フライバックコントローラとの通信を一切必要とせずに、Q’Cを流れる電流を検知することで、クランプ用MOSFET (Q’C) を独立して駆動します。
図3: 従来のフライバックコントローラとHF300の組み合わせ
HF300は、超小型SOT23パッケージに収められた6ピンのフライバックコントローラICで、本体サイズはわずか1.6mm × 2.9mmです。HF300に必要な追加のMOSFET (Q’C) も、Q’Cを流れるリークエネルギーがごくわずかなため、非常に小型です。全体として、HF300はACFソリューションと比較して、低コスト、小型化、最小限の設計変更といった顕著な利点があります。
図4はHF300の基本的な動作原理を示しています。フライバックのプライマリスイッチがオフになると、インダクタンス電流がQ’Cのボディダイオードを流れます。HF300はCSピンから電流測定値を取得し、CSピン電圧 (VCS) がターンオンゲートしきい値 (VCS_ON) を下回ると、HF300はQ’C をオンにします。このようにして、すべての漏れインダクタンスエネルギーがクランプコンデンサに流れ込み、プライマリスイッチのドレイン-ソース電圧 (VDS) は、VIN とクランプ電圧 (VC) の合計に十分にクランプされます。
図4: HF300の動作原理
Q’Cのターンオンフェーズ中、漏れインダクタとクランプコンデンサは互いに共振し、HF300はCSを介して振動電流をモニタし続けます。VCS がゼロ電流検出 (ZCD) しきい値 (VCS_ZCD) を下回るとすぐに、HF300はQ’Cをオフにします。これは、共振周期がQPの最小オフ時間の4/3より短い場合、QP とQ’C 間の安全な動作が、ショートスルーすることなく保証されることを意味します。必要な共振周期は、漏れインダクタンスに基づいて適切なクランプ容量を設計することで容易に実現できます。
図5は、65WのAC/DCフライバック電源に基づいた実験結果を示しており、RCDスナバとHF300が電圧スパイクに与える影響を比較しています。RCDスナバを使用すると、115Vの電圧スパイクが発生します。HF300を使用すると、スパイク電圧は46Vに低減されます。
図5: RCDスナバとHF300が電圧スパイクに与える影響を比較した実験結果
図6は、100WのAC/DCフライバック電源に基づいた実験結果を示しており、RCDスナバとHF300の効率を比較しています。HF300は、特に115VACにおいて、RCDスナバよりも0.3%の効率向上を示しています。
図6: RCDスナバとHF300の効率を比較した実験結果
これらの結果は、HF300がフライバックコンバータにおける電圧ストレスを軽減する能力を持っていることを示しています。同時に、ピーク電圧の低下と発振周波数の低下により、システム全体のEMI性能が向上します。図7は、特に1MHz~30MHzの幅において、HF300のEMIテスト結果がRCDスナバのEMIテスト結果と比較して大幅に向上していることを示しています。
図7: RCDスナバとHF300のEMIを比較した実験結果
結論
本稿では、RCDスナバ、アクティブクランプフライバック (ACF) 回路、および HF300を使用したクランプコントローラソリューションによるフライバックコンバータの電圧スパイクを低減するためのソリューションについて説明しました。市場に存在する既存のソリューションの中で、HF300は、既存のフライバックコンバータにおける従来のRCDスナバの代替として使用でき、設計を大幅に変更したり、システムコストを増加させたりすることなく、電圧スパイクを大幅に低減できます。さらに、HF300はEMI性能と効率においても向上を実現しています。
詳細については、MPSの二次側制御ソリューションをご覧ください。
_______________________
興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成