パワーエレクトロニクスは、電気工学、電子工学、制御工学の原理を統合して、電力の変換、制御、管理を研究する学際的な分野です。パワーエレクトロニクスの主な目的は、異なる形態の電気エネルギーを変換および調整するための効率的、コンパクト、かつ経済的な技術を考案することです。再生可能エネルギー、電気自動車、スマートグリッド技術の急速な拡大により、この分野の重要性は高まっています。
定義
パワーエレクトロニクスは、半導体のスイッチをベースにした電気コンバータを使用して電力の変換と制御を扱います。
電力コンバータには、主に次の4つのカテゴリがあります :
- DC/DCコンバータ – リニアレギュレータとスイッチングチョッパ
- AC/DCコンバータ – 電圧と電流を調整して交流を直流に変換する整流器
- DC/ACコンバータ – 制御可能な大きさと周波数をもつ交流を生成するインバータ
- AC/ACコンバータ – 交流周波数、位相、振幅、電力コンバータ (中間DCリンク有り無し両方)
各コンバータは、抵抗器、コンデンサ、インダクタなどの基本的な電子部品と、ダイオード、サイリスタ、トランジスタなどの半導体デバイスで構成されています。
Related Content
-
ARTICLE
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
ARTICLE
磁気絶縁による複数の独立した補助電源の設計寄稿文DC/DCコンバータでは、複数のスイッチング素子の補助電源に独立した絶縁電源が必要です。フルブリッジ コンバータを例に挙げると、ブリッジアームのハイサイドMOSFETとローサイドMOSFET (それぞれHS-FETとLS-FET) には、ゲート ドライバ回路用の絶縁電源が必要です。従来の方式では、ブートストラップ回路を使用して、上部と下部の両方のデバイスに1つの独立した電源で電力を供給します。このソリューションはシンプルで信頼性が高く、低コストです。 複数のスイッチMOSFETがブリッジアーム内で直列に接続されている場合、電源に複数のブートストラップ回路が必要となり、コスト面での課題へとつながります。同時に、ブートストラップ回路では、HS-FETの電源電圧はLS-FETの電源電圧よりも低く、ダイオードの電圧降下分の差があります。2つのMOSFETのオン状態特性は完全に対称ではありません。...
-
ARTICLE
昇圧コンバータを選択するための動作原理寄稿文コンバータの選択は、安定したシステムの動作とパフォーマンスに直接影響を与える電源設計の最初の段階です。通常、設計者は、電力コンバータが定格電流値に基づいて実際の負荷容量を満たしているかどうかを判断する必要があります。 たとえば、 24V~5V/2Aのパワーレールに対して36V/3Aの降圧コンバータを選択すると 、すぐれた効率、温度上昇、コストパフォーマンスを実現します。ただし、3.6V~5V/2Aの電源レールに対して3A/5.5Vの昇圧コンバータを選択すると、チップ保護メカニズムが突然作動してしまいます。これは、昇圧コンバータの公称電流が、コンバータが出力できる電流量と等しくないためです。 本稿では、スイッチング電流能力を決定するための昇圧コンバータの動作原理について説明します。 スイッチチューブ (M1) が1つのスイッチングサイクル内でオンになると、電流経路は、入力電圧 ...
-
ARTICLE
降圧コンバータのインダクタンス計算方法寄稿文降圧回路では、インダクタの設計はシステム効率、出力電圧リップル (∆VOUT)、ループの安定性に密接に関係する重要な要素です。本稿では、MPQ2314を使用する降圧コンバータのインダクタンスの計算方法およびインダクタ温度の上昇電流、飽和電流のDC抵抗、動作周波数、磁気損失などを含む重要なパラメータについて説明します。 上部チューブ (Q1) の動作状態は、インダクタ充電モードとインダクタ放電モードの2つのプロセスに分けられます (図1参照)。Q1はインダクタ充電モードでオンになります。この場合、インダクタ電流 (IL) が上昇すると、インダクタがエネルギーを蓄積し、出力コンデンサが充電されます。インダクタ放電モードではQ1がオフになります。ここでILは低下し、インダクタがエネルギーを放出します。 インダクタンス (L) は、インダクタにかかる電圧と電流の関係に基づいて計...
-
ARTICLE
新しいフライバックコンバータ用同期整流器の進歩寄稿文フライバックトポロジーは、そのシンプルさと広い動作範囲にわたる堅牢性により、数十年にわたって低電力AC/DCアプリケーションを支配してきました。近年、効率を大幅に改善するために、同期整流器 (SR) がフライバックベース電源の従来のショットキーダイオードに取って代わりました。 効率と電力密度に対する要求が年々高まっているため、フライバックコンバータは従来のフライバックトポロジーから進化し続けなければなりません。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック、アクティブクランプフライバック (ACF)、ハイブリッドフライバックなど、いくつかのバリエーションがAC/DCアプリケーションに実装されており、スイッチング損失を低減しながらZVSを実現しています。これにより効率が向上し、スイッチング周波数が高くなります。これは、高電力密度の設計にとって重要です。 ただし、これらの新しいフライバック...
-
ARTICLE
昇圧型コンバータの静止電流とシャットダウン電流を理解する寄稿文バッテリー駆動のアプリケーションの場合、すぐれたユーザーエクスペリエンスは、長いバッテリー寿命と高性能端末デバイスに依存します。静止電流 (自己消費電流) は、これらのアプリケーションを最適化する際に考慮すべき重要なパラメータです。特に、向上した自己消費電流はバッテリー寿命を延ばします。 本稿では、昇圧型コンバータの自己消費電流およびシャットダウン電流 (ISD) 間の違いについて説明し、自己消費電流とISDがバッテリー駆動のアプリケーションでどのように活用できるかをより深く理解します。 多くのバッテリー駆動アプリケーションでは、1本の単三電池からの1.5Vの出力電圧 (VOUT) のように、バッテリー出力は比較的低いものです。一方、バックエンドICまたは補助回路には、より高い入力電圧 (VOUT) が必要です。これらのシステムでは、ステップアップコンバータ (昇圧型コンバータとし...
-
ARTICLE
設計をスピードアップするMPSシミュレーションツール寄稿文予期せぬパンデミックにより、世界中の設計スケジュールが混乱しました。設計チームは在宅勤務をしなければならないため、製造業者は多くの製品の生産遅延やキャンセルさえも経験しています。MPSシミュレーションツールは、ユーザーが設計プロセスをスピードアップするのに役立ちます。これらのツールは、部品のパフォーマンスを表示し、デバッグ支援を提供することにより、ユーザーが適切な製品を選択するを支援します。設計者やアプリケーションエンジニアにとって強力なツールであることは明らかです。本稿では、MPSで最も人気のあるシミュレーションツールをいくつか紹介します。 仮想ベンチGUIソフトウェアは、最新のオンライン設計ツールの1つです。ユーザーに適した製品を推奨し、段階的な設計支援を提供します。シミュレーション機能は強力であり、ユーザー設計のすべての側面を高い正確さと精密さで調査します (図1を参照)。仮想...
-
ARTICLE
MOSFETスイッチ: パワーコンバータの基礎とアプリケーション寄稿文金属酸化物半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) は、電界効果トランジスタ (FET) のカテゴリに分類される電子デバイスです。これらのデバイスは電圧制御電流源として機能し、主にスイッチとして、または電気信号の増幅に使用されます。MOSFETは、特定の電圧条件をゲートに印加することで制御されます。MOSFETがオンになると、電流はドレインからMOSFETのソースに、バルク (ボディとも呼ばれる) に生成されたチャネルを経由して流れます。ほとんどの場合、MOSFETのバルクはソースに接続されているため、MOSFETは一般に3ピンデバイスと呼ばれています。 MOSFETは半導体ベースのデバイスで、主にp型またはn型のシリコンを使用して構築されます。これら2つのシリコンタイプの違いは、ドーパントイオンによって蓄積される電荷です。ドーパントイオンは、シリコンに注入されて電荷...
-
ARTICLE
電源リップルの生成とテスト寄稿文電源リップルの大きさは、電源を設計する際に考慮すべき一般的なパラメータです。その結果、リップルは電源エンジニアのテストプロジェクトで広く使用されています。本稿では、電源リップルがどのように作成され、どのようにテストできるかについて説明します。本稿で「電源リップル」とは、特に電源装置の出力のDC電圧が持つAC成分を指します。交流電圧は完全には抑制されていないため、直流電圧は周期的に変化します。 電源リップルには複数のタイプがあります。以下で詳しく説明します。 降圧回路を考えてみましょう。このスイッチングICは、特定の周波数でオン / オフします。スイッチリップルは、ICの切り替え中に発生します。つまり、これらのリップルはスイッチングサイクル内で発生します。通常、スイッチングリップルの範囲は数10kHz~数MHzです (図1参照)。 回路内の寄生インダクタとコンデ...
-
ARTICLE
EMCの試験計画と主要な成功要因寄稿文電磁両立性 (EMC) 試験は、開発者やプロジェクトマネージャにとって困難な場合があります。社内試験の結果が期待通りになることはめったになく、開発中に追加の障害が発生する可能性があります。これらの予期しない変更により、スケジュールがシフトし、開発コストが増加し、外部の試験後にコストが発生する可能性があります。 EMCは、電気機器が他の機器に耐えられないほどの妨害をもたらすことなく、その電磁環境で適切に機能する能力です。ただし、EMCほど把握が難しいトピックはほとんどありません。電磁波は見たり、聞いたり、感じたりすることができないため、影響を与える要因や構造を特定することが困難です。 パッケージサイズが小さいと、コストと開発時間を削減するという経済的目標と矛盾することが多いため、今日のエンジニアはより複雑な障害に直面しています。このため、妥協が必要になることがよくあります。 迅...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成