モデル予測制御入門
モデル予測制御 (MPC) は、後退ホライズン制御とも呼ばれ、パワーエレクトロニクス システムを含むさまざまな産業プロセスやシステムに広く実装されている高度な制御戦略です。MPCは、システムの数学モデルを使用して、指定された予測期間内での将来の動作を予測する最適制御アプローチです。MPCは、各時間ステップで最適化問題を解決することにより、コスト関数を最小化する最適な制御動作を決定します。コスト関数は通常、パフォーマンスと制御努力の基準の組み合わせで構成されます。
MPCは、制約、複数の入力と出力、非リニア性を管理しながら、優れたパフォーマンスと復元力を実現する能力があるため、パワーエレクトロニクスで大きな注目を集めています。MPCと他の制御技術の主な違いは、システム制約と能力を明確に考慮し、数学的システムモデルに基づいて予測期間にわたって制御動作を最適化できることです。その結果、MPCはさまざまなパワーエレクトロニクスのアプリケーションでパフォーマンスの向上、エネルギー消費の削減、信頼性の向上を実現します。
最近の計算機能、アルゴリズム、ハードウェアの進歩により、電力コンバータやモータ駆動などの高速動的システムでMPCをリアルタイムで適用することが容易になりました。MPCは、その多様性と適応性により、DC/DCコンバータ、AC/DC 整流器、インバータ、モータ制御など、さまざまなパワーエレクトロニクス システムにとって魅力的な選択肢となっています。
動作の原理
モデル予測制御 (MPC) は、定義された期間における将来のシステム動作の予測を使用して、システムの制約を考慮しながらコスト関数を最適化することに基づいています。MPC操作の主な段階には、予測、最適化、および制御動作が含まれ、これらは各制御ステップで繰り返されます。以下で、これらの各ステップについてさらに詳しく説明します。
予測: MPCは、システムの数学モデルを利用して、指定された予測期間におけるシステムの状態と出力の将来の動作を予測します。この予測は、現在のシステム状態と将来の可能性のある制御アクションに基づいています。予測ホライズンは、コントローラが考慮する将来の時間ステップの数であり、コントローラのパフォーマンスにおいて重要な役割を果たします。期間が長くなると予測の精度は上がりますが、計算の複雑さも増します。
最適化: 各タイムステップで、MPCは最適化問題を解決し、事前定義されたコスト関数を最小化する最適な制御アクションを決定します。コスト関数には通常、追跡誤差、制御努力、およびエネルギー消費やシステムの堅牢性などの他の目標に関連する項が含まれます。最適化問題には、システムの状態、出力、制御入力に対する制約も組み込まれています。これらの制約は、物理的な制限、安全要件、または望ましいパフォーマンス仕様を反映しています。MPCは最適化問題を解決することで、制約を満たしながらコスト関数を最小化する一連の制御動作を生成します。
制御動作: 最適化問題が解決された後、最適なシーケンスからの最初の制御動作がシステムに実装されます。その後、システムは次のステップに進み、プロセスが繰り返され、最適化問題が再度解決されます。この後退ホライズン方式地平線アプローチにより、MPCは新しい情報と変化する動作条件に継続的に適応し、パフォーマンスと堅牢性の両方を向上させることができます。MPCのがパワーエレクトロニクスシステムでの有効性は、複数の入力と出力、非リニア、制約を明確に処理できることによるものです。MPCは、システムの制約と将来の動作の予測を組み込むことで、従来の制御方法に比べて堅牢性と適応性が向上した高性能な制御を実現できるため、さまざまなパワーエレクトロニクスアプリケーションに最適です。
MPCにおける最適化技術
モデル予測制御 (MPC) は、コスト関数を最適化して、特定のシステムに最適な制御動作を決定します。最適化方法の選択は、コントローラのパフォーマンス、計算時間、堅牢性に直接影響するため重要です。このセクションでは、パワーエレクトロニクスシステムのMPCで一般的に使用されるいくつかの最適化手法について説明します。
二次計画法 (QP): QPは、コスト関数が二次側で制約がリニアであるリニアMPC問題で使用される一般的な最適化手法です。QPソルバーは効率的で定評があり、中規模の問題に対して高速かつ正確なソリューションを提供します。ただし、大規模な問題や非リニアの問題の場合、QPは計算コストが高くなったり、実用的でなくなったりする可能性があります。
非線形プログラミング (NLP): NLPは非線形MPC問題によく使用されます。NLPソルバーは非線形コスト関数と制約を処理できるため、複雑なシステムに対してより正確なソリューションを提供できます。ただし、NLPの計算の複雑さはQPに比べて一般的に大きいため、計算時間の要件が厳しいリアルタイム アプリケーションには適していません。
混合整数線形計画法 (MILP) と混合整数非線形計画法 (MINLP): 特定のパワーエレクトロニクスアプリケーションでは、コンバータのスイッチング状態など、離散変数または整数変数が存在します。このような問題には、混合整数計画法の手法が必要です。MILPソルバーとMINLPソルバーは、それぞれ整数変数と連続変数、および線形制約と非線形制約の両方を処理できます。ただし、これらのソルバーは、特に大規模な問題の場合、計算負荷が高くなる可能性があります。
逐次二次計画法 (SQP): SQPは、非線形MPCの問題を解決するために一般的に使用される反復最適化手法です。これは、一連の二次計画法のサブ問題によって元の非線形問題を近似し、反復的に解決します。SQPは中規模の非線形システムでは適切に機能しますが、大規模または高度に非線形な問題では課題に直面する可能性があります。
近似動的計画法 (ADP) または強化学習 (RL) によるモデル予測制御: 場合によっては、MPCをADPやRLなどの機械学習技術と組み合わせて、最適化の計算負荷を軽減することができます。これらの方法は、学習アルゴリズムを活用して最適な制御ポリシーを近似し、より効率的なリアルタイム制御ソリューションを実現します。モデルまたは強化学習エージェントをトレーニングすることで、大規模なオンライン最適化を必要とせずに制御動作を近似することができます。
MPCにおける最適化手法の選択は、システムのサイズ、リニア性、整数変数の存在、計算リソース、リアルタイム要件など、パワーエレクトロニクス システムのいくつかの特性に依存します。望ましいシステム動作を実現するには、制御パフォーマンス、計算時間、堅牢性のバランスをとることが重要です。
パワーエレクトロニクスシステムにおけるMPCの実装
望ましいパフォーマンスと堅牢性を実現するには、パワーエレクトロニクスシステムにモデル予測制御 (MPC) を実装する際に体系的なアプローチが必要です。このセクションでは、パワーエレクトロニクスシステムにMPCを実装する際に必要な主な段階について説明します。
システムモデリング: MPCを成功させるには、パワーエレクトロニクスシステムの正確なモデルを開発することが重要です。このモデルには、電気的、機械的、熱的特性を含むシステムの動的動作が組み込まれている必要があります。システムの複雑さと必要な制御パフォーマンスに応じて、リニア、非リニア、またはスイッチ0モデルを利用できます。
コントローラの設計: MPCコントローラは、システムモデルと選択した最適化手法に基づいて設計する必要があります。これには、電圧または電流の調整、力率補正、効率の最大化などの制御目標を定義し、それらをコスト関数に定式化することが含まれます。安全で信頼性の高い動作を確保するには、電圧や電流の制限、スイッチング周波数の制限などの制御制約もコントローラの設計に組み込む必要があります。
最適化ソルバーの選択: 適切な最適化ソルバーの選択は、問題の特性と利用可能な計算リソースによって異なります。ソルバーは、特定の問題のサイズ、リニア性、およびリアルタイム要件を処理する能力に基づいて選択する必要があります。
サンプリング時間と予測期間: 適切なサンプリング時間と予測範囲を決定することは、望ましい制御性能を実現するために非常に重要です。システムのダイナミクスを正確に捉え、安定性を確保するには、サンプリング時間が十分に短くなければなりません。予測期間は、望ましい制御目標を組み込むのに十分な長さである必要がありますが、計算の複雑さを軽減するのに十分な短さである必要もあります。
リアルタイムでの実行: MPCコントローラは通常、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) などの選択されたデジタルプラットフォーム上で、リアルタイムで実行されます。選択したプラットフォームには、リアルタイムの最適化ソルバーと制御アルゴリズムを処理するのに十分な処理能力とメモリが必要です。計算時間を短縮し、堅牢な動作を保証するには、効率的なプログラミングとアルゴリズム技術を採用する必要があります。
テストと検証: MPCコントローラをパワーエレクトロニクスシステムに導入する前に、広範囲のテストと検証を実行する必要があります。これには、シミュレーション研究、ハードウェアインザループテスト、実際のハードウェアでの実験的な検証が含まれます。これらのテストは、潜在的な問題を特定し、コントローラのパフォーマンスを微調整するのに役立ちます。
パフォーマンスのモニタリングと適応: MPCコントローラをパワーエレクトロニクスシステムに導入したら、その有効性を継続的に確保するために、継続的なパフォーマンスモニタリングが必要になります。これには、安定時間、オーバーシュート、定常偏差などの主要なパフォーマンス指標の追跡が含まれます。偏差やパフォーマンスの低下が見られる場合、システム条件や要件の変化に応じて最適なパフォーマンスを維持するために、コントローラを調整または再調整する必要がある場合があります。
パワーエレクトロニクスにおけるアプリケーションと利益
MPCは、パワーエレクトロニクスシステムの強力な制御戦略となり、パフォーマンス、効率、信頼性に関してさまざまな利点を提供します。このセクションでは、パワーエレクトロニクスにおけるMPCの主なアプリケーションのいくつかを検討し、従来の制御方法に対する利点にハイライトを当てます。
電圧と電流の調整: MPCは、DC/DC、DC/AC、AC/DCコンバータなど、さまざまなタイプのパワーエレクトロニクスコンバータの電圧と電流を制御および維持するために利用できます。MPCは、システムの将来の動作を予測し、制御動作を最適化することで、過渡応答の高速化、オーバーシュートの減少、定常状態でのパフォーマンスの向上を実現します。これらの利点は、従来のPI、または、PIDコントローラが提供する利点を上回ります。
アクティブパワーフィルタ: 電力分配システム内で、MPCはアクティブパワーフィルタを制御し、高調波を軽減し、力率を修正する役割を果たします。MPCは複数の制御目標と制約に対応できるため、高調波補償が向上し、電力品質が向上し、フィルタ部品の利用効率が向上します。
モータ駆動: MPCは、誘導モータ、永久磁石同期モータ、スイッチトリラクタンスモータなど、幅広いモータ駆動制御での実装が成功しています。モータ駆動でMPCを利用すると、動的パフォーマンスの向上、トルクと電流リップルの最小化、モータの動作ポイントの最適化による効率の向上など、さまざまな利点が得られます。
再生可能エネルギーシステム: 太陽光発電 (PV) や風力エネルギー変換システムなどの再生可能エネルギーシステムでは、MPCは電力抽出を最適化し、最大電力点追従 (MPPT) を促進する可能性があります。MPCは、複数のエネルギー源、エネルギー貯蔵装置、および負荷の機能を調整して、システムの最適なパフォーマンスと信頼性を実現することもできます。
グリッド接続インバータ: MPCは、分散型発電、エネルギー貯蔵、マイクログリッドなど、さまざまなアプリケーションにわたるグリッド接続インバータの管理に適用できます。MPCは、グリッド内の電圧と周波数の変動、およびインバータの電流と電力の制約を考慮することで、グリッド同期、電力品質、およびシステム安定性を向上させることができます。
マルチコンバータシステム: 複数の相互接続されたコンバータを備えた複雑なパワーエレクトロニクスシステムでは、MPCを使用して個々のコンバータの動作を効果的に調整し、システム全体のパフォーマンスを最適化できます。その結果、MPCによりコンバータ間の電力共有が強化され、循環電流が減少し、システムの信頼性が向上します。
MPCを使用する利点
パワーエレクトロニクスアプリケーションでMPCを利用する利点は、次のようにまとめられます。
- 過渡応答の高速化やオーバーシュートの減少など、動的パフォーマンスが向上する
- 定常偏差が減少し、出力リップルが低減され、定常パフォーマンスが向上する複数の制御目標と制約を同時に処理する。
- パワーエレクトロニクスシステムの最適な運用により、効率と信頼性が向上する
- 変化するシステム条件や要件への適応性が向上する
結論として、MPCはパワーエレクトロニクスシステムにおいて注目すべき利点を提供し、多様なアプリケーションにわたる有望な制御戦略として位置付けられます。MPCの予測機能を活用し、パワーエレクトロニクスがもたらす特有の課題に対処することで、技術者は幅広いアプリケーションに対応する高度で堅牢かつ効率的な制御ソリューションを考案できます。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成