バッテリー駆動デバイスへのSAR ADCの実装

はじめに

バッテリー駆動デバイスの課題

私たちの日常生活は、スマートフォンやウェアラブル技術から遠隔のセンサや医療インプラントまで、バッテリー駆動のガジェットに支配されています。技術の進歩にもかかわらず、バッテリー駆動のガジェットの開発には依然として多くの困難が伴います。

エネルギー制約: ガジェットが使用できる電力の量はバッテリーの容量によって制限されます。設計者は、この制限に照らして、性能とエネルギー使用量の間のトレードオフを比較検討する必要があります。

サイズと重量の制限: バッテリーで動く装置は頻繁に持ち運びできるように設計されています。その結果、バッテリーのエネルギー容量はサイズと重量の面で制約されます。

熱放散: これらの素子は小型であることが多いため、効果的な放熱が困難になります。過熱はバッテリーの信頼性および耐久性を損なう場合があります。

コストに関する考慮事項: ガジェットの価格は経済的に生き残るために抑えられなければなりません。このため、バッテリー容量と機能の可能性が制限されます。

バッテリーのメンテナンスと交換: 使用例によっては、定期的にバッテリーを交換することができない場合があります。バッテリー持続時間は、潜在的なエネルギーハーベスティング技術と同様に、設計時に考慮しなければなりません。

ADCにおける低消費電力の意義

バッテリー駆動デバイスでは、アナログとデジタルの世界を接続するためにアナログ・デジタルコンバータ (ADC) が必要です。ADCは、センサデータ収集、オーディオ処理、医療信号モニタリングなどのアプリケーションに不可欠です。

バッテリー寿命の拡張: 低消費電力ADCは、各変換時の消費電力が少なくなります。その結果、バッテリー寿命が長くなり、携帯機器にとっては非常に望ましくなります。

熱低減: 電気の使用量が少ないほど熱の発生は少なくなります。これは、小型デバイスの放熱に関するいくつかの問題を解決するのに役立ちます。

小型バッテリー要件: バッテリーの小型化は、デバイスの動作寿命を短くすることなく、消費電力を削減して利用できます。さらに、これを行うことによって、ガジェットはより軽く、よりコンパクトになるかもしれません。

デバイスの信頼性向上: 電力効率に優れた部品は低温で動作することが多く、デバイスの寿命を延ばし、信頼性を高めます。

環境と経済への影響: より小型のバッテリーの使用および長いバッテリー寿命は財政的なメリットを提供するだけでなく、バッテリーの無駄を減らすことによって環境への影響を減らします。

アプリケーション要件

アプリケーション要件

バッテリー駆動アプリケーション用のADCを選択する前に、アプリケーション要件のいくつかを考慮しましょう。前述のアプリケーション基準ごとに最大化するADCを選択します。

電力感度: ガジェットは電力に敏感であり、性能、寿命、有用性はすべて電力使用量によって大きく影響されます。

アナログ入力ソース: センサ、オーディオ入力、または、その他の信号などのアナログ入力ソースが存在するため、デジタル処理または分析が必要です。

データ変換率: アナログデータをデジタルに変換する速度について考慮に入れます。アプリケーションが高速データ変換を必要としない場合は、低消費電力のADCが有利です。

分解能要件: アプリケーションの分解能仕様を考慮に入れます。高精度が必須でない場合は、低電力ADCで十分な分解能を持つことがあります。

携帯性とフォームファクター: デバイスがポータブルであるか、サイズと重量の制限を持つので、消費電力削減の利点はより顕著になります。

動作環境: バッテリー交換が困難な遠隔地や、電力消費が不可欠な状況では、デバイスを使用する環境を考慮に入れます。

コストの重要度: このアプリケーションは価格に敏感であり、消費電力の減少は、必要なバッテリー電力量の減少またはランニングコストの減少によってコスト削減につながります。

アプリケーション : ポータブル環境モニタリングシステム

ポータブル環境モニタリングシステムの場合におけるSAR ADCの設置について検討します。

低消費電力: 環境モニタリング機器は、電源に容易にアクセスできない孤立した場所によく設置されます。低電力ADCを使用することにより、システムはバッテリー電源で長時間動作し、バッテリー交換の必要性を低減することができます。

低いデータ変換率: 温度、湿度、空気質は、徐々によく変動する環境変数の例です。高速データ変換が不要なため、低消費電力ADCが適しています。

中程度の分解能要件: 環境モニタリングには、必ずしも超高精度が必要とされるわけではありません。温度、湿度、およびその他のパラメータは、適度な分解能の低電力ADCを使用して、適切な精度で測定することができます。

ポータビリティ: 環境をモニタリングするためのシステムは、特に移動を必要とする調査のために、ポータブルで軽量でなければなりません。ADCは電力効率が高く、システムを大幅に軽量化しコンパクトにすることができるため、より小型のバッテリーを使用することができます。

費用対効果: 運用コストの削減は、電力使用量の削減によるものです。低消費電力ADCを使用することで、コスト削減とバッテリーの必要性の低減が可能であるため、コスト効率も向上します。

ADCの選択

適切なADCを選択するときに、バッテリー駆動のガジェットを構築するときに電力効率が重要になります。バッテリー寿命を延ばすためには、ADCの消費電力を可能な限り低く保つ必要があります。

バッテリー駆動デバイスの潜在的なADC

バッテリー駆動のアプリでは、デバイスのバッテリー寿命を延ばすために電力効率が不可欠です。低消費電力と優れたエネルギー効率のため、いくつかのタイプのADCは特定のアプリケーションに適しています。バッテリー駆動デバイスでよく見られるADCには、次のものがあります。

シグマ・デルタADC: シグマ・デルタ (ΣΔ) ADCは、その高分解能と優れたノイズ性能で有名です。オーバーサンプリングとノイズシェーピング技術を使用しているため、比較的遅いアナログ部品で高分解能を達成でき、非常にエネルギー効率が高くなります。携帯医療機器やエネルギーモニタリング機器など、精度と電力消費が重要なバッテリー駆動システムでは、シグマ・デルタADCが頻繁に使用されます。

逐次近似レジスタ (SAR) ADC: SAR ADCは、使いやすさと低い電力要件で知られています。それらは一般的に適度な分解能を持ち、二分探索技術を使用してデジタル出力を決定します。優れた精度、適度な変換速度、および低消費電力動作を必要とするアプリケーションは、SAR ADCに最適です。家電製品、産業用センサ、バッテリーで動作するモノのインターネット (IoT) ガジェットによく使われます。

低消費電力アプリケーション用のSAR ADCの選択

バッテリー駆動アプリケーションのニーズを満たす多くの重要な利点のため、逐次近似レジスタ (SAR) ADCが適切なオプションです。バッテリー駆動アプリケーション用のSAR ADCを選択する理由は次のとおりです。

低消費電力: フラッシュADCやパイプラインADCのような他の高速ADC設計と比較して、SAR ADCは消費電力が少ないことで有名です。

中程度の速度および高精度: 迅速かつ連続的なデータ収集を必要としないバッテリー駆動アプリケーションでは、SAR ADCのわずかな変換レートで十分な場合が頻繁にあります。

シンプルなアーキテクチャ: 他の種類のADCと比較して、SAR ADCの設計はよりシンプルで、必要な部品が少なくて済みます。

パワーダウン機能: 活発に変換しない間にさらに多くのエネルギーを節約するために、SAR ADCは変換の間に効果的にパワーダウンモードにすることができます。バッテリー駆動アプリケーションでは、省電力モードがバッテリー寿命を延ばすために不可欠であるため、この機能は非常に役立ちます。

柔軟性と互換性: SAR ADCにはさまざまな分解能があり、設計者は不要な電力オーバーヘッドを追加することなく、アプリケーションの精度ニーズを満たす理想的なビット深度を選択できます。

低~中程度のサンプリングレートに最適: 高速変換はより多くの電力を消費する可能性があるため、バッテリー駆動のアプリケーションは頻繁に低いサンプルレートで動作します。SAR ADCは、低~中程度のサンプルレートで良好に動作するため、バッテリー駆動デバイスのさまざまなデータ収集アプリケーションに最適です。

携帯医療機器、IoTセンサ、ウェアラブルヘルスモニタ、リモート環境センサ、エネルギー効率の高い通信機器などは、SAR ADCから利益を得る可能性のあるバッテリー駆動アプリケーションのいくつかの例です。

SAR ADCは、全体的な低消費電力、中程度の速度、高精度、シンプルさ、およびパワーダウン機能により、バッテリー寿命を延ばし、デバイス全体の効率を向上させることができるため、バッテリー駆動アプリケーションにとって魅力的な選択肢です。

SAR ADC入門

SAR ADCアーキテクチャの要約

最も一般的なADC設計の1つは、特に精度と電力効率が重要な状況で、逐次近似レジスタ・アナログ・デジタルコンバータ (SAR ADC) です。二分探索技術を使用して、SAR ADCはアナログ入力値を正確に近似しながら、連続するアナログ信号を離散的なデジタル表現に変換します。

図4 : 簡素化したSAR ADCアーキテクチャ

SAR ADCの基本要素は次のとおりです。

  1. サンプル・アンド・ホールド回路: アナログ入力信号をサンプリングし、変換プロセス全体を通して一定の電圧レベルを維持します。
  2. 連続近似レジスタ (SAR): これはADCの中心的な部品として機能し、入力信号のバイナリ近似を生成します。
  3. DAC (デジタル・アナログコンバータ): SARのデジタル出力をアナログ値に変換し、入力信号と比較できるようにします。
  4. コンパレータ: DACの出力と入力信号を比較することで、現在選択されているビットを設定するかクリアするかを決定します。
  5. 制御ロジック: それは時間を含む変換プロセスのすべての部分を制御します。

最上位ビット (MSB) は、変換プロセス中にSARが1に変換しようとする最初のビットです。コンパレータは、DACがアナログ値に変換した後、このアナログ値をサンプリングされた入力と比較します。DACの出力が入力以下の場合、ビットは1であることが確認され、それ以外の場合は0にリセットされます。すべてのビットが識別されると、SARは次のビットに進みます。

低消費電力の意義

バッテリー駆動アプリケーションの価値は、永続的な電源なしで機能する能力に依存しており、さまざまな環境で移動可能、柔軟、適応可能です。現在の世界では、バッテリー駆動のガジェットが一般的になり、携帯電話、ウェアラブル技術、医療機器、リモートセンサ、IoTデバイスなど、さまざまなアプリケーションが可能になっています。

バッテリー駆動のガジェットが提供する使いやすさと柔軟性の恩恵を受け、外部電源を常時必要とせずにどこでも利用できます。バッテリー駆動装置は、遠く離れた場所やグリッド外の場所に配置される可能性があるため、環境モニタリング、データ収集、および困難な条件下での通信に有用です。

これらのプログラムは頻繁に消費電力を最適化してバッテリー寿命を延ばし、持続可能性とエネルギー効率を促進します。SAR ADCは、他の高速ADC設計よりも消費電力が少ないことで有名です。SAR ADCは二分探索法を使用して動作しますが、これはエネルギーをほとんど消費せず、バッテリー寿命を延ばしたいバッテリー駆動デバイスに最適です。

設計プロセス

仕様

アプリケーションの要求に応じて仕様を定めることから始めて、高速SAR ADCを設計します。定義する必要がある主な要件は次のとおりです。

サンプリングレート: この高速アプリケーションの本質的な特性は、ADCがアナログ信号をデジタル信号に変換できるレートを指します。

分解能: これはデジタル出力で使用されるビット数を指定します。ADCはより高い分解能で入力をより正確に反映できます。

消費電力: 携帯機器には電力効率が不可欠です。ADCがアプリケーションに適していることを確認するために、最大電力と平均消費電力を指定する必要があります。

入力電圧範囲: さまざまなアナログ入力電圧を処理するADCの能力です。

SNRおよびSFDR: デジタル出力の品質は、信号対雑音比とスプリアスフリー・ダイナミックレンジを用いて評価することができます。

部品の選択

次のステップは、SAR ADCに入る部品を選択することです。これに含まれるオプションは次のとおりです。

コンパレータ: 高速なコンパレータが必要です。この決定は速度とエネルギー使用に影響を与えます。

DAC: SARアーキテクチャは、デジタル・アナログコンバータに依存しています。理想的なDACは迅速でグリッチフリーです。

サンプルおよびホールド回路: 入力信号を正確に捕捉するには、高速なサンプルおよびホールド回路が必要です。

ロジックゲート: 制御ロジックはこれらのゲートを必要とします。

コンデンサと抵抗: これらの部品は、DACやその他のフィルタリング機能に必要です。

レイアウトと回路図の設計

部品選択後、回路図設計とレイアウトを開始します。この段階には、以下が含まれます。

回路図の作成: 回路図キャプチャツールを使用して、部品間の電気接続をこのフェーズで行います。

PCBレイアウト設計: これを行うには、電気接続の配線をし、部品をPCBに取り付ける必要があります。寄生を削減し、適切な接地を確保するために、必須経路はできるだけ短くする必要があります。

シミュレーション: この段階では、シミュレーションを実行することで、設計の動作を確認することができます。

設計の検証と試験

SAR ADC設計の検証と試験は、設計プロセスの最後のステップです。これは以下によって達成されます。

プロトタイプの製作: 意図したSAR ADCを使用したプロトタイプPCBを製造します。

機能試験: ADCが正常に動作していることを確認するために、基本的な機能テストが行われます。

パフォーマンス試験: 全高調波歪み (THD)、実効ビット数 (ENOB)、SNR、SFDRは、厳しい性能評価の一環として測定されます。

環境試験: ADCが意図された用途で確実に機能することを確認するためには、温度や湿度を含む様々な環境条件の下でADCをテストする必要があります。

繰り返しの最適化: 試験結果に基づいて設計を変更し、最適化する必要がある場合があります。これは制御ロジック、PCB配線、または部品の変更を伴う可能性があります。

複雑で反復的なプロセスである高速SAR ADCの設計では、ADCの理論的および実用的な側面と、望ましいアプリケーションの特定の要件の両方を完全に理解する必要があります。

実装と統合

システム設計へのSAR ADCの組み込み

検証と試験の後、SAR ADCの設計はターゲットシステムに埋め込まれます。統合の手順では、次の要素が組み込まれます。

マイクロコントローラまたはプロセッサとのインタフェース: システムのマイクロコントローラまたはCPUはSAR ADCとインタフェースしなければなりません。これにはSPIやI2Cなどの通信プロトコルの設定が頻繁に必要になります。

アナログ入力の調整: SAR ADCのアナログ入力は、機能するために適切に調整されている必要があります。ADCの入力幅に合わせて入力信号をスケーリングまたは増幅するために、フィルタリングによってノイズを除去することができます。

電源設計: ADCへの電力供給は、純粋で信頼性の高いものでなければなりません。これはバイパスコンデンサと別の電圧レギュレータによるフィルタリングノイズを伴うことがあります。

ソフトウェアの統合: ADCを正しく設定してデータを読み取るには、システムソフトウェアを作成または変更する必要があります。これには、ADCからのデジタル出力を処理するアルゴリズムを作成し、ドライバコードを記述する必要があります。

システムレベルの検証

統合後、SAR ADCがシステム全体のコンテキスト内で期待どおりに機能することを確認することが重要です。

機能検証: ADCがデータを変換し、転送し、マイクロコントローラまたはCPUと効果的に相互作用できるようにします。

パフォーマンス検証: システム全体に対するADCの性能を分析します。これはシステムの全体的な性能の場合においてSNR、SFDR、ENOBのような変数を考慮することを必要とします。

エンドツーエンドテスト: 実際の使用状況を厳密に模倣した状況下でシステム全体をテストします。これには、システムのシグナルチェーン全体の構成要素としてADCを評価する必要があります。

パフォーマンスの最適化

システムレベルの検証後に、SAR ADCとシステム性能の最適化が必要な場合があります。

ADC設定のチューニング: これは、特定のアプリケーションの性能を向上させるためにADCのサンプリングレート、分解能、または入力幅設定の変更を伴う場合があります。

消費電力の最適化: 低消費電力のためにADCとシステムを最適化することは、バッテリー駆動アプリケーションにとってしばしば重要です。技術としては、スリープモードの使用やADCのサンプリングレートの動的な変更が挙げられます。

ノイズリダクション: これは、ADCによって検出されるノイズを低減するために、追加のフィルタリングまたはシールドを含めることが必要になるかもしれません。

ソフトウェアアルゴリズムの最適化: 必要なシステム性能を達成するためには、ADCデータを処理するための高度なアルゴリズムの最適化または開発が必要となる場合があります。

低消費電力の試験と検証

回路を作って構築した後、回路が設計パラメータに従って動作することを確認することが極めて重要です。

消費電力の測定: さまざまな動作モードでADCの電力使用量を測定するために装置を利用します。基準と仕様に準拠していることを確認します。

機能試験: ADCが正しく動作していることを確認します。必要に応じて信号を正確かつ迅速に変換できることを確認します。

長期バッテリー試験: バッテリー電源を長期間テストして、問題が発生する可能性があるかどうかを確認します。

ADCを慎重に選択し、電源管理技術を採用し、回路設計をチェックすることで、ADCの性能がニーズに合っていることを確認しながら、デバイスのバッテリー寿命を延ばすことができます。

結果と分析

消費電力の測定

実装後、システムの電力使用量を測定することが重要です。ADCやその他の部品によって引き出される電流は、電流測定器またはパワーアナライザを使用してリアルタイムでモニタすることができます。技術者は、電力プロファイルを調べることによって、ADCがさまざまな動作モードでどのように電力を使用するかを理解することができます。消費電力の測定方法は反復して行います。ガジェットは、最初に指定された電力管理技術の最適化の助けのおかげで性能を維持しながら、最小の消費電力で動作します。

バッテリー寿命と性能の評価

消費電力情報により、バッテリー寿命を評価することができます。バッテリーの再充電や交換が必要になるまでのガジェットの動作時間は、電源プロファイルとバッテリー容量によって異なります。エンジニアは、ADCの性能を分解能、変換速度、精度の観点から評価することによって、デバイスが性能要件を満たしているかどうかを判断することもできます。ADCはバッテリー電圧の変動に応じて変化する可能性があるため、さまざまなバッテリーレベルでの性能を評価することが重要です。

トレードオフと制限

低消費電力ADCを備えたバッテリー駆動デバイスの設計には、固有のトレードオフと制約があります。

分解能と消費電力: 高分解能ADCは頻繁により多くの電力を消費します。アプリケーションによっては、分解能と消費電力をトレードオフする必要がある場合があります。

サンプリングレートと消費電力: 高分解能と同様に、サンプルレートの増加はしばしば電力使用量の増加につながります。

複雑さとバッテリー持続時間: 高度な電源管理技術を使用してバッテリー寿命を延ばすと、設計が複雑になる可能性があります。

コストの制約: 低電力部品はより高価になる可能性があるため、コストと消費電力のバランスを見つけることが必要な場合があります。

エネルギー効率の改善に関する推奨事項

調査結果と分析結果を踏まえて、エネルギー効率を向上させるためのいくつかの提案ができます。

より効率的なADCの使用: より効果的なADCが、技術の発展とともに利用可能になるかもしれません。エネルギー効率の大幅な向上は、新しい部品や改善された部品の市場を定期的に再評価することによって生じる場合があります。

ファームウェアの最適化: ファームウェアを改善してADC読み取りをより効果的に実行し、低消費電力モードをより有効に使用できるようにすることができます。

電源管理回路の改善: より効果的な電圧レギュレータやエネルギーハーベスティング法を用いることで、全体的な電力使用量を減らすことができます。