すべてのアナログ・デジタル変換手順の中核にはコンパレータと呼ばれる重要な部品があります。各ADCの設計では、1つまたは複数のコンパレータが集積され、複数のユニットを使用するより洗練された設計になっています。コンパレータは基本的な1ビットADCとして機能し、2つのアナログ電圧入力を受け取り、バイナリ出力を生成します。正の入力電圧が負の入力電圧を超えると、コンパレータは1のデジタル出力を生成します。一方、正の入力電圧が負の入力電圧よりも低い場合、出力はデジタルの0に設定されます。
リニアリファレンスは、すべてのADCで共有されるもう1つの重要な部品です。変換プロセス中、この参照は入力信号が評価される比較要素になります。線形性の基準はADCの微分非線形性と積分非線形性にかなりの影響を与えます。このような参照例としては、ADCを搭載するためのコンデンサや逐次近似ADCへのディジタル・アナログコンバータ (DAC) があります。
最後に、すべてのADCは電圧リファレンスを含みます。このリファレンスはリニアリティリファレンスに頻繁にリンクされるか、その一部であるため、ADCのフルスケールの入力範囲を決定し、ADCが確実に理解して変換できる数値の幅囲を決定します。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成