ADC試験入門
電子システムの分野では、アナログ・デジタルコンバータ (ADC) は不可欠な部品であり、連続したアナログ信号を離散的なデジタル表現に変換する重要な機能を実現します。ADCの最も重要な点は、その品質、精度、性能にあります。これらの要因が、それらが存在するシステムの全体的な機能に直接影響を与えるからです。ADCが要求される基準を確実に遵守するためには、厳格な精査と評価を受けることが不可欠です。このセクションではADC試験の重要性を掘り下げ、制御された実験室の環境で採用された試験手順と、生産段階で実施された試験手順との間の違いを明らかにします。
試験の重要性
ADC試験はいくつかの理由で必要不可欠です。
精度: テストの主要な側面の1つは、ADCの精度の評価を中心に展開されます。これは、デジタル出力がアナログ入力をどれだけ密接にミラーリングするかを精査することを伴います。医療画像、音声処理、計測など、データの忠実な表現が最も重要な分野では、精度は非常に重要です。
パフォーマンスの特性: 試験は、線形性、ノイズ、分解能のようなパラメータの検査を含むプロセスであるADCの全体的な性能を特徴付ける上で極めて重要な役割を果たします。特定のアプリケーションに最適なADCを選択する際には、これらの特性を深く理解することが最優先事項になります。
信頼性: 精度と性能だけでなく、試験プロセスは温度、電圧、周波数の変動を含む多様な条件下でのADCの信頼性を評価するために拡張されます。信頼性の確立は、航空宇宙や産業用制御システムのような過酷な環境やミッションクリティカルな環境で動作するシステムにとって不可欠です。
コンプライアンスと標準化: ADCの性能は業界標準に準拠しています。顧客の期待に応え、相互運用性を保証するために、ADC試験はこれらの規格への準拠を検証します。
誤差の識別: 試験により、ADCのミスや性能変動を早期に検出し、迅速な較正と修正を可能にします。
コストの最適化: システム障害を排除し、顧客満足度を確保することで、設計プロセスの初期段階で問題を発見して修正でき、時間の経過とともにコストを削減できます。
実験室での試験と生産試験
ADCの試験は、多くの場合、実験室での試験と生産環境のどちらかで実施されます。
実験室での試験:
目的: 実験室での試験は主に、設計および開発段階におけるADCの性能を評価および特性評価する目的で使用されます。詳細な分析が含まれ、広範なテスト手順を網羅している場合があります。
環境: この種の試験は通常、先進的な機器を備えた特殊な実験室で実施されます。温度や湿度などの環境要因をきめ細かく制御し、精度を確保します。
装置: オシロスコープ、信号発生器、スペクトラムアナライザなどの高精度機器は、カスタム設計のセットアップと同様に、実験室での試験で一般的に使用されます。
焦点: 実験室での試験の中心的な焦点は、ADCの性能を包括的に理解することにあります。問題点を特定し、設計を最適化し、ADCの機能を向上することを目的としています。
生産試験:
目的: 対照的に、生産試験は製造段階で行われ、ADCが指定された品質および性能基準に準拠していることの検証に集中します。主な目的は品質保証です。
環境: 生産試験は、効率とスループットに重点を置いた製造環境で展開されます。実験室での試験とは異なり、大量生産に最適化されています。
装置: 生産試験装置は通常、速度と拡張性を考慮して設計されます。大量のADCを効率的に取り扱うために、自動試験装置 (ATE) が頻繁に使用されます。
焦点: ここでの主な焦点は、生産効率を維持しながらADCが事前に定められた仕様を満たすことを保証することです。実験室試験に比べて網羅的ではないかもしれませんが、大量生産の要求に追いつくためには迅速かつ効果的でなければならなりません。
試験機器とセットアップ
ADCの性能を効率的に試験し評価するためには、正確で有能な試験装置を使用することが不可欠です。正しい結果を得るためには、この装置の構成とセットアップを適切に考え、準備する必要があります。このパートでは、ADC評価で使用される主なテストツールとして、オシロスコープ、信号発生器、およびスペクトルアナライザについて取り上げます。
オシロスコープ
信号の時間領域の挙動を観察し評価するための重要なツールはオシロスコープです。エンジニアは、オシロスコープを使用してADCを試験しているときに、デジタル出力波形とアナログ入力信号の両方を見ることができます。
オシロスコープは以下に使用できます。
アナログ検証: エンジニアはアナログ入力波形の完全性を保証するためにアナログ検証技術を使用します。このプロセスは、歪みやノイズがないこと、ならびに希望の仕様への準拠を確認するための信号の入念な検査を含みます。この検証ステップは、信号をADCに導入する前に重要です。
デジタル波形解析: オシロスコープはADCからのデジタル出力の観察を容易にすることによって2つの目的を果たします。エンジニアはオシロスコープを利用して、デジタル出力と元のアナログ入力を比較します。この視覚的解析により、デジタル信号のグリッチや遅延などの異常や偏差を特定することができます。
トリガーと時間測定: 最新のオシロスコープをテストプロセスに組み込むことで、高度なトリガー機能と正確な時間測定ツールがもたらされます。これらの機能は、ADCの変換時間を測定し、スループットレートを正確に評価するなど、特定のイベントを捕らえるために非常に貴重であることがわかっています。
信号発生器
信号発生器は、ADCを試験するために設計されたアナログ信号を作成するのに役立ちます。生成された信号の純度と精度が最も重要であり、ADC試験の精度に直接影響を与えます。正弦波、任意の波形、変調信号など、様々なタイプの信号発生器が利用可能です。エンジニアは、特定の試験要件に適合する適切な信号発生器を慎重に選択する必要があります。
正弦波: 正弦波信号発生器は、ADCの周波数応答と高調波歪み特性を試験するための基本的なツールである純粋な正弦波を生成するために非常に貴重です。
任意の波形: 特定の信号発生器は、任意波形発生器 (AWG) と呼ばれ、広範囲の任意の形状や波形を生成する能力を持っています。これらの多用途機器は、ADCが特定のアプリケーションで遭遇する可能性のある実世界の信号をシミュレートするために不可欠であり、包括的な試験を可能にします。
変調された信号: 変調信号を生成するための信号発生器は、通信システム内で使用されるADCの評価に非常に役に立つことがわかっています。これらの変調信号は、実際の通信状況で遭遇する複雑な変調方式を再現し、徹底的なテストと検証を可能にします。
スペクトラムアナライザ
スペクトラムアナライザは、ADCで処理される信号の周波数領域特性を評価する上で極めて重要な役割を果たします。これらはADC出力のスペクトル内容に関する洞察を提供し、重要な評価を支援します。
高調波歪みの測定: スペクトラムアナライザはADC出力内の高調波歪みを測定するのに優れています。このパラメータは、ADCの変換プロセスの精度と忠実度を評価する上で、特に精度が最も重要な状況で非常に重要な意味を持ちます。
ノイズ分析: スペクトラムアナライザは、ADCのノイズ性能を解析するための非常に貴重なツールとして機能します。ノイズフロアを調べ、信号対雑音比 (SNR) のようなパラメータを測定することで、エンジニアはノイズの多い環境でシグナルインテグリティを処理し維持するADCの能力について包括的に理解することができます。
スプリアス応答の測定: スペクトラムアナライザはADC出力内のスプリアス応答や非高調波成分の検出にも優れています。この機能は、エイリアシングなどの問題を特定し、ADCの性能が不要なアーティファクトから解放されるようにするために不可欠であることがわかっています。
オフセット誤差とゲイン誤差の試験
エンジニアは、オフセット誤差とゲイン誤差を測定することにより、システムに最適な補正および較正方法を選択できます。
試験方法
直接測定: 直接測定アプローチでは、既知の電圧入力は通常、オフセット誤差を評価するためにゼロスケール近くに、ゲイン誤差を評価するためにフルスケールに配置され、ADCに印加されます。次にデジタル出力を観察し、与えられた入力に対して期待される出力と比較します。誤差は、ADCの出力と予想される結果との間の不一致を定量化することによって計算され、その精度に関する洞察を提供します。
NULL測定: NULL測定技術は、ADCの出力をゼロスケール (オフセット誤差) またはフルスケール (利得誤差) に正確に揃えるために、入力電圧または基準電圧の正確な補正を実現することを目的としています。適用された補正の大きさは、オフセット誤差またはゲイン誤差の直接的な尺度として機能し、正確な誤差評価と補正を可能にします。
レシオメトリック測定: レシオメトリック測定方法は、2つの異なる測定、1つはゼロスケールで、もう1つはフルスケールを行います。これら2つの測定値の比を精査することにより、ゲイン誤差とオフセット誤差の両方を推定することができます。この方法は、誤差の判定を相対的な測定値に依存しているため、絶対電圧レベルが不安定になったり、正確な較正ができなかったりするような環境で特に有利です。
データ分析
先に述べた方法論からのデータを取得した直後に、ADCのオフセット誤差とゲイン誤差に関する意味のある情報を抽出するための分析の重要なフェーズがあります。この解析には、いくつかの計算とプロセスが含まれます。
オフセット誤差の計算: オフセット誤差は、入力がゼロスケールに設定されたときに得られた実際の出力コードと理想的な条件下で期待される出力コードとの間の不一致を計算することによって決定されます。このオフセット誤差値は通常LSB (最下位ビット) またはフルスケール範囲 (FSR) のパーセンテージで表されます。
ゲイン誤差の計算: ゲイン誤差は、実際のフルスケール出力コード (オフセット誤差が補正された後) と予想される理想的なフルスケール出力コードとの差を計算することによって確認できます。オフセット誤差と同様に、ゲイン誤差はLSBまたはFSRのパーセンテージで表されます。
デジタル誤差補正: オフセット誤差とゲイン誤差の知識があれば、エンジニアは補正を進めることができます。これらの補正は、通常ADCの前のアナログ領域か、しばしばADCの変換プロセスの後のデジタル領域のいずれかに適用されます。これらの誤差を修正し、ADCの精度を高めるために、補正技術がよく使用されます。
統計分析: オフセット誤差とゲイン誤差が温度変動や電源電圧変動などの外部要因に依存する状況では、統計的解析を行うことが不可欠です。この解析では、これらの誤差がさまざまな動作条件下でどのように振る舞うかを明らかにし、ADCの性能と環境要因に対する感度をより包括的に理解することを目的としています。
直線性誤差の試験
アナログ・デジタルコンバータ (ADC) の実際の伝達関数が、アナログ入力とデジタル出力の間の希望の線形接続にどれだけ近いかは、デバイスの線形誤差によって測定されます。微分非線形性 (DNL) と積分非線形性 (INL) は線形性を定義する2つの重要な特性です。変換精度が重要なアプリケーションでADCが正確で信頼できるためには、これらの直線性の欠陥についてテストする必要があります。このセクションでは、線形誤差を決定するためのヒストグラム試験および正弦波フィッティングの方法について説明します。
DNLおよびINLのヒストグラム試験
ヒストグラム試験はADCの微分非線形性 (DNL) と積分非線形性 (INL) を評価するために広く採用されている方法です。この手法では、既知の入力信号をADCに適用し、デジタル出力コードに基づいてヒストグラムを構築します。DNLとINLはその後、ヒストグラム内で収集されたデータから導き出されます。
ヒストグラムテストを実施するための代表的な手順は次のとおりです。
- 既知の入力信号 (多くの場合、遅いランプまたは正弦波) がADCに印加されます。
- ADCの出力をサンプリングし、各出力コードの発生頻度を細心の注意を払って記録し、効率的にヒストグラムを作成します。
- 意味のある比較を容易にするために、ヒストグラムデータは正規化されます。これには、各コードの発生数を理想的なADCの予想平均発生数で割ることが含まれます。
- 微分非線形性は正規化されたヒストグラム値と1の差として計算されます (理想的にはDNLはゼロでなければなりません)。この測定基準は、ADCが予想されるステップサイズにどの程度忠実かを明らかにします。
- 積分非線形性 (INL) は、得られたDNL値を累積的に合計することによって決定されます。INLは理想的な直線性からのADC出力の累積偏差を表します。
解析は、計算されたDNLとINLの値がADCに規定された許容限度内にあるかどうかを精査することが必要です。過剰なDNL誤差はコードの欠落につながる可能性がありますが、INL誤差は歪みとダイナミックレンジの減少につながる可能性があります。したがって、この試験プロセスは、ADCの性能の精度と直線性を評価し、保証する上で重要な役割を果たします。
正弦波フィッティング
線形性の障害を測定するための別の技術は正弦波フィッティングと呼ばれ、純粋な正弦波を入力としてADCに供給することで機能します。ADCが主に通信システムのように正弦波信号の処理に使用される場合、このアプローチが好まれることがよくあります。正弦波フィッティングに含まれるステップは次のとおりです。
- 振幅と周波数がわかっている純粋な正弦波がADCへの入力信号として印加されます。
- ADCの出力は正弦波の少なくとも1周期にわたってサンプリングされ、十分なデータポイントが収集されることを保証します。
- 最小二乗フィッティングアルゴリズムを使用して、デジタル化された出力は正弦波にフィッティングされます。このフィッティングプロセスは、観測された出力を生成する正弦波を最もよく記述するパラメータを見つけることを目的としています。
- フィットした正弦波から様々なパラメータを抽出することができます。これらは、入力と出力の関係を記述するADCの伝達関数や、微分非線形性 (DNL) や積分非線形性 (INL) を含みます。
ヒストグラム試験と同様に、正弦波フィッティングから得られ計算されたDNLとINLの値は、ADCが要求される性能基準を満たすかどうかを決定するために指定された公差または仕様と比較されます。さらに、正弦波フィッティングは、ヒストグラム試験で直接評価されない高調波歪みの測定を可能にする利点があります。高調波歪みの評価は、オーディオ処理や通信システムなど、信号の忠実度の高い再現が不可欠なアプリケーションで特に重要です。
ノイズ測定
実用的なアプリケーションで使用するためにADCを評価するには、ノイズを測定しなければなりません。変換の正確さと精度は、量子化ノイズ、熱ノイズ、電源ノイズなどのさまざまなソースから生じるADCのノイズによって深刻な影響を受ける可能性があります。信号対雑音比とノイズパワー測定は、このセクションで扱う2つの重要なノイズ測定指標です。
SNR測定
信号対雑音比 (SNR) と呼ばれる指標は、雑音が存在する場合の実際の信号強度を測定するために使用されます。これはデシベル (dB) で表されることが多く、信号のパワーと背景雑音のパワーの比率として定義されます。
測定方法: 通常、ADCのSNRを評価するために純粋な正弦波がADC入力に印加され、デジタル出力コードが記録されます。高速フーリエ変換 (FFT) 解析は基本周波数 (信号) のべき乗と他の周波数成分 (ノイズ) のべき乗を計算するために使われます。
$$SNR[dB]=10 \cdot \log_{10}\frac{Signal Power}{Noise Power}$$解説: 信号対雑音比 (SNR) が高いと、信号の強度がノイズの強度よりも大きいことを示し、これは一般にADCの性能が良いことを意味します。本質的には、ADCは希望の信号と不要なノイズを区別するのに優れていることを示唆しています。理想的なnビットADCでは、達成可能な最大SNRは理論的に6.02N + 1.76 dBで与えられます。この理論値からの逸脱は、ADCの性能に影響を与える追加のノイズ源が存在することを意味します。
ノイズ電力測定
ノイズ電力測定は、ADCの出力スペクトル内のノイズ成分に存在する総電力を定量化するプロセスです。これは本質的に雑音電圧または電流の二乗平均値を表します。
測定方法: SNR測定と同様にADC入力に純粋な正弦波を印加し、デジタル出力コードを記録します。全ノイズ電力はFFT解析を用いて各周波数ビンの電力を計算し、基礎と高調波を除去し、それを合計することによって計算されます。
ノイズスペクトル密度 (NSD): ノイズスペクトル密度 (NSD) は、単位帯域幅あたりのノイズ電力の尺度です。これは総ノイズ電力を測定する帯域幅で割ることで導き出せます。NSDは、ノイズ電力が周波数スペクトル全体にどのように分布しているかを理解するための貴重な指標です。
解説: 対象となるノイズ低減戦略を適用し、電源ノイズやクロックジッタなどの特定のノイズ源を識別することは、ノイズ電力と周波数スペクトルにわたるその分布を理解することで容易になります。
ジッタ測定
ADCの性能に影響を与える重要な要素であるジッタは、サンプリングクロックのタイミングの変化を記述します。特に高速ADCでは、デジタル化された波形の歪みや振幅の不正確さが生じるため、ジッタは有害である可能性があります。ADCの性能を適切に評価するためには、ジッタを定量化して定義することが重要です。時間間隔誤差 (TIE) 測定と位相ノイズ測定は、このセクションで説明する2つの頻繁に使用されるジッタ測定手法です。
時間間隔誤差 (TIE) 測定
Time Interval Error (TIE) 測定は、クロック信号のタイミングが時間とともにどのように変化するかを評価する方法です。それは実際のクロック周期と理想的な一定クロック周期の間の変動を測定します。
測定方法: TIEの測定には、高分解能オシロスコープまたは専用のジッタアナライザを使用します。デバイスは、クロック信号またはテストされている信号を記録し、隣接するエッジ間の時間ギャップを計算します。この時間間隔と理想的なクロック周期の違いによってTIEが表されます。
解説: TIEは瞬間的な量であるため、測定することで時計信号が時間とともにどのように変化するかが明らかになるかもしれません。ジッタの平均、ピーク間、標準偏差のようなタイの特性を見つけるためには、統計解析を使用することができます。
アプリケーション: TIE測定は、ランダムジッタ、決定性ジッタ、周期ジッタなど、異なるジッタ成分を区別するのに有用です。
位相ノイズ測定
タイミングジッタは周波数領域で位相ノイズよって表されます。クロック信号または搬送波信号の位相変化のスペクトル密度が測定されます。
測定方法: 位相ノイズの測定には、スペクトルや位相ノイズアナライザがよく使われます。この装置は搬送波周波数に近いさまざまな周波数オフセットでノイズ電力を測定し、搬送波電力に対するノイズ電力をdBc/Hz単位で表示します。
解説: 位相ノイズ測定の結果は位相ノイズプロットまたはL (f) プロットで表され、これは搬送波信号からの周波数オフセットに関して位相ノイズがどのように変化するかを示しています。このプロットの位相ノイズの値が低いほど、クロックまたはキャリア信号が安定していることを示します。
アプリケーション: 位相ノイズ測定は、通信、レーダー、高精度周波数合成などの分野で重要なアプリケーションがあり、搬送波信号の品質と安定性が最も重要です。このような状況でのキャリア信号のスペクトル純度と信頼性を評価するために特に価値があります。
結論として、ADCのジッタ性能を十分に特徴づけるには、TIEと位相ノイズの測定が重要です。TIEは時間領域の視点を提供し、ジッタの一時的な特性を調べるのに役立ちます。一方、位相ノイズは周波数領域のビューを提供し、クロックや搬送波信号の安定性とスペクトル純度を調べるのに役立ちます。これらの対策は、ADCを用いたシステムの安定性と信頼性を全体として保証するために不可欠です。
有効ビット数 (ENOB) 測定
アナログ・のデジタルコンバータ (ADC) の動的性能を測定するための重要な統計は、有効ビット数 (ENOB) です。ノイズ、歪み、量子化誤差を含む多数の誤差のソースがわかると、ADCの分解能の現実的な評価が可能になります。ENOBは、ADCの性能が理想的なADCの性能と類似している程度を本質的に表します。
概念の理解: ADCの公称分解能はビット単位で表され、最良のシナリオを示すことを理解することが重要です。しかし、誤差の原因が異なるため、実際の分解能はこの公称値よりも小さくなります。測定されるADCと比較した場合、理想的なADCのENOBは全体的に同じノイズと歪みレベルを持っています。
測定方法: ENOBは信号対ノイズと歪み比率 (SINAD) から導出されることがよくあります。SINADはノイズと歪みの両方を考慮した信号品質の完全な指標です。次の式はSINADとENOB間の接続を表します。
$$ENOB=\frac {SINAD-1.76}{6.02}$$1ビットADCのSINAD値 (dB) は1.76ですが、分解能が1ビット増えるごとにSINAD (dB) は6.02変化します。
ADCに正弦波入力を印加し、入力信号のRMS値とノイズおよび歪み成分の差を計算することが、SINADの測定方法です。上記の式をデシベル (dB) でこの比率に適用してENOBを決定します。
解説と関連性: ENOBはADCの品質を評価するために不可欠です。ENOBが高いとき、ADCは公称分解能に近い動作をしています。ENOBは、高忠実度のオーディオ処理や医療画像処理など、精度が不可欠なアプリケーションにとって重要な仕様です。一方、低ENOB ADCは、それほど過酷ではないアプリケーションにも適しています。
アプリケーションと設計上の考慮事項: ENOBは、通信システム、計装、および高いダイナミックレンジを必要とするあらゆるアプリケーションに特に適しています。ENOBが低いADCを選択すると信号忠実度が低下する可能性があるため、システム設計上重要です。さらに、様々な公称分解能を持つADCを対比する場合、ENOBが決定的な要因となる可能性があります。
試験の自動化とソフトウェアツール
試験結果と仕様の説明
現代のADCテストと評価手順は、自動化されたテストなしでは想像できません。ADCの複雑さと高い試験のスループット要件のため、自動化をワークフローに組み込む必要があります。ハードウェアに加えて、試験装置の操作、測定、結果の説明にはソフトウェアツールが不可欠です。試験結果と仕様の適切な解釈は、これらの技術を採用する上で重要な要素の一つです。
結果の理解: ADCテストの主な目的は、被試験デバイス (DUT) が義務付けられた仕様に合致しているかどうかを確認することです。ソフトウェアツールはSNR、THD、SINAD、ENOBなど、さまざまなパラメータを計算する能力を持っています。これらのパラメータの意味とADCの性能に対するそれらの影響を明確に理解することが不可欠です。さらに、これらの測定が行われた具体的な試験条件を把握することは、これらの条件が結果に大きな影響を与える可能性があるため重要です。
仕様との比較: 試験結果が得られたら、次のステップでADCの指定仕様との比較を行います。一般的に、データシートには多様なパラメータの値があります。データシート内の状況を理解し、測定値が規定された仕様と一致することを確認することが重要です。例えば、テストエンジニアは、テストに使用される入力周波数と振幅がデータシートに正確に詳述されているものと一致することを検証しなければなりません。
統計分析: 自動化されたテストルーチンには複数の測定が含まれることがよくあります。ソフトウェアツールは、平均、標準偏差、ヒストグラムなどの指標を含む統計分析を提供することができます。結果のばらつきの程度を把握することは、ADCが指定された要求事項に一貫して適合しているかどうかを評価する上で極めて重要です。
グラフィック解析: 多数のソフトウェアツールは、FFTプロット、アイダイアグラム、誤差のヒストグラムを含む結果のグラフィカルな描写を提供します。これらの視覚的なプレゼンテーションは、数値データだけではすぐには識別できないADCの性能特性についての洞察を提供することができます。これらの視覚的成果を解読する能力は貴重なスキルです。
実際のパフォーマンスとの相関: 最終的に、試験結果を解釈するには、測定されたパラメータが実際の性能とどのように整合しているかを理解する必要があります。これには、様々な誤差の源の相互作用と、異なる性能面を最適化する際に内在するトレードオフを理解することが必要です。
レポート生成の自動化: レポート生成はソフトウェア技術を使用して自動化できることがよくあります。これらのレポートが完全であり、すべての関連データが含まれていることを確認することが不可欠です。ADCの性能の技術的側面と、レポートを使用する利害関係者のニーズを理解することは、何を含めるかを決定するために必要です。
標準化とコンプライアンス試験
A/Dコンバータ (ADC) は、技術的な能力に基づいて評価するだけでなく、重要なプロトコルや業界標準に準拠しているかどうかを判断する必要があります。多くのアプリケーションにおける相互運用性、一貫性、信頼性のためには、これが不可欠です。このセクションでは、ADCの性能に関する業界標準を検討し、コンプライアンステスト手順を説明します。
ADC性能の業界標準
IEEE規格: 米国電気電子技術者協会 (IEEE) はADCの一連の規格を確立しました。有名な例として、ADCの性能を特徴付けるための方法論を概説したIEEE標準1057があります。この規格は直線性、ノイズ特性、分解能のような重要なパラメータの測定を含みます。
ISO規格: 国際標準化機構 (ISO) はADCの性能に関するガイドラインを提供します。例えば、ISO 9000シリーズ規格は品質管理に集中しており、ADCを含む製品が顧客や関連する規制機関の要求を一貫して満たすことを保証します。
JEDEC規格: 半導体産業においては、米国合同電子デバイス委員会 (JEDEC) が重要な役割を果たしています。JEDECは、ADCを含む半導体部品の信頼性、品質、テストなどの側面に焦点を当てた標準を確立しています。これらの規格は、業界全体の一貫性と品質保証の維持に貢献します。.
アプリケーション固有の標準: ADCは、アプリケーションによっては特定の業界標準に準拠する必要がある場合があります。例えば、医療用途では、ADCは欧州医薬品庁 (EMA) や米国食品医薬品局 (FDA) のような規制機関によって設定された規制を遵守しなければなりません。
コンプライアンス試験プロトコル
試験計画の作成: これはコンプライアンス試験プロセスの第1段階であり、実施すべき正確なテスト、使用するツール、ADCが満たさなければならない性能基準を指定する試験計画の作成を含みます。
試験の実行: 試験の実行は、通常、制御された設定で意図された試験を実行することを伴います。線形性、ノイズ、ジッタの測定は、オシロスコープ、信号発生器、スペクトルアナライザなどの特殊な試験ツールを使用して実行できる試験のほんの一部です。
データの記録と分析: ADCが業界標準で規定されている必要な性能要求を満たしているかどうかを確認するために、試験結果を収集し、データを検討します。
ドキュメントとレポート: 試験手順、所見、分析を含む徹底的なレポートが生成されます。このレポートは、コンプライアンスを証明するために重要であり、規制当局への提出に必要となり得ます。
認定およびコンプライアンスマーキング: 適切な標準化機関は、ADCがすべての適合性評価を正常に完了し、適用されるすべての要件に適合している場合、ADCを認証する可能性があります。ADCは、要求事項に適合していることを示すために、ヨーロッパでのCEマーキングのような適合ロゴを付ける可能性もあります。
定期的なコンプライアンス監査: コンプライアンス監査プロセスは定期的に実施する必要があります。つまり、1回限りではありません。継続的なコンプライアンスを維持するためには、特に基準が更新された場合には、定期的な監査と再試験が必要になる場合があります。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成