高電流アプリケーション向けマルチフェーズコンバータの設計
Nicolay Garcia
Tomas Hudson
PDFをダウンロード
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
はじめに
ハイエンドのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) およびアプリケーション特化型集積回路 (ASIC) のコアレールに電力を供給するには、高電流と正確な過渡制御が必要です。近年、FPGA、ASICおよび関連システムの急速な進歩により、複雑性の増大に対処するため、電力供給に関する規制の大幅な見直しが必要になっています。これらの設計では、効率、動的応答、およびMOSFETのサイズと電力損失の間の微妙なバランスが求められます。
これらの要件を満たすために最も一般的に使用される方法は、複数の電源を並列に配置することです。この方法では、これらの電源 (位相とも言う) 間で電流が均等に分配され、必要な電力がより簡単かつ効率的に供給されます。各電源ブランチ間に位相差を設定することでパフォーマンスをさらに向上させ、全体的な電流と電圧リップルを削減できます。ただし、位相を均等に分散し、すべての位相で電流をバランスさせる必要があるため、このプロセスは複雑になる可能性があります。
FPGAおよびASICコアレールの低電圧、高電流の需要を満たし、正確な過渡制御を管理するために、電力システムは現在、マルチフェーズ電力ソリューションを使用してより高い周波数で動作しています。
簡素化のため、 MPM3698とMPM3699は、自動インタリーブやフェーズシェディングなどの高度なマルチフェーズ制御方式を実装しています。本稿では、マルチフェーズコンバータの設計プロセスについて述べ、多相電源設計の重要な側面について説明します。
FPGAおよびASIC設計要件
FPGAおよびASIC用の電源を開発する際に考慮すべき最も重要な基準の1つは、さまざまな電源レールの電圧要件です。FPGAやASICの一般的な電圧レールにおいて、入力電圧 (VIN) が12Vの場合、出力電流 (ITDC) は180Aで、出力電圧 (VOUT) は1.2Vです。表1は一般的なFPGAの電圧要件を示しています。このシナリオでは、Spartan 7 FPGAのサンプルが使用されました。
表1: Spartan-7 FPGAの推奨動作条件(1)
| シンボル |
概要 |
最小 |
代表値 |
最大 |
単位 |
| FPGAロジック |
| Vccint |
内部電源電圧 |
0.95 |
1 |
1.05 |
V |
| オプションの内部電源電圧 |
0.92 |
0.95 |
0.98 |
V |
| Vccaux |
補助電源電圧 |
1.71 |
1.8 |
1.89 |
V |
| Vccbram |
ブロックRAM電源電圧 |
0.95 |
1 |
1.05 |
V |
| オプションのブロックRAM電源電圧 |
0.92 |
0.95 |
0.98 |
V |
| Vcco |
HR I/Oバンクの電源電圧 |
1.14 |
|
3.465 |
V |
| Vin |
I/O入力電圧 |
-0.2 |
- |
VCC + 0.2 |
V |
| I/O入力電圧 (オプション) |
-0.2 |
- |
+2.625 |
V |
| Iin |
電源投入時または非電源時のピンを流れる最大電流 |
- |
- |
10 |
mA |
| XADC |
| Vccadc |
GNDADCに対するXADC電源 |
1.71 |
1.8 |
1.89 |
V |
| Vrefp |
外部供給基準電圧 |
1.2 |
1.25 |
1.3 |
V |
注意:
1) この表の情報は、Mouserのデータシートに掲載されています。Spartan-7 FPGAデータシート: DCおよびACスイッチング特性
表2は、現在市場で提供されているさまざまなFPGAのコア / 補助電圧と入力 / 出力電圧の情報を示しています。表に記載されているデータは、列1に記載されている特定のFPGAモデルのデータシートから取得されたものです。
表2: 一般的なFPGAの比較(2)
| FPGAモデル |
コア電圧幅 (許容値) (V) |
補助電圧幅 (許容値) (V) |
電圧幅 (許容値) (V) |
| Spartan - 7 |
1.0 (50mV) - 5% |
1.8 (5%) |
1.2~3.3 (5%) |
| Spartan - 7 (-1LI) |
0.95 (30mV) - 3% |
1.8 (5%) |
1.2~3.3 (5%) |
| Artix - 7 |
1.0 (50mV) - 5% |
1.8 (5%) |
1.2~3.3 (5%) |
| Artix - 7 (-2LE) |
0.9 (30mV) - 5% |
1.8 (5%) |
1.2~3.3 (5%) |
| Kintex - 7 (-2LI) |
0.95 (20mV) - 3% |
1.8 (5%) |
1.2~3.3 (5%) |
注意:
2) この表の情報は、Power Electronics NewsのFPGAアプリケーションの強化の記事に掲載されました。
どちらの表も、電圧規制が厳しく、許容誤差が最近のほとんどのケースで±3%近くあるため、設計された電源は正確な電圧特性を提供する必要があることを示しています。これらの規制を達成するための可能な方法の 1つは、マルチフェーズ電源方式を使用することです。
-
ARTICLE
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション
寄稿文
フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。
しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。
従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
-
ARTICLE
AI-POWERED ROBOTICS NEED ADVANCED SOC SOLUTIONS
寄稿文
The robotics industry is undergoing a major transformation driven by advancements in artificial intelligence (AI), machine learning, and real-time data processing. Today, AI-powered robots are transforming the future of robotics by making systems smarter, more adaptive, and more autonomous. Autonomous robots that were once a topic of futuristic writing are heading for mass production today.
Human...
-
ARTICLE
UNDERSTANDING ACCURACY AND RESOLUTION FOR MAGNETIC ANGLE SENSORS
寄稿文
Magnetic position sensors, especially magnetic angle sensors, are the fundamental building blocks of countless motion-control applications that necessitate precision positioning. These sensors are pivotal in a wide range of industries, from automotive and robotics to consumer electronics and medical devices, underscoring their universal appeal and importance (see Figure 1).
However, to ...
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: ロボット用SOC電源
使用例
この使用事例では、 ロボット用システムオンチップ (SoC) の電源アプリケーションにおける、モノリシックハーフブリッジドライバMPQ86760のアプリケーションについて検討します。
MPQ86760 は、モノリシックハーフブリッジIntelli-Phase™ であり、ロボット用SoCの電源アプリケーションにおける大電流需要に対応する十分な演算能力を備え、最大45Aの連続出力電流 (IOUT) を実現します。
ロボット用SoCプラットフォームは、人工知能 (AI) アクセラレータ、処理コア、高帯域幅インタフェースなど、複数の複雑なサブシステムを集積しています。これらのサブシステムは電力需要や入力電圧要件が異なるため、設計者は、増大する計算要件に対応するためにロボット用SoCを拡張しながら、安定かつ効率的な電力供給を維持するという課題に直面しています。こう...
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: AIヒューマノイドロボット
使用例
このユースケースでは、 人工知能 (AI) ヒューマノイドロボットにおけるMPQ86750とMPQ2967のアプリケーションについて調べます。
MPQ2967と組み合わせたMPQ86750のIntelli-Phase™ソリューションは、AIヒューマノイド・ロボット・システムオンチップ (SoC) プラットフォーム向けの高効率な電源管理を提供し、信頼性の向上、コンパクトなサイズ、シンプルな設計を実現します。
AIヒューマノイドロボットは、センサデータに基づく意思決定、物体の操作、物理的環境のナビゲート、機械学習アルゴリズムを使用した適応などの複雑な機能を備え、人間のような動きや相互作用を模倣します。これらの機能は、かなりの計算能力を必要とする高度なAIアルゴリズムに基づいています。その結果、AIヒューマノイドロボットの設計者は、安全リスク、部品の損傷、およびシステ...
-
APPLICATION NOTE
AN233 - BGA / LGAパッケージ付きMPM電源モジュールの表面実装ガイドライン
アプリケーションノート
このアプリケーションノートでは、BGAおよびLGAパッケージのMPM電源モジュールにおける主要な組み立て上の検討事項について包括的に解説します。これは、さまざまエレクトロニクスアプリケーションにおいて最適な性能、信頼性、および長期的な使用性を確保するための設計および製造要件を網羅しています。適切な取り扱い、PCB設計、および再加工戦略は、欠陥を軽減し、組み立て効率を最大化する上で非常に重要です。
ボールグリッドアレイ (BGA) パッケージとランドグリッドアレイ (LGA) パッケージは、高密度集積を可能にする能力があるため、現代のエレクトロニクス組立において広く使用されています。BGAパッケージは接続にはんだボールを使用するのに対し、LGAパッケージはパッドとの直接接触に依存しています。これらのパッケージの適切な組み立て技術を確保することは、製品の寿命と性能にとって極めて重要です。...
-
ARTICLE
高電流アプリケーション向けマルチフェーズコンバータの設計
寄稿文
ハイエンドのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) およびアプリケーション特化型集積回路 (ASIC) のコアレールに電力を供給するには、高電流と正確な過渡制御が必要です。近年、FPGA、ASICおよび関連システムの急速な進歩により、複雑性の増大に対処するため、電力供給に関する規制の大幅な見直しが必要になっています。これらの設計では、効率、動的応答、およびMOSFETのサイズと電力損失の間の微妙なバランスが求められます。
これらの要件を満たすために最も一般的に使用される方法は、複数の電源を並列に配置することです。この方法では、これらの電源 (位相とも言う) 間で電流が均等に分配され、必要な電力がより簡単かつ効率的に供給されます。各電源ブランチ間に位相差を設定することでパフォーマンスをさらに向上させ、全体的な電流と電圧リップルを削減できます。ただし、位相を均等に分散し、す...
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザイン
リファレンスデザイン
-
ARTICLE
車載用以外のBMS設計における機能安全
寄稿文
過去10年間で不可欠となったバッテリー駆動のアプリケーションでは、安全な使用を確保するために一定レベルの保護が必要です。この安全性はバッテリーマネジメントシステム (BMS) によって提供されます。 BMSは、バッテリーと障害の可能性をモニタし、バッテリーまたはその周囲に起因する危険な状況を防止し、バッテリーの残量またはバッテリーの劣化レベルを正確に推定できるようにします。
低電圧または中電圧バッテリー用のBMSの主な構造は、通常、以下に示す3つのICで構成されます。
バッテリーモニタおよびプロテクタ: アナログフロントエンド (AFE) とも呼ばれるバッテリーモニタおよびプロテクタは、バッテリーの電圧、電流、温度を測定する役割を担い、第一レベルの保護を提供します。
マイクロコントローラユニット (MCU): MCUは、バッ...
-
ARTICLE
差動磁気電流および位置検出
寄稿文
磁気センシングは、位置および電流センシングアプリケーションの性能を向上しながら、サイズとコストを削減するため、現代の技術に不可欠です。位置検出のために、磁気センサはシステムのサイズ、複雑さ、およびメンテナンスを低減する非接触ソリューションを提供し、自動車、ロボット工学、および産業オートメーションなどの産業に理想的です。電流検出のために、磁気センサは、特に太陽光、可変速ドライブ、電気自動車の充電とモータ制御を含む高出力産業において、固有のガルバニック絶縁による安全で正確な測定を保証します。
産業界ではより小型で高精度な耐干渉性のあるセンサが求められているため、浮遊磁場が避けられない環境では、差動センシングトポロジーが精度を向上させるために重要です。位置検出用のMA900やMAQ79010FSなどのMPSの製品は、重要なアプリケーションで精度と信頼性を向上させるために差動検出を利用しています...
-
ARTICLE
デュアル出力モジュールを使用したFPGAへの電力供給
寄稿文
電気通信システム、データストレージ、フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA) の需要の高まりにより、電力供給の複雑さと要件、特に 電圧レギュレータ (VR) 要件が増加しています。VRアプリケーションのほとんどの分野では、効率、I/O電圧幅、電圧許容値、サイズのバランスが必要です。FPGA電源レールの要求を満たすと同時に、正確な電圧制御を提供することが重要です。
電源レールの数が増加するにつれて、設計者は大電流レールと低電流レールの両方のソリューションを見つける必要があります。多相電源ではインダクタサイズの要件を低減しながらより高い電流供給を実現し、多出力電源では単一のICで複数のFPGAレールに電力を供給できます。その結果、設計者は基板面積を削減し、設計を簡素化することで、電力供給に関する最新の要件をすべて満たすことができます。
本稿では、 デュアル出力電源モジュールである...
-
ARTICLE
磁気角度センサは光学センサに優れた総合的な利点を提供
寄稿文
センサ技術の進歩は、スマートホームから自動運転車まで、新しい可能性の世界を開いています。より自動化されたアプリケーションの需要が高まるにつれて、設計者は効率的かつ費用対効果の高い方法で精密な運動制御を提供する革新的な方法を見つけています。
センサー技術は製造業と自動車産業の両方の重要な部分です。センサは、部品位置の検出、充填レベルのチェック、ラベルの検査、品質管理など、環境の監視に広く使用されています。自動車にとって、運動制御アセンブリと他のサブシステムの間の重要な関係を担っています。
センサは様々なアプリケーションに使われているが、基本的な技術は同じです。センサは、熱、光、音、動きなどの物理的環境の変化を電気信号に変換します。これらの信号はバイナリコードに変換され、データとしてコンピュータに渡されます。
例えば、運動制御システムでは、モータフィードバックセンサは重要なタスクを実...
マルチフェーズ電源方式
システムの基本周波数は、使用される位相の数によって実質的に乗算されます。これにより出力のリップル周波数が増加し、基板スペースが小さくなり、出力容量が低くなり、高い電流能力につながります。
ASICおよびFPGAアプリケーションで使用される降圧型コンバータは、高速な過渡応答を備えている必要があります。つまり、入力から出力にエネルギーを素早く転送できる必要があります。並列コンバータを使用して負荷に電力を供給することにより、各ブランチは等しい位相シフトで動作します。これにより、定常電圧リップルと入力および出力 RMS電流が削減されるため、ソリューションに必要な入力と出力の容量が少なくなります。
この方法を使用すると、電流リップルを効果的に低減し、より小型のインダクタを使用できるようになり、過渡電圧スパイクも低減されます。周波数乗算効果によると、リップルの振幅はN個の ブランチ (位相) で分割され、その周波数はN倍大きくなります。例えば、4相のアプリケーションでは、合計インダクタ電流リップル (IOUT = IO1 + IO2 + IO3 + IO4) は個々の位相の4分の1の大きさで発生し、リップル周波数は個々の位相の4倍の大きさになります (図1参照)。
図1: 4相アプリケーションの合計電流リップル
マルチフェーズコンバータの課題
マルチフェーズコンバータは、非常に高速な応答時間で高電力レベルを実現するための鍵です。ただし、FPGAやASICなどのアプリケーションでは、システムに必要な電力は大きく変動します。MPSは、ディスクリートのソリューションとモジュールソリューションの両方の選択肢を提供します。ただし、モジュールは設計が容易で、ボードスペースの消費が少なく、ディスクリートのソリューションと比較すると、モジュールはコントローラと3つのインダクタを備えた3つのDrMosで構成されているため、設計の複雑さが大幅に軽減されます。たとえば、処理負荷がピークになると、出力電流の需要が100Aまで急増する場合があります。逆に、アイドル時または低負荷時には、電流は10Aまで大幅に低下する可能性があります。
さらに、モジュールは、電流シェアリング、位相インタリーブ、電力供ネットワーク (PDN) の導入、入出力容量の最適化など、他の利点ももたらします。
マルチフェーズ構成のセットアップ
MPM3698は、デジタルインタフェースを備え、機能集積したシングルピークの120Aまたはデュアルピークの80A + 40Aの電源モジュールです。これは、VR14互換のデュアルループ、デジタルマルチフェーズコントローラと、3セットのドライバMOSFETおよびインダクタを搭載しています。MPM3698は、MPSが特許を持つデジタルノンリニア制御方式を備えており、最小限の出力容量で超高速過渡応答を実現します。
MPM3698の各位相は、最大40Aのピーク電流と30Aの連続電流を供給できます。3相の出力を並列接続でき、最大120AのピークIOUTまたは90Aの連続IOUTを供給します。
図2はMPM3698の内部セットアップを示しています。各MPM3698モジュールは3つのDrMOSとコントローラで構成されており、合計120AのIOUTを実現しています。
図2: MPM3698内部セットアップ
PWMコントローラ接続を介して外部 DrMOS として機能する追加モジュール (MPM3699 など) を実装すると、MPM3698のみを使用する既存の構成よりも多くの位相が可能になります。MPM3699電源モジュールを使用すると、IOUTは560A以上に達することができます。
MPM3699は4つの内部DrMOSモジュールを搭載しており、最大160AのIOUTを生成できます。図3はMPM3699の内部セットアップを示しています。
図3: MPM3699内部セットアップ
MPM3698 負荷過渡試験
負荷過渡時の出力電圧許容差と安定性は、FPGAおよびASICアプリケーションにとって最も重要なパラメータの 1つです。負荷過渡試験の場合、出力コンデンサの総数は 47個で、各コンデンサの容量は47μFなので、合計2.2mFのMLCC 容量になります。さらに、4つの POSCAP が使用され、各コンデンサは330μFです。これにより、POSCAPの静電容量は合計1.32mF になります。
負荷過渡試験条件には12V VINは出力で0.85Vに変換され、最大電流は60Aで、2つの位相に分割され、0Aから60Aの幅です。この試験では、システムの素晴らしい過渡応答を示しており、出力電圧 (VOUT/AC)が ±3% (または ±30mV) の許容幅内に収まるようにします (図4参照)。これはFPGAのVCOREレールの標準要件です。
図4: 過渡試験 (1モジュール、2相、負荷過渡 = 0A~60A、ピークツーピーク電圧は±30mV許容幅以内)
負荷過渡解析から、MPM3698はFPGAコア電圧レールの過渡応答に関する厳しい規制要件を満たしており、0.85VのVOUTで、ピークツーピーク値が50.36mVであり、これは、I/O電圧許容値の3% (または±30mV) 以内です。
結論
FPGAおよびASICの電源に対しては注文が多く厳しい要求があるため、高性能デバイスに電力を供給するにはマルチフェーズ降圧型コンバータが不可欠になっています。マルチフェーズアプローチを実装すると、高電流能力を備えた低電圧を供給できます。マルチフェーズ電源は、高速な過渡応答を提供し、±3%の許容誤差内で厳密な電圧調整を維持する機能を備えています。これは、最新のFPGAおよびASICのコアおよび補助電源レールにとって不可欠です。
MPM3698は、MPS 独自のデジタルマルチフェーズノンリニア制御方式を採用しており、負荷過渡に対する超高速過渡応答を提供します。さらに、小さなソリューションサイズで設計のシンプルさと柔軟性を実現しています。複数の位相に電力を分散させることで、MPM3698やMPM3699などのデバイスの効率が向上し、熱ストレスが軽減され、必要な入力容量と出力容量が小さくなります。優れたインタリーブと高いパフォーマンスを実現するには、に関するMPSのカタログをご覧ください。
_______________________
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成