バッテリー管理システム (BMS) 入門
BMSの定義
バッテリーパックのパフォーマンス、使用、安全性は、インテリジェントな電子デバイスであるバッテリー管理システム (BMS) によってモニタおよび管理されます。バッテリー管理システムは現代のバッテリー技術、特にリチウムイオン電池のアプリケーションにおいて重要な構成要素です。BMSは、バッテリーパック内の各セルの温度、電圧、健全性状態 (SOH)、充電状態 (SOC) のトラッキングを含む、さまざまな役割を担っています。また、過充電、過放電、短絡、熱暴走など、バッテリーに損傷を与える可能性のある状況に対する防御も行います。
歴史的背景
充電式バッテリー技術の進歩に伴い、バッテリー管理の必要性が高まりました。鉛蓄電池は19世紀後半から20世紀初頭にかけて広く使用されていました。初期のバッテリーでは、バッテリーの故障につながる可能性のある過充電を防ぐために、シンプルな電圧レギュレータが使用されていました。
ニッケルカドミウム (NiCd) 電池は充電と放電の状況に対してより敏感であったため、1960年代に導入されたときにはより洗練された管理が必要でした。過充電保護回路は、基本的にBMSのアイデアが最初に登場した場所です。
1990年代初頭にはリチウムイオン電池が商品化され、BMSの歴史において大きな転換点となりました。リチウムイオン電池はより高いエネルギー密度を実現しましたが、過充電に敏感で、熱暴走に弱いため、より高度な管理システムが必要でした。
21世紀には電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵の普及により、BMSの複雑さと重要性が大幅に増加しました。最新のBMSは、バッテリーパックの保護とモニタリングに加えて、セルのバランス調整、データ記録、診断、システム通信などの複雑なタスクを実行できます。
BMSは現在、電気自動車や携帯機器からグリッドエネルギー貯蔵システムまで、さまざまなアプリケーションでバッテリーが安全かつ確実に、効率的に動作することを保証する上で重要な役割を果たしています。BMSは、バッテリー技術の発展に伴い、高度な熱管理、リモートモニタリング、予測分析などの機能が追加され、さらに進化すると予想されます。
バッテリー駆動システムにおけるBMSの必要性
BMSは、バッテリー駆動システムのパフォーマンス、セキュリティ、耐久性を維持するために不可欠です。これらのシステムにおけるBMSの必要性は、いくつかの要因に起因します。
安全性
バッテリーシステムの保護は、BMSを使用する主な目的の1つです。特にリチウムイオン電池は、不適切な取り扱いをすると不安定になる危険性があります。過充電、過放電、高電流、または許容温度範囲外で動作することで、バッテリーの発火や爆発につながる熱暴走が発生する可能性があります。BMSは動作状況を継続的にモニタし、バッテリーを遮断したり、充電 / 放電率を変更したりすることで、有害な状況を阻止するように動作します。
信頼性と長寿命
BMSにより、バッテリーの寿命と信頼性が大幅に向上します。BMSは、SOC、SOHなどの重要な要素を継続的にモニタすることで、バッテリーの動作を理想的な範囲内で制御します。これには、深放電に対する保護と充電サイクルの制御が含まれ、時間の経過による容量損失と劣化が軽減され、バッテリーの使用可能寿命が延長されます。
バッテリー駆動機器の稼働時間を最大化するには、BMSが不可欠です。長期的なパフォーマンスと安全性を維持しながら、バッテリーが最大限に活用されることを保証します。医療機器や無停電電源装置などの重要なアプリケーションでは、実行時間を最大限に延ばすことが重要であり、BMSはエネルギーが効率的に使用されるようにします。
コスト
BMSを導入するとバッテリーシステムの初期コストは増加する可能性がありますが、長期的には支出が削減されます。BMSは、バッテリーの寿命を延ばし、バッテリー故障の危険性を低減することで、バッテリーの交換とメンテナンスの頻度や費用を削減します。BMSは、壊滅的な障害を回避することで、他の部品への損害や事故に関連する責任を回避することもできます。
特定のアプリケーションに合わせたトレードオフの最適化
エネルギー貯蔵、電力供給、安全性、および寿命に対するニーズは、アプリケーションによって異なります。たとえば、太陽電池パネルのエネルギー貯蔵システムではエネルギー容量が重視されるのに対し、電気自動車では高い出力が求められる場合があります。各アプリケーションの固有の要求に応じてこれらのトレードオフを最適化するには、BMSが不可欠です。BMSは、充電、放電、動作状況をインテリジェントに制御することで、特定の使用事例に応じて、高電力の供給、エネルギー貯蔵の最大化、安全性の保証、およびバッテリー寿命の延長をバランスよく実現します。
BMSの主な機能
図1 : BMSの機能
バッテリー管理システム (BMS) は、バッテリーパックで最高のパフォーマンスを実現するために不可欠です。モニタリング、保護、バランスシング、レポート作成などのさまざまなタスクを実行することで最高のパフォーマンスを実現します。バッテリーシステムの性能、寿命、安全性はすべて、これらの各機能によって保証されます。
モニタリング
BMSの制御および管理操作はモニタリングによって構築されます。電圧、電流、温度、SOCなどの重要な変数を継続的にモニタすることが重要です。バッテリーパック内の各セルまたはセルグループは、指定されたパラメータ内で動作していることを確認するためにBMSによって継続的にモニタされます。モニタリングは、リアルタイム管理だけでなく、バッテリーパックの将来のパフォーマンスと状態を予測するために使用できる情報の収集にも不可欠です。
保護
バッテリー管理システム (BMS) の主な役割の1つは、害をもたらしたり安全上の危険をも生じたりする可能性のある状況からバッテリーとシステム全体を保護することです。BMSは、過充電、過放電、過電流、短絡、過熱などの状況に対抗するための保護アクションを実行します。たとえば、セル間の電圧が特定のしきい値を超えて過充電を示している場合、BMSは充電回路を切断するか、電流を迂回させて、その特定のセルのさらなる充電を防止します。
バランシング
イコライゼーションは、バッテリーパック内のすべてのセル間で均一な充電状態 (SOC) を保証するためにBMSによって実行される重要なタスクです。直列構成では、個々のセルの容量やインピーダンスにわずかな差があっても、時間の経過とともに不均衡が生じる可能性があります。イコライゼーションは、パッシブ方式またはアクティブ方式のいずれかで実現できます。パッシブ・イコライゼーションでは、SOCの高いセルで余分なエネルギーを熱の形で放散しますが、アクティブ・イコライゼーションでは、充電レベルの高いセルから低いセルに電荷を転送します。このプロセスにより、バッテリーパックの全容量を活用できるようになり、バッテリーの全体的な寿命が延びます。
レポート
レポートには、関連する事実や情報をユーザーまたは他のシステムに配信することが含まれます。BMSは、SOC、SOH、障害状況などの重要なデータを、レポートを通じて送信します。このデータは、制御や意思決定のために他のシステムにデータを提供したり、バッテリーの現在の状態をユーザーに通知したりするために利用できます。たとえば、電気自動車では、BMSは中央制御ユニットと連携してバッテリーパックの状態に関するデータを提供しますが、このデータは車両の走行に影響を与える可能性があります。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成