BMSの主要部品

センシング部品

センシング部品はBMSの重要な部品です。センシング部品は、バッテリーのさまざまな特性をモニタおよび管理するために不可欠です。バッテリー寿命を最大限に延ばし、安全な動作を保証し、パフォーマンスを向上させるためには、正確なセンシングが不可欠です。BMSのセンシング要素の大部分は、電圧センサ、電流センサ、温度センサによって構成されています。

電圧センサ

電圧モニタリングデバイスは、バッテリー内の個々のセルの電圧レベルを監視するための不可欠な部品です。適切な電圧レベルを維持することは、バッテリーの安全性と効率性の両方を確保するための最も重要な検討事項です。通常、これらのデバイスは各セルの端子間の電位差を測定します。セル電圧を注意深くモニタリングすることで、バッテリー管理システム (BMS) がセルバランシング手順を実行し、バッテリー内のすべてのセルの均一な充電と放電を保証します。さらに、充電状態 (SOC) を計算する上で重要な役割を果たし、バッテリーに損傷を与える可能性のある過充電や過放電に対する予防策として機能します。

電流センサ

電流モニタリング機器は、バッテリーに出入りする電流の測定に役立ちます。電流のモニタリングは、さまざまな理由から非常に重要になります。まず、クーロンカウンティングと呼ばれる手法で、時間の経過に伴って電流を積分することにより、SOCの計算に貢献します。次に、過電流や短絡事故などの異常状態を特定する上で重要な役割を果たし、それによって保護対策の実施を簡単にします。ホール効果センサ、シャント抵抗器、変流器など、さまざまな電流センサが利用可能です。これらのうち、ホール効果センサは、AC電流とDC電流の両方を測定できる汎用性と、センサと電流を流す導体間の電気的絶縁を提供することから、BMS機構内で広く使用されています。

温度センサ

熱センサは、バッテリー内の温度状態をモニタリングする重要な部品です。バッテリーの動作は基本的に熱を発生し、バッテリーの動作効率は熱環境に大きく影響されます。さらに、過度の熱は有害であり、熱暴走と呼ばれる危険な状態を引き起こす可能性があり、バッテリーの故障や火災につながる場合があります。これらの問題に対処するために、熱電対やサーミスタなどのデバイスを含む温度センサが、バッテリーパック内のさまざまな場所に戦略的に配置されています。主な機能は、個々のセルの温度とパック周囲の周囲温度を追跡することです。これらのセンサから収集されたデータは、バッテリー管理システム (BMS) に情報に基づいた意思決定を行うために必要な情報を提供します。これらの決定には、安全な熱条件を維持するための冷却システムの起動や充電および放電速度の調整が含まれる場合があります。

バッテリーコントローラ

バッテリーコントローラユニットは、BMSフレームワーク内の極めて重要な要素として位置付けられます。これは、多数のバッテリー操作を調整するための中央処理装置および意思決定の中心的役割を担います。この部品は、さまざまなセンシング要素から収集されたデータを処理し、事前定義された制御アルゴリズムに基づいて決定を下し、バッテリーの継続的な最適なパフォーマンスと安全性を確保するためのアクションを実行します。バッテリーコントローラユニットは通常、バッテリーモニタとプロテクタ、一連の制御アルゴリズム、およびマイクロコントローラまたはデジタル信号プロセッサ (DSP) で構成されます。

バッテリーモニタとバッテリープロテクタ

バッテリーモニタは、バッテリーの電圧、電流、温度を継続的に監視する役割を担います。この情報を使用して、バッテリーのSOC、SOH、および全体的な動作状態を判断する必要があります。バッテリープロテクタはバッテリーモニタと連携して機能し、異常を検知するとすぐに反応します。たとえば、バッテリー電圧が安全限度を超えた場合、プロテクタはバッテリーの接続を切断したり、充電 / 放電率を変更したりするなど、適切な処置を行って害を防ぎます。

制御アルゴリズム

制御アルゴリズムは、バッテリー管理システム (BMS) が情報に基づいた意思決定を行うために利用するルールと数学モデルの集まりです。これらのアルゴリズムは複雑になる可能性があり、正確なバッテリーの化学的性質、意図されたアプリケーション、および望ましいパフォーマンス特性を考慮して細心の注意を払って作成されます。例として、制御アルゴリズムは、バッテリーがフル充電に近づくにつれて過充電を防ぐために充電電流を動的に調整する方法を指示する場合があります。電圧センサと電流センサからのデータを活用して充電状態 (SOC) を測定する別のアルゴリズムを指定することもできます。これらのアルゴリズムの有効性は、バッテリーの動作の効率と安全性に影響を与える重要な要素になります。

マイクロコントローラまたはデジタル信号プロセッサ (DSP)

バッテリーコントローラの中核には、マイクロコントローラまたはデジタル信号プロセッサ (DSP) があります。この部品は、制御アルゴリズムを実行するという極めて重要な役割を担います。マイクロコントローラは、適応性と統合の容易さにより、幅広く利用されている多用途の汎用プロセッサです。データの取得、通信、制御アルゴリズムの実行など、さまざまなタスクを処理する能力を誇ります。一方、DSPは、複雑な制御アルゴリズムに不可欠な数値処理に優れた専用プロセッサです。特定のアプリケーション、特に高速データ処理を必要とするアプリケーションでは、DSPが優先的な選択肢となる場合があります。最終的に、マイクロコントローラとDSPの選択は、BMSとそれが対応するアプリケーションの特定の要求によって決まります。

通信インタフェース

他のデバイスやシステムと情報を交換可能にするBMSの重要な部分は、通信インタフェースです。バッテリーシステムを効果的にモニタおよび制御する必要があります。通信プロトコルとともに、データロギングとレポートの機能が通信インタフェースに含まれています。

通信プロトコル

デバイス間のデータの形式と交換は、BMSの状況での通信プロトコルによって管理されます。デバイスが互いに理解し、正常に通信できるようにするには、これらのプロトコルが必要です。代表的なBMSの仕事は次のとおりです。

CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク): これは車載アプリケーションで頻繁に利用されています。リアルタイム通信を可能にし、無秩序な環境でも信頼性と堅牢性を発揮することで知られています。

I2C (インター・インテグレーテッド・サーキット): 組み込みシステムでは、低速周辺機器をリンクするためにI2Cが頻繁に使用されます。単一のデバイス内で、短距離通信が簡単かつ実用的になります。

SPI (シリアル・ペリフェラル・インタフェース): 特に組み込みシステムでは、SPIは短距離通信に利用されます。I2Cよりも高速であるため、速度が重要となるアプリケーションで頻繁に使用されます。

Modbus (モドバス): Modbusは産業環境で頻繁に利用されています。同じネットワークにリンクされた多数のデバイス間の通信を容易にし、明確です。

Bluetooth: Bluetooth は、特にポータブルデバイスにおいて、コンピュータやスマートフォンなどの個人用デバイスにデータを通信するために使用できるワイヤレス技術です。

データロギングとレポート

分析のために時間の経過に伴ってデータを記録することをデータロギングといいます。電圧、電流、温度、SOCデータはBMSに記録されます。傾向とパフォーマンスの分析、トラブルシューティング、メンテナンスには、このデータが非常に重要になる場合があります。

このデータをレポートプロセス外のシステムおよびデバイスに送信します。たとえば、BMSはSOCを電気自動車のダッシュボードに送信し、運転者がバッテリーレベルをモニタできるようにします。BMSは、産業用アプリケーションでのモニタリングと制御のために集中制御システムにデータを提供する場合があります。

バッテリーのパフォーマンスをモニタリングし、信頼性の高い動作を保証するには、データのロギングとレポートが必要です。特に安全性が最も重要な状況では、規則や仕様を遵守するためにも不可欠な場合があります。

保護回路

バッテリーシステムのセキュリティと信頼性を保証するBMSの重要な部分は保護回路です。バッテリーの状態を継続的にチェックし、潜在的に有害または危険な状況を回避できるようにリアルタイムで調整または介入します。過充電保護、過放電保護、短絡保護、および熱保護は、BMSに備わっている主な安全機能です。

過充電保護

バッテリーが最大電圧を超えて充電されるのを防ぐには、過充電防止が重要です。保護回路は、電圧が所定のしきい値に達すると充電電流を停止するか方向を変えて、バッテリーにそれ以上の電流が流れないようにします。過充電はバッテリーの壊滅的な故障につながる可能性があるため、この安全対策はバッテリーの寿命と安全性にとって不可欠です。

過放電保護

過充電のリスクと並行して、指定された電圧しきい値を下回るバッテリーの放電も損傷を引き起こす可能性があります。過放電保護のメカニズムは、放電中のバッテリーの電圧を注意深くモニタします。電圧降下が所定のしきい値に近づいたり、しきい値を超えたりした場合、この安全装置は、負荷を切断するか、バッテリーが設定された制限値を下回る放電を禁止する対策を実施することで介入します。このような予防策は、容量の減少を防ぎ、バッテリーの状態を維持し、潜在的な安全上の危険を軽減する上で極めて重要です。

短絡保護

短絡緩和は、短絡が発生した場合にバッテリーと関連回路の両方を保護するように設計された統合安全対策です。短絡は、バッテリーのプラス端子とマイナス端子が、その間の抵抗が最小限または無視できるレベルで直接接続された場合に発生し、電流の流れに法外なサージを引き起こします。このサージにより熱が発生し、火災や爆発の危険性が高まります。通常、短絡の軽減には、速断型ヒューズまたは回路ブレーカーの導入が含まれます。これらの保護要素は、短絡イベントが検出されるとすぐにバッテリーを回路から切断することで機能し、壊滅的な結果の可能性を回避します。

熱保護

バッテリーは温度変化に敏感であり、規定の温度範囲を超えると動作性能と安全性の両方に悪影響を与える可能性があります。バッテリーセルの温度を継続的にモニタし、温度が定義された安全限度を超えた場合に介入する熱保護メカニズムが導入されています。これらの温度変動に応じて、セルが過度に高温になった場合に冷却措置を開始したり、温度が低すぎると充電時に損傷が発生する可能性があるため、過度に低温の場合には充電電流に制限を課したりする場合があります。

バランス回路

BMSフレームワーク内の基本的な構成要素はバランス回路です。バッテリーバランシングは、特に複数のセルで構成されたバッテリーパックでは、パック内のすべてのセルにわたって均一な充電状態 (SOC) を保証するため、必須の手段となります。これにより、最適なパフォーマンスが保証されるだけでなく、バッテリーパックの耐久性と信頼性も向上します。パッシブバランシングとアクティブバランシングという、2つの主要なバランシング手法が関与します。

パッシブバランシング

シャントバランシングは、パッシブバランシングとも呼ばれ、SOCが高いセルからの余分なエネルギーを熱として、SOCが高いが充電量の少ないセルに分散させるプロセスです。通常、抵抗器は各セルの端子間に配置されます。特定のセル電圧が所定のしきい値を超えると抵抗器が作動し、電流の一部が方向転換されて余分なエネルギーが放出されます。

パッシブバランシングはアクティブバランシングよりも複雑ではなく費用もかかりませんが、余剰エネルギーが単に熱として放散されるため、エネルギー効率は高くありません。これは、エネルギー効率が大きな問題ではないシステムや、セル間のSOCの差がそれほど大きくないアプリケーションに適しています。

アクティブバランサ

アクティブバランシングは、パッシブバランシングとは対照的に、電荷を放出するのではなく、セル全体に再分配しようとします。アクティブバランシング技術には、DC/DCコンバータ、エネルギー転送用のインダクタ、エネルギー転送用のコンデンサを使用します。アクティブバランシングでは、基本的に、SOCが高いセルからSOCが低いセルにエネルギーを転送します。

パッシブバランシングと比較すると、アクティブバランシングはエネルギー効率に優れていますが、より複雑で、一般的にコストも高くなります。これは、エネルギー使用効率が極めて重要なアプリケーションや、充電状態の変化がより顕著になる大型のバッテリーパックを備えた機構で特に役立ちます。