セキュリティと安全性に関する検討事項

BMS通信におけるセキュリティの必要性

バッテリー管理システム (BMS) は、現代のエネルギー貯蔵システムにおいて、バッテリーパックの最高のパフォーマンス、耐久性、安全な動作を保証するという重要な役割を果たします。これまで見てきたように、BMSの通信インタフェースは、さまざまなシステムと重要な情報を交換する役割を担っています。このことから、BMS通信のセキュリティを維持することは、システム全体の機能性と信頼性にとって非常に重要です。

BMS通信における強力なセキュリティ対策は、さまざまな理由から必要です。制御機能の整合性を維持することが何よりも重要です。BMSは、電圧、電流、温度、充電状態など、バッテリーの重要な動作パラメータを制御する役割を担っています。権限のない者がBMS通信インタフェースにアクセスしてこれらの設定を変更すると、バッテリーの劣化、効率の低下、早期老朽化、最悪の場合には熱暴走や火災などの安全上の事故など、深刻な影響を引き起こす可能性があります。

第二に、BMSは、特定の企業に限定されたり、システム全体の運用に不可欠であったりする機密データを扱うことがよくあります。たとえば、電気自動車やグリッドストレージシステムの場合、これには機密性の高いユーザー情報、SOCまたはSoHを推定するための独自のアルゴリズム、または障害を診断するための戦術が含まれる可能性があります。この情報は許可なくアクセスされる可能性があり、知的財産が盗まれたり、市場で不利になったり、その他の悪影響が生じる可能性があります。

第三に、モノのインターネット (IoT) の時代では、相互接続されるシステムが増えるにつれて、サイバー攻撃の潜在的な攻撃対象領域も拡大します。例として、電気自動車のBMSは車両の中央制御ユニットにリンクしており、さらにテレマティクスやその他のサービス用の外部ネットワークにリンクされる可能性があります。この場合、適切に保護されていないBMSによりハッカーが車両システム全体に侵入できる裏口を与える可能性があるため、深刻なセキュリティ上の問題が発生します。

最後に、リモートモニタリングと制御に依存するシステムでは、安全な通信が非常に重要です。これにより、適切な注文が適切な人間によって供給され、通信データが正確で損傷がないことを確実にします。これは、システムの診断、予測、メンテナンスのスケジュール設定のためにリモートBMSアクセスを必要とする電気自動車や大規模なエネルギー貯蔵システムにとって非常に重要です。

結論として、バッテリーシステムの複雑さ、相互接続性、および現代のアプリケーションにおける重要性が増しているため、BMS通信には強力なセキュリティ対策が必要です。これらがなければ、システムの機能性、信頼性、安全性が深刻に損なわれる可能性があります。したがって、BMSの設計と実装全体を通じて、通信セキュリティのすべての部品を慎重に考慮する必要があります。

一般的な脅威と脆弱性

他のデジタル通信システムと同様に、バッテリー管理システム (BMS) の通信インタフェースは、さまざまな脅威や脆弱性の影響を受けやすく、システム全体のパフォーマンスと安全性に大きな影響を与える可能性があります。このセクションの目的は、BMS通信における最も一般的な危険性と弱点のいくつかを列挙し、調べることです。

不正アクセスと改ざん: 悪意のある組織による不正アクセスは、BMS通信にとって最も差し迫った危険です。これらの存在がシステム内に侵入すると、動作パラメータや制御指令などの重要な情報が変更され、機能低下、安全上の問題、またはバッテリーシステムの早期劣化が発生する可能性があります。たとえば、ハッカーがバッテリーの充電設定ポイントを変更し、過充電して熱暴走を引き起こすかもしれません。

盗聴と情報漏洩: BMSと他の部品間の通信を盗聴したり、受動的に聞いたりすることで、情報漏洩が発生するかもしれません。これには、独自のSoC推定手法や、なりすまし攻撃に使用される可能性のある特定のIDデータなどの個人データが含まれる可能性があります。

リプレイ攻撃: 悪意のある人物が正当なデータ送信を記録し、後でそれを再生して不正なアクティビティを引き起こす可能性があります。これはリプレイ攻撃として知られています。たとえば、リプレイ攻撃は、バッテリーが完全に充電されていないとBMSを欺き、結果的に不必要で有害かもしれない追加の充電サイクルが発生する可能性があります。

サービス拒否 (DoS) 攻撃: DoS攻撃は通常、過剰な量のデータやリクエストをBMS通信インタフェースに送りつけることで、BMS通信インタフェースを無効にしようとします。DoS攻撃が成功すると、バッテリーシステム全体が無効になり、同時に発生している追加の攻撃が隠蔽される可能性があります。

物理的な攻撃: 物理的な攻撃により、BMSハードウェアに直接かつ物理的にアクセスできるようになります。これには、セキュリティ対策を回避するためにハードウェアを変更したり、個人データを削除したり、信号傍受装置やスプーフィングなどの悪意のあるデバイスを導入したりすることが含まれる場合があります。物理的な攻撃とは、BMSハードウェアへの直接的で物理的なアクセスを指します。

ソフトウェアの脆弱性: 攻撃者は、BMSソフトウェアのバグやプロトコル設計上の欠陥などのソフトウェアの脆弱性を利用して、不正アクセスを取得したり、誤動作を引き起こしたりする可能性もあります。

前述の危険性と弱点により、BMS通信における徹底的かつ効果的なセキュリティソリューションの需要が高まっています。バッテリーシステムの正確なアプリケーション、使用される通信プロトコル、他のシステムとの接続レベル、およびその他の側面に応じて、リスクの性質と重大度が変化する可能性があることに注意することが重要です。したがって、包括的な危険性評価は、BMS設計プロセスにおける重要なステップとなるはずです。これについては、次のセクションでさらに詳しく説明します。

セキュリティメカニズム

バッテリー管理システム (BMS) に伴う危険性と弱点を考慮した後、これらのリスクを軽減できる適切なセキュリティ対策を見つけることが重要です。このセクションでは、暗号化と復号化、認証、セキュアブート手順など、いくつかの重要なセキュリティ手法について説明します。

暗号化と復号化

暗号化は、暗号化アルゴリズムとキーを使用して、プレーンテキストデータを暗号化されたバージョンに変換します。適切な復号化キーを持たない人は、このプロセスから生成された暗号文を解読することができません。BMSの場合には、暗号化を利用してさまざまな部品間の通信を保護することができ、たとえデータが収集されたとしても (たとえば、盗聴によって)、権限のない第三者には理解できないままであることを保証します。一方、復号化は、復号化キーを使用して暗号化されたデータを元の形式に復元する手順です。正確なセキュリティとパフォーマンスの要件に応じて、BMS での暗号化と復号化に使用されるアルゴリズムは、RSA (Rivest-Shamir-Adleman) などの対称方式、またはAES (Advanced Encryption Standard) などの非対称方式になります。

認証

デバイスまたはユーザーのIDを確認することを認証と呼びます。BMSの場合、デバイスまたはユーザーが実際にデータの表示または編集を許可されていることを確認するために、特定のIDまたは証明書を使用することができます。チャレンジレスポンスプロトコルは、認証システムの実例です。有効性を確認するには、デバイスまたはユーザーが (秘密キーを使用してチャレンジを暗号化することによって) 適切に回答する必要があります。

セキュアブート

セキュアブートは、メーカーが信頼するソフトウェアのみでデバイスが起動するようにするセキュリティ機能です。これは、デバイスの安全な領域に信頼できるソフトウェアシグネチャのリストを保持し、デバイスの起動時にすでに読み込まれているソフトウェアのシグネチャと比較することによって機能します。信頼できるシグネチャとソフトウェアシグネチャの間に食い違いがあると、デバイスの起動が禁止され、悪意のあるソフトウェアや侵害されたソフトウェアが機能できなくなります。

これらのセキュリティ対策の「多層防御」実装が推奨されることを念頭に置くことが重要です。この戦術は、たとえ1つのセキュリティ層が侵害されたとしても、それに続く層が依然としてセキュリティを提供できるという考えによって正当化されます。

ただし、BMSでこれらのセキュリティ対策を実装する場合は、BMSの処理ニーズが増加し、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。したがって、固有の脅威モデルとBMS要件を考慮しながら、セキュリティとパフォーマンスのバランスをとる必要があります。

安全メカニズム

安全メカニズムは、セキュリティ手順が外部からの脅威に対処するのと同じくらい、BMSの内部の堅牢性と信頼性を保証するために重要です。これらの手順は、BMSの機能を損なう可能性のある、予想できる問題と予期できない問題およびエラーの両方に対処するために作成されています。フェイルセーフ状態、冗長性と信頼性、安全基準の遵守などは、基本的な安全システムの一部です。

フェイルセーフ状態

フェイルセーフ状態は、BMS内の特定の障害状態または異常な動作状態に対する事前にプログラムされた反応です。これらの問題には、ハードウェア障害、通信の問題、センサの異常などが含まれる可能性があります。追加の危害や危険のリスクを最小限に抑えながら、システムを安全で安定した状態にすることが、フェイルセーフ状態の目的です。これには、バッテリーをオフにしたり、一部の機能をオフにしたり、ユーザーに警告したりすることが含まれます。たとえば、BMSは、セル内の温度が過度に高いことを検知すると、熱暴走を防ぐためにバッテリーを切断したり、充電 / 放電速度を下げたりして、フェイルセーフ状態に入ることがあります。

冗長性と信頼性

重要な手順や部品を複製することで、冗長性によりBMSの信頼性が向上します。これにより、1つの部品に障害が発生した場合でも、手順が中断されることなく継続されることが保証されます。これには、複数のソースからのデータを相互チェックするアルゴリズムの使用などのソフトウェア冗長性、または同じパラメータに対して多数のセンサを使用するなどのハードウェア冗長性が含まれる場合があります。各セルに複数の温度センサを使用することがその一例です。1つのセンサが故障したり不正確な読み取り値を提供したりした場合には、システムは他のセンサに依存して、継続的かつ正確な温度モニタリングを保証します。

安全基準

BMS設計では、すべてのステップで安全基準への準拠が組み込まれています。これらの標準は、業界の蓄積された知識とベストプラクティスを具体化することが多く、安全関連の設計プロセスの基盤を提供するために作成されています。これら2つの規格、ISO 13849とISO 26262は、BMSに頻繁に関連しています。制御システムの安全性はISO 13849でカバーされており、安全性に関連するタスクを実行する部分に重点が置かれています。一方、ISO 26262は自動車の機能安全専用に設計された規格です。リスクのクラスとそれに伴う安全対策を特定するために、リスクベースの方法を提供しています。

実践的な実装とケーススタディ

この部分では、BMS通信インタフェースに関する実際の例とケーススタディを紹介することで、提示された原則の実際の影響について堀下げます。ゴールは、学術的知識と実際のアプリケーションを結び付けることで、BMSがさまざまな分野でどのように使用できるかを実証することです。

BMS通信インタフェースの実装例

システムのニーズ、バッテリーの種類、アプリケーションの詳細に応じて、さまざまなBMS通信インタフェースが導入されています。コントローラ エリアネットワーク (CAN) プロトコルの信頼性、障害検出機能、および自動車産業での幅広い普及により、従来の設定において、BMSはこの方法を介してモータコントローラやチャージャなどの他のシステムに接続できます。ただし、最近のバージョンでは、より高速なデータレートをもちテレマティクスアプリケーションに適しているためイーサネットが採用されるか、または短距離のボード内通信のみが必要な場合に使いやすいためI2Cが採用される場合があります。

ケーススタディ1 : EVバッテリー管理における通信インタフェース

電気自動車 (EV) では、最高のパフォーマンス、安全性、寿命を保証するために、効果的なバッテリー管理が必要です。有名な例としては、CANバスを介して通信するTeslaのBMSがあります。BMSは、温度、セル電圧、その他の重要な指標を監視して、バッテリーのパフォーマンスを最大限に高めます。命令を送受信するために、モータコントローラ、熱管理システム、ユーザーインタフェースなどの他の自動車サブシステムともインタフェースします。BMSは、バッテリーの状態に基づいて車両のパフォーマンスを変更し、最先端の診断と予防措置で安全性を確保することで、航続距離の推定とエネルギー管理において重要な役割を果たします。

ケーススタディ2 : 再生可能エネルギー貯蔵システムにおけるBMS

BMSは再生可能エネルギー貯蔵システムのバッテリーパックを制御します。バッテリーパックは、エネルギー密度が高くサイクル寿命が長いため、多くの場合リチウムイオンセルで構成されています。BMSは、バッテリーのバランスをとって充電レベルが均等になるようにし、セルをモニタして過充電や過放電を防ぎ、充電状態と健全性に基づいて充電 / 放電速度を制御します。電力変換器とエネルギー管理システムがエネルギー配分と充電制御について十分な情報に基づいた決定を下せるようにするには、そのようなシステム内の通信インタフェースがそれらにデータを提供する必要があります。たとえば、家庭用エネルギー貯蔵のトッププロバイダーであるSonnenは、リアルタイムのバッテリーデータに基づいて電力フローを効果的に制御するために、家庭用エネルギー管理システムと通信する統合通信インタフェースを備えたBMSを使用しています。

ケーススタディ3 : 電気自動車におけるBMS

BMSのもう一つの興味深い用途は、eバイクの分野です。たとえば、ボッシュやシマノなどの企業は、eバイクのパワーパック用に複雑なBMSを開発しました。これらのシステムは、バッテリー内のリチウムイオンセルを維持およびモニタするだけでなく、バッテリーのSOC、SoH、およびその他のパラメータに関するデータをバイクの電子制御ユニット (ECU) と交換します。この情報はECUによって使用され、電気モータの出力を調整して最高のパフォーマンスを保証し、バッテリー寿命を延ばします。ここでは、ユーザーインタフェースとバッテリーチャージャの両方がBMSと通信しており、BMSの信頼性が高く効果的な通信インタフェースの重要性を浮き彫りにしています。

これらのケーススタディは、適切に設計されたBMSが、多くのアプリケーションにおけるバッテリー駆動デバイスのパフォーマンスと動作に与える多大な影響を示しています。

BMS通信インタフェースにおける将来の動向

この最後のセクションでは、近い将来にバッテリー管理システム (BMS) とその通信インタフェースに影響を及ぼす可能性のある新しい開発とトレンドに焦点を当てます。この分野におけるアプローチと研究の方向性は、この将来を見据えた視点によって導かれます。

新しい通信プロトコルの出現

バッテリー駆動システムが複雑になり、データ交換の必要性が高まるにつれて、既存の通信プロトコルを変更する必要が生じたり、まったく新しいプロトコルが開発されるかもしれません。CAN、I2C、SPI、イーサネットなどの標準プロトコルは、将来的に向上し、データレートの向上、信頼性の向上、電力使用量の削減などが実現されるかもしれません。さらに、正確なモジュール同期や安全で確実なデータ転送など、BMS固有のニーズに応じて、BMS固有の通信プロトコルを作成することもできます。

無線通信とIoTの統合

モノのインターネット (IoT) 時代においてシステムの相互接続が進むにつれて、BMSにワイヤレス通信機能を追加することへの関心が高まっています。システム設計が合理化され、配線の複雑さが軽減され、ワイヤレス通信を使用することでリモートBMSモニタリングや無線でのアップグレードなどの新しい機能が可能になり、Zigbee、LoRaWAN、さらには5Gなどの低電力技術を使用して実装できるかもしれません。さらに、BMSとIoTプラットフォームの統合により、広範なデータ分析、積極的なメンテナンス、シームレスなユーザーエンゲージメントが提供され、「スマート」なバッテリー システムへの道が開かれます。

固体電池システムにおける通信

固体電池はエネルギー密度と安全性が向上する可能性により人気が高まったため、これらの新しいシステムに合わせてBMSとその通信インタフェースを変更する必要が生じるでしょう。固体電池は、より多くの故障メカニズム、より広い動作温度範囲、および潜在的なより高いセル電圧など、BMSにとってさらなる機会と問題をもたらします。固体電池専用に設計された新しい制御アルゴリズムと安全機能は、通信インタフェースで対応する必要があります。

課題と機会

BMS通信インタフェースの開発には困難が伴います。たとえば、新しいワイヤレスインタフェースや通信プロトコルは、厳格な安全性と信頼性の基準に準拠する必要があります。BMSに対する潜在的なサイバー攻撃を防御するために、セキュリティはさらに重要になります。一方、こうした困難は魅力的なチャンスをもたらします。たとえば、BMSデータに基づく強化された診断と予測は、AIと機械学習を使用して実行されるかもしれません。将来のBMS通信インタフェース設計には、創造性を発揮する余地が大きく広がります。

BMS通信インタフェースは今後さらに大きな役割を果たすでしょう。技術者や研究者は、これらのトレンドに注目し、新しいテクノロジーや困難に適応し続けることで、現在のニーズに対応するだけでなく、将来の要件も予測できるBMSを構築および実装できるかもしれません。