BMSにおけるエネルギー管理入門
バッテリー管理システム (BMS) の分野では、エネルギー管理が最も重要な懸念事項となります。BMSによって実装されるエネルギー管理戦略は、バッテリーパックのパフォーマンス、効率、耐久性に直接影響し、結果として電気自動車 (EV) とエネルギー貯蔵システムの全体的なパフォーマンスに影響します。効率的で高性能、かつ長寿命のEVに対する需要が高まり続ける中、BMS内での効果的なエネルギー管理戦略の重要性はかつてないほど高まっています。
BMS内のエネルギー管理は、主に、充電状態 (SOC)、健全性 (SOH)、バッテリーパックの充電および放電速度などの重要なパラメータの監視と制御を中心に行われます。全体的な目標は、バッテリーを最適な動作状態に維持し、車両またはシステムに必要な電力を供給し、効率的に動作し、可能な限り長く持続し、定義された設計パラメータ内で安全に動作することです。これには、即時の電力需要への対応、長期的なバッテリーの状態の維持、および運用上の安全性の維持の間でバランスを取ることが含まれます。
BMSがバッテリーパックの電圧、電流、温度、その他の重要なパラメータに関するリアルタイム情報を収集するデータ収集は、エネルギー管理の基本的な第一歩です。BMSはこのデータを分析してSOCとSOHを判定し、異常を検出して、バッテリーの動作に必要な変更を加えます。
BMSは、データが処理された後、さまざまな制御アルゴリズムと技術を使用してエネルギーフローを管理します。これらには、過負荷や過熱を防ぐためにバッテリーの負荷を軽減すること、バッテリーの現在の状態に基づいて充電および放電速度を制御すること、最適なパフォーマンスと経済性を実現するためにシステム全体にエネルギーを割り当てることが含まれます。
エネルギー管理戦略は進化し、より複雑で洗練されたBMSの開発の結果として、SOCおよびSOHの予測アルゴリズム、インテリジェントチャージ技術、アクティブバランシング技術、回生ブレーキなどの車両システムとの統合など、最先端の方法を含んでいます。これらの最先端のエネルギー管理技術と、それがバッテリーシステムの効率と耐久性をどのように向上させるかについては、以下の部分で詳しく説明します。
効率の最適化
バッテリー管理システム (BMS) のエネルギー管理戦略をさらに詳しく調べると、効率最適化の重要性がより明確になります。充電および放電サイクルの最適化と省エネ技術は、効率を最適化するための2つの主要な要素です。
エネルギー節約技術
省エネ技術は、エネルギーの浪費を最小限に抑え、バッテリーの全体的な効率を高めることを目的としています。バッテリー管理システム (BMS) では、アクティブセルバランシング、アイドル期間中の電力削減、戦略的なエネルギー割り当てなど、いくつかの一般的な方法が採用されています。
アクティブセルバランシングは、バッテリーパック内の個々のセルの充電状態 (SOC) または電圧を均等にすることを目的としたエネルギー節約技術です。余分なエネルギーを熱として発散するパッシブセルバランシングとは異なり、アクティブセルバランシングは、エネルギーレベルの高いセルからエネルギーレベルの低いセルにエネルギーを転送します。このプロセスにより、エネルギーが無駄にならず、最終的にシステム全体の効率が向上します。
多くのBMSには、バッテリーシステムがアイドル状態または使用されていないときに電力消費を削減するための電力管理戦略が組み込まれています。これには、BMSまたはシステムの特定の部品を低電力ードまたはスリープモードに設定して、非アクティブ期間中にエネルギーを効果的に節約することが含まれます。
戦略的なエネルギー配分と呼ばれる手法によって効率を高めることもできます。このアプローチでは、優先度と必要性に基づいてさまざまなシステム部品にエネルギーを割り当て、利用可能なエネルギーリソースを最適に利用できるようにします。この方法により、特定の運用要件を満たすためにエネルギーをより効率的に配分できるようになります。
充電と放電サイクルの最適化
充電と放電のサイクルを最適化することは、バッテリーの寿命と性能を向上させるための重要な戦略です。バッテリー管理システム (BMS) は、インテリジェントな制御メカニズムを通じて、充電と放電の速度を調整し、バッテリーセルへの過度のストレスを防ぎ、早期の劣化を防ぎます。
充電プロセス中、BMSは、バッテリーが最大容量に近づくにつれて充電率が低下するようにします。これは、「定電流定電圧」(CC-CV) 充電と呼ばれる方法です。このアプローチは、重大な損傷を引き起こす可能性のある過充電からバッテリーを保護します。
同様に、放電中、BMSは過放電を防止してバッテリーセルへの損傷を防ぎます。BMSは、充電状態 (SOC) を一定のしきい値以上に維持することで、バッテリーを保護し、その寿命を最適化します。
最近のBMS技術の進歩により、パルス充電やトリクル充電などの高度な充電アルゴリズムが導入され、充電プロセスがさらに改善され、バッテリーのパフォーマンスと寿命が向上しました。
回生ブレーキ
回生ブレーキは、電気自動車 (EV) を従来の自動車と区別する基本的なエネルギー回収メカニズムの1つです。このセクションでは、コンセプト、バッテリー管理システム (BMS) との統合、そしてエネルギーの回収と貯蔵への貢献について、包括的な概要を説明します。
回生ブレーキのコンセプト
回生ブレーキは、通常車両を動かす電気モータを発電機として使用して車両を停止させる方法です。回生ブレーキは、この運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、その後、将来の車両の推進力として使用するためにバッテリーに戻します。これは、摩擦によって運動エネルギーが熱として無駄になる従来のブレーキ方法とは対照的です。本質的には、ブレーキ時に失われるはずだったエネルギーを回収し、車両のエネルギー効率を向上させて走行距離を延ばします。
BMSとの統合
EVに回生ブレーキを導入する上で重要な要素の1つは、BMSの統合です。BMSはモータコントローラと連携して、車両がブレーキをかけたときに電気モータを発電機モードに切り替えます。BMSの制御下で、生成された電気エネルギーはその後バッテリーパックにリダイレクトされます。
BMSは、バッテリーのSOC、温度、および全体的な健全性を考慮しながら、バッテリーに戻されるエネルギーを管理することで、このプロセスを制御します。バッテリーが過剰な回生ブレーキエネルギーを受け取ったり、理想的な温度範囲外で動作したりしないようにします。どちらもバッテリーに損傷を与える可能性があります。
エネルギー回収と貯蔵
EVでは、エネルギーの貯蔵と回収に回生ブレーキが不可欠です。基本的に、これはリサイクルエネルギーを使用するシステムにEVを変換します。回収されたエネルギーが将来の使用のためにバッテリーに蓄えられるため、車両全体の走行距離が延び、エネルギー効率も向上します。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成