BMSの要件

バッテリー仕様と動作条件

バッテリー管理システム (BMS) を設計するプロセスでは、管理対象のバッテリー仕様と動作パラメータを包括的に理解し、考慮することが不可欠になります。この重要なステップは、バッテリーパックの安全性、信頼性、最適な機能を保証する上での要となります。

バッテリーの化学的構造

BMSの設計に着手する際、最初に考慮すべきことの1つは、使用中のバッテリーの分類です。これらのバッテリーにはさまざまな化学物質があり、リチウムイオン、鉛蓄電池、ニッケル水素電池などが一般的な例です。これらの化学物質はそれぞれ、電圧しきい値、エネルギー密度、充電動作など、異なる特性を示します。たとえば、リチウムイオン電池の充電プロセスでは、セルのダメージを防ぐために正確な充電プロファイルを順守する必要があります。さらに、充電手順を綿密に監視するために、リチウムイオン電池向けにカスタマイズされたような特殊なチャージャの集積回路 (IC) が頻繁に使用されます。異なる化学物質により多様な放電パターンと老朽化傾向が現れることから、特定のバッテリー化学物質の複雑さを理解することは、充電状態 (SOC) と健全性状態 (SOH) を正確に測定するためにも重要です。

動作温度範囲

BMS設計における重要な考慮事項は、バッテリーの動作温度範囲です。バッテリーのパフォーマンス、セキュリティ、寿命はすべて温度によって大きく影響を受ける可能性があります。バッテリーが許容温度範囲内で動作していることを確認するには、BMSにバッテリーモニタICを介して頻繁に温度モニタを組み込む必要があります。さらに、特に厳しい気温の場合には、BMSは充電 / 放電率を変更し、熱管理技術を使用する必要がある場合があります。たとえば、バッテリーの温度が高すぎる場合、リニアチャージャ ICを使用して充電電流を下げ、過熱を防ぐことができます。

充電 / 放電率

バッテリーの充電および放電速度 (一般にCレートと呼ばれる) は、BMSが効果的に管理する必要があるもう1つの重要な側面です。多様なアプリケーションでは、バッテリーの充電または放電プロセスの速度に関してさまざまな要求が伴います。急速充電が必要な場合もあれば、バッテリー寿命を延ばすために段階的な充電が望ましい場合もあります。BMSには、電流レベルを厳密にモニタおよび調整するために、電池残量計ICまたはガスゲージICが組み込まれている場合があります。さらに、セルバランス戦略を実装するには、バッテリーのCレートを深く理解することが最も重要になります。アクティブアプローチとパッシブアプローチの両方を含むバッテリーセルバランス調整の戦略は、バッテリーの充電および放電パターンに応じて異なる場合があります。

システム要件

BMSの分野内では、システム仕様は、より広範なシステムまたはアプリケーション内でBMSがどのように機能するかを定義する指示とパラメータに関係します。これらには、アプリケーション固有の要件と規制基準の順守が含まれており、意図した運用フレームワークとのシームレスな統合とコンプライアンスが保証されます。

アプリケーション固有の要件

アプリケーション固有の前提条件を満たすようにバッテリー管理システム (BMS) をカスタマイズすることは、これらの要件が個別の使用事例に不可欠な機能と運用効率に影響を与えるので、非常に重要です。電気自動車 (EV) などの特定のアプリケーション向けに作られたBMSは、固定式のエネルギー貯蔵システム向けに作られたBMSとは大きく異なります。

EVの場合、BMSは充電 / 放電率の上昇を管理する責任を担っており、正確な充電状態 (SOC) と健全性状態 (SOH) の評価、および高度なセルバランシング方法の実装が必要になります。この場合には、効率性を考慮して、アクティブ・セルバランシングがパッシブ・セルバランシングよりも優先されることがよくあります。バッテリーセルの綿密なバランシングは、EVのバッテリーパックのパフォーマンス指標を維持し、寿命を延ばす上で極めて重要な役割を果たします。

逆に、固定式のエネルギー貯蔵アプリケーション内では、サイクル寿命、熱調節、コスト効率などのパラメータに焦点が移る場合があります。ここでは、シンプルさとコスト効率の観点から、パッシブ・セルバランシング アプローチがより適切な選択肢となる場合があります。

さらに、アプリケーションに応じて、さまざまなバッテリー充電ICが使用される場合があります。たとえば、より汎用性の高いリニアチャージャICを他の種類のバッテリーに使用し、リチウムイオン電池にはリチウムイオン電池チャージャICを選択することができます。

規制および規格の遵守

バッテリー駆動のシステムを安全で信頼性が高く、市場性のあるものにするには、規制基準に従う必要があります。規制には、パフォーマンス基準、環境問題、安全要件などが含まれる場合があります。

たとえば、多くの分野では、電気自動車のバッテリー管理システムは、衝突の際にシステムがどのように動作するか、または火災を防ぐために熱イベントをどのように制御するかを規定する規制を遵守する必要があります。

環境規制は、特にバッテリーの化学に関して、BMSで使用される材料にも影響を与える可能性があります。

自動車の機能安全に関するISO 26262や、EVで使用される二次リチウムイオン電池に関するIEC 62660などの規制に準拠することが頻繁に必要になります。これらの規格は、バッテリーモニタICによるモニタリング、電池残量計ICまたはガスゲージICによるSOC推定、保護機能など、BMS関連のさまざまなテーマをカバーしています。

パフォーマンス要件

パフォーマンス規格は、システムが合理的な範囲内で動作し、効率性だけでなく安全性と信頼性も保証するため、BMSの世界では不可欠です。このセクションでは、精度、応答時間、堅牢性がBMSの3つの重要なパフォーマンス基準として取り上げています。

精度

バッテリー管理システム (BMS) 内の精度は、正確な測定を提供し、制御を維持するシステムの能力を意味します。BMSの基本的な役割は、バッテリーの充電状態 (SOC) と健全性状態 (SOH) を判断することです。これらのパラメータを正確に決定することは、バッテリーの性能と寿命を最適化するために不可欠です。たとえば、SOCを過大評価すると過充電が発生し、バッテリー寿命が短くなるだけでなく、安全上の危険も生じます。逆に、過小評価すると予期せぬ電力消費につながる可能性があります。したがって、採用されるアルゴリズムとセンサは、BMS内の意思決定プロセスに情報を提供する上で信頼できるデータを提供できる必要があります。

応答時間

BMSの場合、これは電圧、電流、温度などのバッテリー状態の変化にシステムが反応する速度です。電気自動車のような高出力アプリケーションなど、急速な変化が特徴である場合は、バッテリーの損傷を回避したり安全性を危険にさらしたりするために、迅速な応答時間が不可欠です。たとえば、突然の短絡が発生した場合、BMSはバッテリーを直ちに切断して、過熱や熱暴走の発生を防ぐ必要があります。さらに、セルバランシングの分野では、BMSはセル電圧の不一致を迅速に検出して修正し、均一な充電および放電プロセスを確保する機能を備えている必要があります。

堅牢性

BMSの場合には、堅牢性とは、さまざまな設定の下で一貫して機能し、故障することなく異常に耐えるシステムの能力を指します。強力なBMSは、機械的衝撃や電気的ノイズなどの外部からの障害に直面しても機能を維持しながら、温度や湿度などの環境要因の変化に適応できる必要があります。一点での障害を防ぐために、フェイルセーフと冗長性を実装する必要があります。BMSのレジリエンスは、信頼性が極めて重要な航空宇宙や医療機器などのアプリケーションにおけるシステム設計の重要な要素です。