エンジニアリングの分野では、センサはデジタル領域と物理領域間の複雑な相互作用に関与する重要な要素です。これらは解釈者として機能し、さまざまな物理的出来事を電子システムが理解、解読、使用できる言語に変換します。センサの世界をさらに深く理解するには、センサの基本的な特性と他の部品との違いを理解することが重要です。
図1 : センサの種類
定義と基本概念
基本的に、センサは周囲の出来事や変化を認識し、それに応じた信号を生成する機器です。通常、この出力は光信号または電気信号として示されます。しかし、このプロセスを開始するには、最初の入力が必要であり、多くの場合、それは熱、光、または機械的な力などの何らかのエネルギーです。
図2 : センサと信号
物理現象を測定可能な信号に変換する基本的な役割
ある種類のエネルギーを別の種類のエネルギーに変換することは、センサの主な機能の1つです。たとえば、温度センサは熱エネルギー、つまり熱を電気信号に変換します。多くのシステム、特にデジタルシステムは指定された形式でのみ情報を解釈できるため、この翻訳は不可欠です。この隙間を埋めるセンサの能力が、センサをとても美しいものにしています。センサは、物理的な出来事を定量化可能な信号に変換することで、周囲の状況をリアルタイムでモニタリング、制御、最適化することを可能にします。これらのガジェットは、ユーザーからの入力を認識するスマートフォンのタッチスクリーンであれ、気圧を測定する気圧計センサであれ、機械が外の世界を見るためのポータルとして機能します。
センサとトランスデューサの違い
「トランスデューサ」と「センサ」という用語は頻繁に互換性があるにもかかわらず、若干の違いがあります。
より広い意味では、エネルギーをある形式から別の形式に変換するあらゆるデバイスをトランスデューサと呼びます。熱、電気、機械など、あらゆる種類のエネルギーをこの方法で変換できます。トランスデューサの例として、電気エネルギーを音エネルギーに変換するスピーカを考えてみましょう。
一方、センサは、特定の刺激に反応し、それを光または電気出力に変換するように作られた特別な種類のトランスデューサです。観察者またはガジェットはこの信号を読み取ることができます。すべてのセンサがトランスデューサであっても、すべてのトランスデューサがセンサであるとは限りません。たとえば、前述のスピーカは単なるトランスデューサですが、音のエネルギーを電気エネルギーに変換するマイクはセンサでもあります。
結論として、センサは特定の刺激に反応して信号を検出し生成するために作られた特殊なデバイスです。一方、トランスデューサとは、ある種類のエネルギーを別の種類のエネルギーに変換する能力を持つ装置の総称です。
現代技術における重要性
幅広いアプリケーションと急速な進歩により、現代のテクノロジーはセンサが提供する機能にほぼ完全に依存しています。これらは日常生活だけでなく専門分野でも重要な役割を果たし、よりつながりのある、効率的で知識が豊富な社会を実現します。
日常生活におけるセンサの遍在: スマートフォンから自動車まで
センサがいかに普及しているかを理解するには、周囲の機器をざっと見るだけで十分です。多くの人にとって便利なツールであるスマートフォンについて考えてみましょう。最も基本的なスマートフォンにも、回転用のジャイロスコープ、デバイスの向きを検出するための加速度計、近接センサ、周囲光センサなど、多数のセンサが搭載されています。これらのセンサのそれぞれが、環境とユーザーの間のシームレスなインタフェースとしてガジェットを機能させるのに役立ちます。
図3 : スマートフォンセンサ
パーソナルエレクトロニクスの枠を超えて、最近の自動車はセンサ駆動技術の一例です。現代の自動車に搭載されているセンサは、駐車から車線逸脱警報まであらゆることに役立ちます。センサは、自動ブレーキ、アダプティブクルーズコントロール、ブラインドモニタリングなどの機能を備えた先進運転支援システム (ADAS)で重要な役割を果たします。これらの連携により、運転手の安全性と利便性も向上すると同時に、近い将来に実現する無人運転車の未来への扉も開きます。
図4 : 車両センサ
産業オートメーションにおける役割とスマートテクノロジーの未来
センサの重要性に関する別の視点は、産業部門によって提供されています。センサは産業オートメーションにおいて重要な役割を果たし、生産能力と効率の向上を推進します。これらのガジェットは、生産設定の変化を継続的にモニタし、評価し、対応します。センサは、炉内の正確な温度条件の維持、製造ラインの微細な欠陥の発見、倉庫業務の合理化など、多くのアプリケーションで最前線に立っています。
将来的には、自動化とデータに重点を置いた現在の産業変革を表すために作られた言葉である、第四次産業革命 (4IR) とも呼ばれるインダストリー4.0の可能性は、センサの重要性をさらに高めるでしょう。これらは、リアルタイムのデータの収集と分析によって、これまでにないレベルの最適化と柔軟性を実現する「スマートファクトリー」の開発に不可欠な要素です。
図5 : インダストリー4.0
さらに、スマートテクノロジーの将来は、「モノのインターネット」(IoT) というより広範な概念によって最もよく要約されます。IoTは、常にデータを収集しているセンサによって支えられています。冷蔵庫はいつ水を補充すべきかを教えてくれたり、サーモスタットは好みを学習したり、ウェアラブルデバイスは身体活動を追跡したりできます。センサの目や耳として機能するこれらの相互接続されたガジェットは、テクノロジーが単なるインテリジェントなものではなく、敏感で本能的であり、日常生活に広く存在するようになる日への道を切り開いています。
センサは単なるテクノロジーの一部ではありません。現代のテクノロジーを進化させ、より有能にし、産業環境、個人用デバイス、計画されている将来の進歩の限界を押し広げる要になっています。
センサの機能
センサの機能には、その目的の核心部分が含まれます。これらの機能は、幅広い分野におけるセンサの使用、操作、設計の基礎として機能します。
出力信号の検出、変換、生成
検出: センサの動作は、特定の物理的現象の検出から始まります。温度、圧力、光の強度、化学組成など、定量化可能なあらゆる量が現象を構成する可能性があります。センサの材料と構造は、特定の種類の入力に反応するように特別に設計されています。たとえば、熱電対は温度の変化を感知しますが、フォトダイオードは光を検出するように作られています。
トランスダクション: 検出段階が終了すると、センサは観測した物理的特性を別の形式 (通常は電気信号) に変換します。センサの中心的な機能はトランスダクションです。これが変換のポイントであり、物理量を解釈可能で操作可能な表現に変換します。たとえば、圧電センサを使用して機械的圧力を電圧に変換することができます。
出力信号の生成: トランスダクション後、変換された信号は、他の電気機器やシステムと直接インタフェースできる状態になることはほとんどありません。おそらく、適切な形式ではなく、大きすぎるか、小さすぎるでしょう。したがって、この信号をより使いやすい形式に調整することが、センサの最終的な目的です。これを実現するための方法としては、増幅、ノイズ低減、フォーマット変調などが考えられます。調整されたセンサからの出力信号は、他の電子デバイスでの追加処理、表示、または意思決定を実行するために使用できます。たとえば、人間の存在を検出する赤外線センサによって、警告を発したり、ライトを点灯したりする出力信号が生成される場合があります。
センサの目的は、本質的には、物理パラメータの検出から精密な出力信号の作成までのプロセスで実現されます。センサ技術の基礎はこの3つの機能であり、幅広い分野やアプリケーションにおけるその関連性と有用性を保証します。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成