センサの歴史と進化

初期のイノベーション

人々には常に周囲を理解し、関与したいという自然な欲求があります。初期の感覚機器および手順はこの生まれながらの関心の結果として開発されました。

単純なツールから高度なメカニズムへ : 簡単な年表

センサの歴史は、太陽の位置を測定して時間を計算する日時計や、温度の変化に応じて大きさを変化させる水銀温度計などのシンプルな機器から始まりました。文明の道具もそれとともに進化しました。たとえば、気圧計は17世紀に開発され、人々が大気圧をモニタできるようになりました。

電流を検出して測定することができるガルバノメータの開発は19世紀に行われました。機械システムと電気出力の間のギャップを埋めることによって、この時代は電気機械的センシングへ大きく移行しました。この傾向は、最初の半導体ベースのセンサと、無線送信機の周波数管理に不可欠な圧電水晶振動子の発明によって、20世紀にさらに加速されました。

社会の発展におけるイノベーションの役割

センサ技術の著しい進歩は、単に測定幅や精度を向上させるだけでなく、社会を大きく変えました。例えば、17世紀に気圧計が開発されたことにより、気象パターンへの重要な洞察が得られるようになり気象学が進歩し、より安全で情報に基づいた海上旅行ができるようになりました。

これと同様に、20世紀の半導体ベースのセンサの発展により、より手頃な価格で、信頼性が高い、小型のデバイスを作成することが可能になりました。これらは電子産業を軌道に乗せるために不可欠であり、ハイテク医療機器から家電製品に至るまであらゆるものを可能にしました。

人類の発展はセンサの歴史と密接に関係しています。すべての発明は技術の飛躍を表すだけでなく、社会の一歩を踏み出し、視野を広げ、外界との相互作用を向上しました。

デジタル革命

20世紀後半に始まったデジタル革命は、センシングの分野に革命的な変化をもたらしました。この間、伝統的に連続出力を提供するために使用されていたアナログプロセスが、離散的でしばしばバイナリの結果を生成するデジタルシステムに取って代わられ始まりました。この技術革新により、センサの使いやすさと効率が大幅に向上し、またセンサの基本動作原理も変化しました。

アナログセンサからデジタルセンサへの移行

基本的なアーキテクチャにより、アナログセンサは連続的な幅の値を生成します。これらの数値は、圧力、温度、光強度などの実世界のパラメータに頻繁に対応します。例えば、水銀温度計と呼ばれるアナログ機器は、温度変化に応じて水銀レベルが継続的に変化することを示します。直観的にわかる機器ですが、これらのアナログシステムにはいくつかの欠点があり、特にデジタル波で動く現代の電子機器と相互作用する場合には欠点が顕著になります。

図1 : アナログセンサとデジタルセンサ

デジタルセンサの登場です。これらのデバイスはアナログシステムの連続値を離散値の集合、すなわちビットに変換します。アナログ・デジタルコンバータ (ADC) の導入により、この移行が容易になりました。アナログ信号はADCによって定期的にサンプリングされ、ADCは各サンプルをデジタル値に変換します。特に急速に拡大しているコンピュータやマイクロプロセッサの分野では、そのデジタルの性質により、センサデータの保存、処理、送信が容易になりました。デジタルシステムは電子機器と互換性があり、明確さと正確さを備えているため、ますますデジタル化している世界にとって自然な選択です。

電子機器への小型化と集積化

デジタル革命には、電気部品の小型化という驚くべき成果をもたらした功績があります。有名なムーアの法則に代表されるシリコンベースの半導体技術により、トランジスタは一貫して小型化してきました。その結果、複雑な回路およびシステム全体が縮小し、マイクロチップ上に収まるようになりました。

この小型化はセンサに大きな影響を与えます。センサ部品は、よりコンパクトで、手頃な価格で、適応性があり、電力効率も向上しました。センサはすぐに、特殊な機器の一部に限定されることなく、一般的な電子機器に組み込まれました。さまざまなデバイスへの小型カメラの組み込みや、スマートフォンの加速度計やジャイロスコープの方向検出機能などいくつかの例があります。

さらに、MEMS技術の開発により、微細加工技術を用いて、センサ、アクチュエータ、機械部品、電子機器を単一のシリコン基板上に組み合わせることが可能になりました。これにより、微小スケールのセンシング、作動、通信機能を備えた高度に相互接続されたシステムの開発が導かれました。

したがって、デジタル革命は単にセンサの出力方法を変えただけではありません。センサを現代生活の構造そのものに統合することによって、センサの考案方法、構築方法、使用方法について根本的に考え直すことを意味しました。

最新のセンサテクノロジー

センサ技術が急速に発展するにつれて、新しいアイデアが浮上し続け、実現可能なものの境界が拡大しています。MEMSの発展と量子センシングの出現は、最近の記憶で最も革命的な発展の2つです。これらの技術の結果として、何を検知できるのか、どれだけ正確に感知できるのかという知識や能力が成長してきました。

微小電気機械システム (MEMS) から量子センサへ

MEMS (微小な電気機械システム): マイクロエレクトロニクスと機械システムは、MEMS技術で統合され、一般に1から100ミクロンの幅のマイクロメートルスケールの寸法を持つ統合デバイスとシステムを作り出します。MEMSは、半導体製造プロセスを利用して、機械部品、センサ、アクチュエータ、電子機器を単一のシリコン基板上に組み合わせます。

MEMSは多くの影響を及ぼします。一方で、サイズが小さいため、スペースを取らずに幅広い製品に組み込むことが可能です。しかし、MEMSは非常に高い精度と反応速度を提供します。MEMSは、デジタルプロジェクタのマイクロミラーから、画面の向きを変えるスマートフォンの加速度計まで、現代技術の多くの側面に存在しています。

量子センサ: 量子レベルまで進歩すると、量子センシングの分野に行き当たります。量子力学は原子サイズと原子より小さいサイズにおける物質とエネルギーの基礎的な挙動を定義するので、MEMSはミクロスケールでの物質の特性と挙動を利用するのに対し、量子センサは量子力学の概念を利用します。

粒子が同時に複数の状態に存在することを可能にする「重ね合わせ」や、2つ以上の物体が単一の量子状態を共有し、1つの粒子の状態が距離に関係なく瞬時に相手の状態に影響を与える「もつれ」などの現象を利用することで、量子センサは従来のデバイスをはるかに超えるセンシング能力を実現することができます。例えば潜水艦を検出したり、脳を画像化したりするために、量子磁力計は磁場の微小な変化を測定することができます。同様に、破壊的な宇宙の事象から時空のさざ波は量子を強化した重力波検出器によって検出することができます。

MEMSから量子センサまで、これらのセンサ技術の発展は、この分野の知識と技能の揺るぎない探求を示しています。これらは目先の要求を満たすだけでなく、私たちが考えてもみなかった、将来の別の用途での扉を開けるかもしれません。