MPSのロボット / ドローン用電源モジュール


日本のFAEが日本のお客様に直接お届けするウェビナーです。貴重な機会をお見逃しなく!


近年、ロボットやドローンの活用範囲は大幅に拡大しています。特にバッテリー駆動で空中に飛び立つドローンには、軽量化、消費電力の削減を実現するため、設計のシンプルさ、すぐれた熱特性やEMC性能などが求められます。また、FPGAを使用したパワーツリーでは、電圧管理も重要になります。
MPSの電源モジュールは多くの機能を1つのダイに集積しているため、基板サイズを大きく削減し、立上り・立下りシーケンスまでも含めたシンプルな設計と柔軟なパラメータ調整を可能にします。熱特性や過渡応答にもすぐれ、消費電力を抑えて長時間のドローン駆動を可能にします。
当ウェビナーでは、ロボットやドローン設計時の課題を検証し、それに対してMPSの電源モジュールが提供できる解決策についてお話しします。


MPSのロボット / ドローン用電源モジュール

日時: 2026年11月25日(水) 11:00AM (最大1時間を予定)

当ウェビナーで取り上げるトピック:

  • スペースの制約
  • 効率に関する検討と試験
  • シンプルな設計
  • 熱およびEMC性能
  • FPGA用電力要件

※当ウェビナーはZoomを使用します。
※上記日程でリアルタイムの参加が難しい方は、「オンデマンド」の選択肢をご用意しましたのでご利用ください。録画と資料を公開後、該当ウェブページをメールにてお知らせします。


ウェビナー後にはライブQ&Aも予定しています。
貴重な機会をお見逃しなく!


以下のフォームからお申し込みください。
みなさまのお申し込みをお待ちしています。



ウェビナー「MPSのロボット / ドローン用電源モジュール」
お申し込みフォーム



お申し込み確認メールが送信されますので、ご確認ください。

当フォームを送信すると、今後MPSから技術リソースや製品情報などのメールを受け取ることに合意したものとみなされます。配信されるメールには配信停止用リンクが記載されていますので、受信を希望されない場合はいつでも配信停止していただけます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。