PC用電源ユニット (PSU) 向けLLC共振コンバータについて

当ウェビナーは終了しました。ご登録いただきましたみなさま、ありがとうございました。

600W ATX電源PC用電源ユニット (PSU) 向けLLC共振コンバータについて

2022年9月28日 (水) 11:00AM (最大1時間を予定)

当ウェビナーは、200Wから1kW程度の電力を使用するアプリケーションにLLCコンバータを検討している方に最適です。LLC共振コンバータの基礎、LLCコンバータの製品バリエーションについて触れながら、最適なアプリケーションのひとつであるPC向けの高電力PSUの設計について取り上げます。その長所、短所と向き合いながら、共振タンク、ゲイン、負荷に対する考え方などを解説します。また、MPSが提供する設計支援ツールについてもご紹介します。

当ウェビナーで取り上げるトピック

  • LLCを使用したアプリケーションとその使用動機
  • LLCコンバータを理解する
  • 設計時の制限
  • 設計プロセス: LLC Designer
  • 当ウェビナーは終了しました。