光学式エンコーダを磁気角度センサに置き換える

光学式エンコーダを磁気角度センサに置き換える

2023年11月に日本で行ったウェビナーです。
近年、ファクトリーオートメーションの発展などを受けて、産業用ロボットアームや搬送用ベルトの制御など、光学式エンコーダを使用したアプリケーションの必要性が高くなっています。しかしながら、光学式エンコーダを使用する場合、システム全体の価格やサイズにおいて大きな制約が発生します。その制約から解放されるための選択肢の一つが、磁気角度センサへの移行です。
非常に小型で精度が高い最新の磁気角度センサは、エンコーダとしての機能を果たすことができます。これにより、システムコストとサイズを格段に小さくし、使用環境を問わない使い勝手のいいアプリケーションを設計することが可能になります。
当ウェビナーでは、光学式エンコーダから磁気角度センサへ移行するにあたって、そのメリットや考慮するべき点などをわかりやすく解説します。

当ウェビナーで取り上げるトピック:

  • 光学式エンコーダの種類
  • 磁気角度センサとの比較
  • 代表的なモータ・アプリケーション例
  • 磁気角度センサの選び方
  • ターゲットマグネットを決める
  • 磁気 / 機械のシミュレーション

プレゼンテーションを見る