正確なセルモードの利点

バッテリーマネジメントシステムにおける正確な電池残量計の重要性

バッテリーマネジメントシステムは、バッテリーモニタおよび保護装置、マイクロコントローラ (MCU)、および電池残量計の3つのICで構成されます。電池残量計は、バッテリーマネジメントシステム内の充電状態 (SOC) を提供します。これは、つまりバッテリーに残っている容量を提供します。このテックトークでは、従来の電池残量計方式、SOCとアナログフロントエンド (AFE) の精度、MPSの電池残量計が安全性を向上させ、キャリブレーションを不要にする方法など、電池残量計について詳しく説明します。

すべてのストーリーを見るにはこちら: バッテリー管理電池残量計の詳細