バッテリーマネジメントシステムにおける電流センサIC: 重要な役割と主な仕様の詳細調査
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
はじめに
電流センサは、バッテリーマネジメントシステム (BMS) の分野では縁の下の力持ちです。これらは、システムの最適なパフォーマンス、寿命、安全性を確保する上で重要な役割を果たします。本稿では、BMSにおける電流センサICの重要性、その主な役割、さまざまなアプリケーションに適したセンサを選択する際に考慮すべき仕様について詳しく調べます。
電流センサICの例を図1に示します。MCS1823は、ACまたはDC電流検知用のリニアホール効果電流センサです。ホールアレイは差動式で、あらゆる漂遊磁場を打ち消します。低抵抗 (0.6mΩ) の一次側導体により、高精度のホールセンサを含む集積回路のすぐ近くで大電流を流すことができます。この電流は、搭載されたホール効果トランスデューサによって2つの異なるポイントで感知される磁場を生成します。次に、これら2点間の磁場の差は、印加電流に比例した電圧に変換されます。オフセットを低く安定させるために、スピニングカレント技術が使用されています。
図1 : MCS1823リニアホール効果電流センサの機能ブロック図
BMSにおける電流センサICの重要な役割
バッテリーの健全性の確保
バッテリーの健全性は、どのBMSでも最も重要な懸念事項です。電流センサICは、バッテリーに出入りする電流を追跡し、バッテリーの充電状態 (SoC) と健全性状態 (SoH) を判断するための重要なデータを提供します。この情報は、バッテリーの健全性と寿命を維持するために不可欠です。
図2に示すアーキテクチャの概略図は、さまざまな状態推定パラメータに関連するバッテリーのダイナミクスにハイライトを当てています。この種のモデルベースのアプローチは、EVアプリケーションで広く採用されています。
図2: バッテリー状態推定モジュールの内部アーキテクチャ
過充電と過放電に対する保護
バッテリーを取り扱う際は安全性が最も重要です。バッテリーを安全限度を超えて過充電または放電すると、バッテリーが損傷し、最悪の場合、重大な故障につながる可能性があります。電流センサICは電流を正確に測定し、これらの制限に近づいたり超えたりしたときにBMSが適切なアクションを実行できるようにして、潜在的な危険を防止します。
BMSには通常、危険な反応を引き起こす可能性のある重大な状況 (バッテリーの過充電や過放電など) でバッテリーをチャージャまたは負荷から切断する電子スイッチを装備しています。図3に示すバッテリー保護ユニットは、バッテリーセルの損傷やバッテリーの故障を防ぎます。
図3: バッテリー保護ユニット
バッテリー性能の最適化
電流センサICは、バッテリーのパフォーマンス最適化に大きく貢献します。BMSは電流をモニタすることで、バッテリーが最適な範囲内で動作することを保証し、バッテリーの寿命を延ばし、バッテリーが電力を供給するデバイスの効率を向上します。
故障の検出
故障検出は、電流センサICが果たすもう1つの重要な役割です。短絡を示す可能性のある電流の突然の変化など、バッテリーまたは回路の故障を検出できます。また、BMSはダメージを防ぐために適切な措置を講じることができます。
エネルギー効率の向上
電流センサICによる正確な電流測定により、より効率的なエネルギー使用が可能になります。BMSは電流測定値に基づいて充電 / 放電率を調整し、バッテリーが可能な限り効率的に使用されるようにします。
予知保全の促進
電流センサICによって収集されたデータは、予知保全に使用できます。時間の経過に伴う電流の傾向を分析することで、バッテリーが故障する時期やメンテナンスが必要になる時期を予測し、予防的な対策を講じることができます。
適切な電流センサICの選択
適切な電流センサICを選択する際には、いくつかの要素を考慮する必要があります。これらには、センサの精度、応答時間、コモンモード電圧範囲、消費電力などが含まれます。センサのパッケージサイズとコストも重要な考慮事項です。
MPSは、さまざまなアプリケーションに適した高品質の電流センサICを幅広く提供しています。MPSのセンサは、高精度、絶縁機能、幅広く検出可能な電流で知られています。AC電流とDC電流の両方を測定できるように設計されているため、さまざまなBMSアプリケーションに最適です。
図4: MPS製 MCS1823電流センサ
結論
電流センサICは、バッテリーマネジメントシステムにおいて重要な役割を果たし、安全性、パフォーマンスの最適化、故障検出、エネルギー効率、予知保全に貢献します。バッテリー技術が進化し続けるにつれて、これらの部品の重要性は高まるばかりです。電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵、携帯電子機器のいずれにおいても、電流センサICは、安全で効率的なバッテリー動作を保証する上で引き続き重要な役割を果たします。
_______________________
興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成