光学式エンコーダを磁気角度センサに置き換える
当ウェビナーは終了しました。ご登録いただきましたみなさま、ありがとうございました。
光学式エンコーダを磁気角度センサに置き換える
2023年11月29日 (水) 11:00AM (最大1時間を予定)
近年、ファクトリーオートメーションの発展などを受けて、産業用ロボットアームや搬送用ベルトの制御など、光学式エンコーダを使用したアプリケーションの必要性が高くなっています。しかしながら、光学式エンコーダを使用する場合、システム全体の価格やサイズにおいて大きな制約が発生します。その制約から解放されるための選択肢の一つが、磁気角度センサへの移行です。
非常に小型で精度が高い最新の磁気角度センサは、エンコーダとしての機能を果たすことができます。これにより、システムコストとサイズを格段に小さくし、使用環境を問わない使い勝手のいいアプリケーションを設計することが可能になります。
当ウェビナーでは、光学式エンコーダから磁気角度センサへ移行するにあたって、そのメリットや考慮するべき点などをわかりやすく解説します。
当ウェビナーで取り上げるトピック
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成