精度とINL
精度は、センサー範囲全体の最大系統誤差として定義されます。 系統的誤差は、センサーの平均出力と測定される実際の値の差です。
角度センサーの場合、ゼロ角度表示は多くの場合、ユーザーが任意に変更および調整できます。
角度センサーシステムの特性を明らかにするには、「エラーカーブ」がどれほど平坦であるかを知る必要があります。 誤差曲線は、ゼロ設定に関係なく、センサーの平均出力と、通常は正確なエンコーダーによって与えられる基準角度との差です。
積分非直線性(INL)は、デバイス出力と出力の線形フィットの間の最大偏差を指定するパラメーターです。 INLは次のように定義されます:
$$INL={1 \over2} (max(error curve)-min(error curve) )$$.
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成