電子工学用語集
アンペア。電流のSI単位
ロータリーまたはリニアインクリメンタルエンコーダ用の3つの信号出力を備えたインターフェース。 一方向に回転している間、AチャネルとBチャネルは同じ長さのパルスを送り、90度(直交)シフトして、Aチャネルパルスが2つの連続するBパルス遷移の中間で上昇するようにします。 AエッジとBエッジの位相シフトシーケンスは、運動方向を示します。 回転ごとまたは線形トラバースごとに1回、インデックスパルスがZチャネルで発生し、ゼロ位置を示します(回転/トラバースごとに2つの磁極のみを想定)。
交流入力。 このタイプの電流は、一定の時間間隔で前後に流れます。 2つの標準電流は、毎秒60サイクル(周波数60Hz)とセンコンドあたり50サイクル(周波数50Hz)です。
交流(AC)入力を直流(DC)出力に変換する電気回路。
平均測定値が測定量の実際の値にどれだけ近いかを表す値。
アナログーデジタルコンバーター。 アナログ信号をビットのグループとして表される数値に変換する回路。
高度な非同期変調(AAM)モード、または軽負荷AAMモード。 軽負荷または無負荷状態で効率を最適化するために使用された制御テクノロジー。 この制御方式は、周波数を縮小してスイッチングとゲートドライバの損失を減らすことにより、高効率を実現するのに役立ちます。
(第一の状態、例えば位置)出力センサを使用して、正確な最初の状態(フィルタ出力、正確な位置)を予測する(第2の状態、例えば速度)経時的なデリバティブのフィルタ。
ローサイドスイッチにパワーダイオードを使用したスイッチングパワーコンバータ。 これらのコンバータでは、インダクタ電流は一方向にのみ流れ、負になることはありません。
高度な技術が拡張されました。 これは、最新のマザーボードの標準電源フォーマットです。
バイアス電流トリミング。 X軸またはY軸のいずれかでホールアレイのゲインを調整することにより、MPS磁気回転角度センサーの出力を線形化する手法。
ブラシレス直流モーター。 ローターに永久磁石があり、電子転流により回転磁界を発生する固定子巻線が特徴です。 BLDCモーターは、高効率と電力密度を備えています。
スイッチング回路のハイサイド MOSFET をドライブするために使用される回路。 この回路は、MOSFETのドレイン電圧よりもゲート電圧をブーストするために使用されます。
固定子が静磁場を発生し、ローターが常に固定子に垂直な磁場を発生することを特徴とするモータータイプ。 これは、ローターに異なる巻線を取り付け、ブラシを介して電源に接続された整流子を使用してローターが回転している間にそれらを交互に供給することによって実現されます。
DC入力電圧よりも大きいまたは小さいDC出力電圧を生成できるスイッチング電源。
コントローラエリアネットワーク。 オートモーティブアプリケーションで最初に使用されたマルチキャストベースの通信プロトコル。
コントローラエリアネットワーク(CAN)に基づく産業用通信プロトコル。
連続導通モード。 これは、インダクタ電流がゼロにならないー定の周波数動作方式です。 中高出力で使用されます。
CCMモードとDCMモードの両方で低入力電流高調波を保証する制御技術。 これにより、高いPFが達成され、効率が向上します。
スイッチングコンデンサを使用して、より高いまたはより低い出力電圧を実現するDC / DCコンバータ。 インダクタを持っていません。
高電流が流れるとトリップする保護回路。 回路を切断します。
三相システムで使用される数学的変換。これにより、三相変数の座標がabc参照フレームで表現されることから、軸が相互に直交するαβγフレームに変換されます。
2つの導電性部品の間の空気を通る最短経路。
システム出力が測定され、その出力の動作を制御するためにシステムにフィードバックされるシステム制御アーキテクチャ。
PFCとLLCの両方のトポロジを同時に制御し、ドライバとブートストラップを統合する単一の集積回路。 これは非常に低コストでコンパクトなソリューションです。
電力変換器のスイッチング周波数値は一定です。
電力変換器のスイッチングデバイスを制御する電子回路。
アダプティブコンスタントオンタイム(COT)制御。 パルス周波数変調(PFM)に基づく可変スイッチング周波数制御。 このコントロールは、スイッチがオンのときに固定長のパルスを提供し、スイッチがオフのときに可変長のパルスを提供します。
自身の電気的動作に影響を与える2つのインダクタまたはコイル。一方のワイヤまたはコイルに流れる電流は、もう一方のコイルに電圧を誘導します。これは、ファラデーの誘導の法則によるものです。 2つのコイル間の誘導結合の量は、記号Mで表され、ヘンリー(H)の単位で表される相互インダクタンスによって測定されます。このインダクタンスは、巻数や各コイルの巻数の半径など、コイルの幾何学的特性に依存します。
臨界伝導モード。これは、インダクタ電流がゼロに達し、突然再び増加し始める非定周波数動作方式です。低中電力で使用されます。
2つの導電性部品間の材料の表面を横切る最短経路。
比較追跡インデックス。絶縁材料の絶縁破壊特性の尺度。 CTIインデックスが高いほど、必要な最小沿面距離は短くなります。
コンバータの損傷を防ぐために課せられる最大電流と最小電流。
パルス幅変調(PWM)に基づく固定スイッチング周波数制御。この制御技術はインダクタ電流に依存します。一定のピーク電流に達するとスイッチがオフになり、クロック信号でオンになります。この制御技術の主な利点は、出力電流の変化に対する高速過渡応答です。その欠点は、低デューティサイクルでのノイズセンシティブです。
ディジタルからアナログへの変換器。数値として表現されたある量をアナログの電圧のレベルに変換する回路。
電源コンバーターを切り換える制御を組み込んだデバイス。
DCからDCへの変換を行うためにMOSFETs ような能動要素またはドライバーを集積し制御するデバイス。DC/DCコンバーターでは、直流入力をその直流入力より高いあるいは低い出力電圧に変換します。
DC DC変換の全体の能動および受動素子を制御し集積したデバイス。
不連続導通モード。インダクター電流がゼロとなり次のスイッチングサイクルまでそこに留まるという固定周波数で作動する方法です。
マイクロコントローラーでコンスタント-オンタイム(COT)制御が実装されたもの。
PFC変換をMCUで制御すること。これによりバレー検出のような場合に制御性能が向上します。
パルス周波数モジュレーター (PFM) 制御がマイクコントローラーに実装されているもの。
制御端子を持たない受動的なスイッチとなる電気デバイス。この要素は電流が一方向にだけ流し(順方向と言われている)、一方反対の(逆)方向には阻止します。これは「D」の文字で表されます。ダイオードでもっとも一般的なのはp-n接合を用いたものです。
パルス幅モジュレーション (PWM) 制御がマイクロコントローラーに実装されたもの。
センサーの出力が動作条件(測定されるパラメーターではなく)が変化した際の変化、例えば温度ドリフトや寿命ドリフトがある。
回路あるいは要素で、その目的がもう一つの要素の電圧レベルを制御するもの。
1つの単一相以上の制御を実装したスイッチングコンバーター。入り混じった相のコントローラーは入力と出力におけるリップル電流を減らすのに役立ちます。
電気エネルギーを電磁場の相互作用によって機械エネルギーに’変換する電気機械装置。ステーター(固定子)とローター(回転子)で構成されます。磁場が各パーツで発生し、その相互作用がトルクを発生し、それがローターを回転させます。
電流を流す直流(DC)の通路または電力コンバーターを通じての交流(AC)が無いこと。絶縁はトランスまたは組にしたコイルのいずれかで達成されます。ある種の応用では安全上の理由で(作業場で作業者を高電圧から保護するため)絶縁が必要です。
エレクトロルミネッセント光を駆動する的確な電源レベルを発生するデバイスで、通常電圧ブースターで構成されます。
I磁気角度センシング応用で、センサーが回転する軸の末端でその軸の末端に搭載されている磁石に相対して置かれる場所を指します。
センサーの出力と測定すべき実際の量の間の系統的な差違(例えば誤差)で、測定される量の関数として現れるもの。エラーカーブのゼロからの最大のずれが精度です。
エネルギー使用製品/エネルギー関連製品 欧州行動規範 第6区第2段 エネルギー使用製品/エネルギー関連製品に対する行動規範。2013年以来の配電線に接続する装置への欧州規制。0.5W以下と定められています。
欧州衛星通信機構
どのような動揺(負荷、入力電圧変化変化など)にも先駆けて出力電圧に現れる変化はほとんど無視される。ピーク電流モードは速い過渡応答を達成するためにもっとも便利な制御技法です。
フォールトの誤検出を避けるためフォールトが無視される期間
出力電圧または電流はコンバーターに戻ってループを閉じそして参照電圧と比較されます。
入力周波数の関数としての、フィルターからの出力信号の相対的振幅の変化
もっとも簡単な分離された電力コンバーター。トランス、MOSFET, そしてダイオードだけで構成されます。通常100W以下のコンバーターで使用されます。
場に合わせた制御。運動制御に用いられる制御アルゴリズムで、モーターの巻き線に流れ込む電流をローターに最大のトルクを与えるよう制御する構成となっています、すなわち、ステーターにローターの磁場に垂直な磁束を造るようにします。
過負荷条件での電流の限度を減少させるよう動作する回路
直流入力電圧より高いまたは低い直流出力電圧を生成することができるスイッチング電源で、トランスによって電気的な分離を提供します。
周波数の範囲を調性可能
多様な電圧レベルを生成する電気システムで用いられる分離方法
ガリウムナイトライド。電力半導体に用いられるバンドギャップの広い材料。シリコンより高い電圧に耐えそして速い。
主信号に関して信号の周波数劣化のことを指します。週黄信号のハーモニック(高調波)周波数は主信号の整数倍です。信号の高調波歪が増加すると、その周期信号はサイン波形らしく見えません。したがって、純粋なサイン信号は歪がありません。
電力変換に誤動作状態が検出されると、出力電圧が短期間ゼロに減衰し、そして正常動作に戻るよう再起動します。この電力変換のオン/オフの試みは誤動作状態が解消するまで起こり、それがこの動作がヒックアップモードと呼ばれる理由です。
大量のエネルギーを扱う電力変換器が減衰した容量で作動する時
高電圧を供給できるDC/DC変換器。通常直流400V以上(交流入力を整流して)を指します。
内部集約回路。2線、同期式、半二重、複数マスター/複数シリアル通信プロトコル。使用される2線は、それを通じてマスターは通信周波数を設定するSCL(シリアルクロック)、そしてマスターとスレーブの間でデータが交換されるSDA(シリアルデータ)です。
2線、シリアル、半二重プロトコルで、いくつかのコントローラーを設定するのに用いられます。
電気的素子(受動的部品)であり、電流がそれを越えて通過するときに電気的エネルギーを磁場で蓄積します。通常インダクターは磁芯の回りに巻かれたワイヤで造られます。
インダクターを用いずにDCからDCへ電圧を変換するデバイス
積分非線形性。測定において、このパラメーターはデバイスの出力と出力の線形適合との間の最大偏差を示します。
直流電圧供給源から可変な周波数そしてまたは振幅の交流電圧出力を得るために用いられる回路
分離された一次側と二次側の回路が短期間損傷無く絶えることができる電圧。通常負荷の変化や誤作動状態による意図しない配線上の錯乱によって起こるものです。UL/IEC 60950-1では、デバイスが60秒間損傷なく保たれるサイン波形電圧の二乗平均平方根として定義されます。
半導体標準。これらは、温度サイクル試験等のような、製品に対して実施する必要のある試験について記述しています。
関連資料:
日本電子情報技術産業協会 標準
周期信号の同期喪失で、参照クロック信号に関してのものです
回転磁石角度センサーにおいて、接戦方向磁場に半径方向磁場の比率で表します。k = Br / Bt
LEDまたはLED列に必要な電力を安全で一定の明るさで動作するように供給する回路。2つの異なったタイプのLEDドライバーがあります:定電流源そして定電圧源。
小負荷電流で高効率で動作する電力コンバーター
線形領域で動作する MOSFET によって一定出力電圧を提供する電圧調性器
共振型コンバーターの一種で直列のコイルとキャパシタが接続されています。共振周波数近傍の周波数で発振しZVS条件を満たします。
負荷の変化に影響を受ける出力電圧または電流を一定に保てる回路
低ドロップアウト。LDOは入力と出力電圧の間の電圧低下を必要とする直流出力電圧コントローラーです。
低ノイズブロック。LNBは衛星通信システムに使われるデバイスです。
高さが特別に低いデバイス
ローサイドのゲートドライバーを指し、そこではソース端子は地面に接続されます。
角度観測で、磁気ベクトルの角度を度で。
磁気に感応する材質、または充電の移動(電価の流れ)によって作られる見ることのできない力の場
磁場の強度と方向を検出できるセンサー
磁化は、磁性材料中の永久または誘導された磁気の二極モーメントの密度を表現するベクトル場で、慣例的に文字Mで表現されます。Mは磁性材料の外ではゼロです。
角度観測で、度で表す回転軸の角度.
マイクロコントローラーユニット。電力電子において、これはディジタルコントローラーとして広く用いられています。
米国軍事用標準。これは消費者に応じて製品検証のために実行されるべき、EMC放射等のような、検査を記述しています。
金属-酸化物-半導体電界効果トランジスター
パワーMOSFETのゲートを駆動するように設計された回路。主な目的はMOSFETのスイッチング速度を最大にすることです。
Aモータードライバーは、モーターの望ましい動作を得るためにMCUによって生成される小さな電力の信号を大きな電力の信号に変換します。ドライバーの出力は、一体化されたMOSFETのパワーステージを持っている場合直接モーターに供給されることもあります。そうでなければ、ドライバーの出力は外部MOSFETのスイッチングを制御するために使われます。
主なLLCコンバーターのパラメーターを計算するためのウエブ上のツール
過電流(OC)、過電圧(OV)、過温度(OT)防止のような特別防御機能
ニュートンメーター。トルクのためのSI単位
周波数の関数としてのノイズの振幅
ノンボラタイル(非揮発性)メモリー。データをその電源供給が遮断されてもその内部に保持できるメモリーのタイプ
オーバーカレント(過電流)保護。要素に流れ込む電流が安全上の理由で設定された閾値より大きくなった時に作動する保護。これは要素を過熱時に破損するのを避けます。
関連資料:
ヒックアップモードによる過電流保護
ケースの無い何れのタイプのコンバーター
コード輪の位置を光学的センサー(通常LEDとフォトダイオード)で検出し、その位置を増分または絶対値で報せるデバイス
過温度保護。高温は要素の永久破損になり得るので、要素の温度が特定の温度閾値以上に上昇した時に発動する保護
出力電圧は1回限りプログラム可能な機能により、または抵抗により電圧分割器により、I2Cで設定できます。
過電圧保護。要素に及ぶ電圧が安全上の理由から設定されるある閾値より高くなった時に発動する保護。これは絶縁素材の破壊のような要素の破損を避けます。
モーターに対して、過負荷はモーターに掛かる抵抗のトルクが大きくなり過ぎたときに発生します。そのモーターは規定電流より大きい電流を引き込み加熱し始めます。過負荷は短時間だけ持続するかもしれません;しかしそれが長く続き過ぎると、要素の破損または誤動作にいたるかもしれません。
変数の座標を固定的なxyzの参照フレームで表現されたものからz軸の周りの回転したdq0フレームに変換するのに用いる数学的変換
物理的特性により、独自の常時の磁場を生成できる物体
力率
力率補正これは、AC入力でより良い高調波歪みを実現するために使用される回路です。
ある駆動信号を他の働きによってシフトします。ソフトスイッチングを実現するためにフルブリッジコンバータで使用されます。
電源管理集積回路。PMICは、電力管理の複数の機能を実行できます。ほとんどのPMICには、さまざまなDC / DCコンバータまたは制御回路が1つのチップに含まれているため、スペースとシステムの電力に対する要求が軽減されます。
永久磁石同期モーター。このモーターの回転子には永久磁石があり、固定子には3相分散巻線が回転磁界を生成します。BLDC モーターといくつかの機能を共有していますが、全体的なパフォーマンスが向上し、コストが高くなります。
負荷の点。大電流を供給するために負荷に近いコンバータ
1対の南北の磁極のペア
このピンはオープンドレイン電力であり、VFBがREFの90%xに達した後に上昇します。
電力用により大きなパッケージとして組み立てられる半導体ブロックまたは半導体のグループ。通常はネジでヒートシンクに取り付けます。電力ソリューションを選択するための重要な基準は、多くの場合、サイズ、効率、およびコストです。パワー モジュールは、ソリューション サイズが小さく、レイアウトが簡単で、放射エミッション (EMI) を削減し、電力変換効率を高め、必要な外付け部品が少ないため、信頼性を向上させることができます。これにより、電源設計サイクルが高速化され、PCBの複雑さが軽減されます。
測定システムでの測定の再現性を表す値。同じ条件で実行された一連の測定が非常に近い値を返す場合、システムは正確です。
いくつかのパラメーター (出力電圧、周波数、保護用限度、制御パラメーターなど) を調整する機能を提供する DC/DC コンバーター
DC / DCコンバータの選択可能なパラメータ(出力電圧、周波数、保護用限度、制御パラメータなど)
選択可能なソフトスタート時間
抵抗またはI²Cを介して調整可能なスイッチング周波数値
電源ユニット
PFMには、固定オン時間と固定オフ時間の2種類があります。固定オン時間モードでは、スイッチ信号がオンである時間の部分は一定ですが、変調信号がオフである時間の部分は可変です。固定オフ時間モードでは、スイッチ信号がオフになっている時間の割合は一定ですが、変調信号がオンになっている時間の割合は可変です。
インクリメンタルABZエンコーダインターフェースの各チャネルの1ターンあたりのパルス数
パルス幅変調。2 つの異なる電圧レベル間を非常に高速に切り替えることにより、望ましい平均電圧値を達成するために使用される手法。送信される値は、デューティサイクルに比例します。
AAM モードを指します.
相対的位相が回転方向を示す 2 つの位相がシフトした波形 (A および B) を生成するインクリメンタル エンコーダ インターフェイスのタイプ。AとBのパルス数は、プログラムされた分解能によって異なります。オプションのインデックスパルスZ(またはI)は、1回の完全な磁気回転を示します。
ラジアン/秒。回転速度のSI単位
電気モーターの速度が低下したときに電流を電源に戻すことでエネルギーを回収できるブレーキ技術
外部磁場を取り除いたときに磁性体に残る残留磁場(または磁化)
同じ条件下で測定が繰り返されたときに、センサーの出力値が前の読み取り値にどれだけ近いかを示す尺度。精度に相当します。これは、センサー ノイズ (ランダムな変動) と経年変化 (長期ドリフト) によって制限されます。解像度を参照してください。
測定システムにおいて、測定システムによって検出できる測定量の最小の変化。実際には、デジタルセンサーの場合、これは最下位ビット(LSB)です。センサーのノイズが LSB よりも大きい場合、それは σ (シグマ) で表されるrms ノイズの 3 倍として定義されます。この量は、多くの場合ビットで表されます。MPS MagAlpha角度センサーの場合、1つのLSBは6σ(±3σ)の間隔を表します。
自己共振を利用してスイッチング損失を低減するコンバータの一種
電気モーターの回転部分
1 分あたりの回転数。回転速度の単位。1rpm = 60/2π ラジアン/秒 = 1/6 度/秒
シリアル通信規格。これは最初のものの1つであり、広く使用されています。
線式シリアル、非同期、半二重通信プロトコル。2 本のワイヤ A と B は、通信デバイスによって駆動され、ラインに差動電圧を設定します。このプロトコルにより、デバイスは長距離(最大1200m)で接続でき、優れたノイズ除去機能を備えています。
エレクトロニクスでは、これは通常、IEC60950などの満たす必要のある規格に関連しています。
電力変換器は、CCM または AAM モードのいずれかで動作されます。
測定対象のパラメータとは異なる1つのパラメータ(温度など)が変化するが、他のすべてのパラメータは一定のままである場合の変動率。
さらなる信号処理(「バックエンド」処理)の前に、物理量が検出および増幅されるセンサーの一部。
シングルエンドのプライマリーインダクターコンバーター。DC / DC電力変換器のトポロジー。DC出力電圧は、DC入力電圧より大きくても小さくてもかまいませんが、極性は同じです。
炭化ケイ素。パワー半導体に使用されるワイドバンドギャップ材料。シリコーンよりも高い電圧に耐え、高速です。
磁気角度検知アプリケーションでは、回転シャフトに取り付けられた磁石の側面のセンサーが配置されている場所を指します。
照明アプリケーションのエネルギー効率を高めることを目的とした技術。センサーとコントローラーは、照明のオンとオフ、または外部条件 (たとえば、自然光の利用可能性) に基づいて明るさレベルを調整するために使用されます。
システム管理バス。I2C に基づいており、電源との通信に使用されます (電圧、温度の監視など)。
望ましくない過渡電圧を変化させることができる回路
システムオンチップ。さまざまなタイプのモジュールが集積されたチップ(アナログおよび/またはデジタル)。その目標は、完全なシステムをチップ (メモリ、Wi-Fi など) に収めることです。
トランジスタの寄生素子を能動要素として使用して、電力変換器のスイッチング損失を低減する手法
ソレノイドドライバは、動作中にソレノイドデバイスに流れる電流を制御します。ドライバを使用する主な利点は、ソレノイドの消費電流を最適化することで、消費電力とデバイスの加熱を減らすことができます。
シリアルペリフェラルインターフェース。シングル マスター/マルチスレーブ アーキテクチャに基づく、4 線式、同期、全二重、シングル マスター/マルチスレーブ シリアル通信プロトコル。マスターとスレーブ間で共有される4つのラインは次のとおりです。マスターが通信周波数を設定するSCLK(シリアルクロック)。マスターがスレーブにデータを送信する MOSI (マスター出力/スレーブ入力)。スレーブがデータをマスターに送信する MISO (マスター入力/スレーブ出力)。マスターが通信するスレーブを選択するためにマルチスレーブ システムで使用される CS (チップ セレクト)。
角度測定用の独自のホール素子ベースのセンシング技術
電気モーターの静止部分
バックコンバータまたはステップダウンコンバータは、DC 入力電圧よりも小さい DC 出力電圧を生成できるスイッチング電源です。
ブースト コンバーターまたはステップアップ コンバーターは、DC 入力電圧よりも大きな DC 出力電圧を生成できるスイッチング電源です。
小さな回転(ステップ)が可能で、その位置をしっかりと保持できる機能が造り込まれたモータータイプ。高い位置決め精度が要求される用途に広く使用されています。
空間ベクトルパルス幅変調。三相インバータで使用される変調技術。電圧出力を最適化し、スイッチング損失と高調波歪みを低減するため、広く使用されています。
AAM モードを指します。
スイッチ モード電源 (SWPS) またはスイッチング電圧レギュレータには、高周波数で動作して効率的な方法で電力を変換する半導体デバイスが含まれています。
ダイオードの代わりにMOSFETs を使用して整流機能を実現したスイッチングパワーコンバーター。これにより、電力コンバーターの効率、コスト、熱性能、および信頼性が向上します。
シャフトの角度位置を決定するために磁気エンコーダーで角度検出に使用される永久磁石
過熱状態になったときに電力コンバーターを保護するために電力コンバーターに追加された回路
電気的絶縁を保証する重要な素子
すべての正規化された入力シナリオ内で動作する製品
ユニバーサル シリアル バス タイプC.
低電圧ロックアウト。供給電圧が特定のしきい値を下回ったときにデバイスをオフにする保護。低電圧状態では、コンポーネントが予期しない動作をする可能性があり、UVLOを使用してコンポーネントの損傷を防ぎます。
三相ブラシレスDCモーターの整流に使用される3つの信号。信号の間隔は、各モーター巻線フェーズにエネルギーを適用するタイミングをモーターコントローラーに通知します。ブラシレス モーターに配置された 3 つの個別のホール センサーによって生成されるか、回転磁気角度センサーのロジックによってエミュレートおよび作成されます。
ボルト。電圧のSI単位
インダクタ電流の谷は、電力変換器の電流制限を制御するために使用されます。インダクタ電流が谷電流制限しきい値を下回るまで、電力変換器の制御 MOSFET をオンにすることはできません。
LED のマトリクスを使用してディスプレイに必要な光を生成する LCD ディスプレイで使用されるバックライト テクノロジー。このテクノロジーは、古いテクノロジーよりも低い消費電力で、より良い画像とより薄いディスプレイを可能にします。
継続的な通常動作条件において、絶縁された一次回路と二次回路の間で耐えられる永久電圧 (UL/IEC 60950-1 に従ってテストされる)。
ゼロ電圧スイッチングは、ソフトスイッチングの一種です。
回転磁気角度センサーでは、センサーを磁極に手動で位置合わせする必要がないように、デバイスへのプログラム可能なオフセットを指します。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成