電気自動車におけるバッテリー管理システム (BMS) の役割について
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
世界が気候変動と環境の持続可能性の問題に取り組もうとする中、電気自動車 (EV) は希望の光になっています。これら電気のみを使った自動車は、もっと緑のある、より環境に優しい交通手段の選択肢を求めるMPSの取り組みにおいて、大きな発展をもたらします。バッテリーは、EVの性能、安全性、効率性を決定する重要な要素であり、これらの車の中核をなしています。バッテリー管理システム (BMS) は、このバッテリーを管理する複雑な操作を実行する洗練されたテクノロジーの部分です。
バッテリー管理システム (BMS) とは?
バッテリー管理システムは、充電式バッテリーを制御および保護し、最高のパフォーマンス、寿命、安全性を保証する電子システムです。BMSはバッテリーの状態を追跡し、二次データを生成し、重要な情報レポートを生成します。充電状態 (SOC)、健全性 (SOH)、および残り容量は、BMSによって追跡および計算される3つの重要な指標です。さらに、電流、電圧、温度などの重要な変数をモニタします。さらに、BMSは、深放電、過充電、過熱、過電流状態などのリスクからバッテリーを積極的に保護します。
BMSは保護機能を提供するだけでなく、加熱システムや冷却システムを制御してバッテリーの環境を調整し、バッテリーが理想的な温度範囲内で動作し続けるようにします。セルバランシングは、バッテリーパック内の各セルが均一に充電および放電されるようにし、バッテリーの全体的なパフォーマンスと耐久性を向上させる、もう1つの重要なBMS機能です。現代の充電式バッテリーの信頼性と安全性は、このシステムの広範なモニタリング、レポート、保護機能によって維持されます。
BMSは、いくつかの方法でバッテリーパックの「頭脳」として機能します。収集した情報に応じて判断が行われ、その選択はバッテリーのパフォーマンスと寿命に影響を与えます。BMSがないと、バッテリーが過充電または過放電になる可能性があり、どちらの場合もバッテリーの寿命が短くなり、故障の原因となる可能性があります。
電気自動車におけるBMSの役割
BMSは通常、組み込みシステムであり、さまざまなバッテリーパラメータ (温度、電圧、電流など) をモニタおよび制御して、バッテリーセルを安全な動作範囲内に保つように特別に設計された電子レギュレータです。図1は電気自動車で使用されるBMSの全体構造を示しています。BMSで使用される入力、データ処理、および出力信号は、アーキテクチャ設計に従ってデータフローを表すために使用できます。
図1 : 電気自動車でのBMSの内部アーキテクチャ
BMSは、モニタリング、保護、バランス調整、熱管理など、電気自動車の分野で数多くの重要な機能を提供します。これらの利点について以下でより詳しく説明します。
モニタリング
バッテリーの電圧、電流、温度、SOCはすべてBMSによって常にモニタされます。バッテリーの性能と状態を評価するには、この情報が不可欠です。たとえば、バッテリーの残量を測定するSOCは、EVの走行距離に直接影響を及ぼします。
BMSは、バッテリーの全体的な健全性の指標であるSOHも追跡します。SOHは、バッテリーに問題が発生する可能性を早期に警告し、予防的なメンテナンスや故障したセルの交換を可能にします。
保護
BMSは、バッテリー、その結果として車に損傷を与える可能性のある問題から保護します。これらの保護には、過電流 (OC)、過電圧 (OV)、低電圧 (UV)、過熱 (OT)、および低温 (UT) 状態が含まれます。BMSは、バッテリーが安全動作領域 (SOA) 外で動作することを禁止することで、バッテリーの寿命と安全性を保証します。
過電流保護 (OCP) は、バッテリーの許容電流定格を超えて過熱やバッテリーの損傷につながる可能性のある高電流からバッテリーを保護します。バッテリーが安全な幅を超えて充電または放電され、バッテリー寿命が短くなること、またはバッテリーの障害さえも防ぐために、過電圧保護 (OVP) と低電圧保護 (UVP) が使用されます。バッテリーは、過熱保護 (OTP) と低温保護により安全な温度範囲内で機能し、極端な高温や低温による損傷を防ぎます。
バランス調整
BMSのもう一つの重要な役割は、バッテリーのバランシングです。EVのバッテリーパックは多数の個別のセルで構成されているため、すべてのセルにわたって均一な充電を維持することが重要です。BMSはアクティブまたはパッシブのバランス調整によってこれを実行し、バッテリーパックの全体的な有効性と耐久性を向上させます。
アクティブバランシング中は、電荷が高いセルから低いセルに電荷が移動し、すべてのセルの電荷レベルが同じに維持されます。一方、パッシブバランシングでシャント抵抗器を使用すると、高電荷セルからの過剰電荷がセル間で転送されるのではなく、熱として放散されます。この技術を使用すると、電力を消費せずに継続的に充電することで、充電量の少ないセルが肩を並べることができます。数回の充電サイクルを経て、パッシブバランシングにより、いずれか1つのセルが過充電されるのを防ぎ、セル全体の充電状態の均一性が徐々に向上します。どちらの技術もバッテリーパックの容量と寿命を延ばすことを目的としていますが、アクティブバランシングは、電荷を熱として放散するのではなく再分配するため、より効果的です。
熱管理
BMSはバッテリーパック内の温度を制御するために不可欠です。温度をモニタし、必要に応じて冷却技術を導入することで、バッテリー寿命の短縮や熱暴走につながる可能性のある過熱を防ぐのに役立ちます。
熱暴走と呼ばれる危険な状況は、温度の急上昇によりさらに温度が上昇し、制御不能な破壊的な反応を引き起こす可能性がある場合に発生します。BMSは、バッテリーセルの温度をモニタし、必要に応じて動作することで、熱暴走を阻止し、バッテリーの安全な動作を保証します。
電気自動車におけるBMSの将来
EV技術の発展に伴い、バッテリー管理システム (BMS) はますます複雑になっています。将来のBMSには、パフォーマンスの最適化、安全プロトコルの強化、他の車両システムとの統合性向上を実現する予測分析などの最先端の機能が搭載されることが期待されています。
予測分析は、履歴データと機械学習アルゴリズムを使用して、将来を予測します。これには、BMSのコンテキストでバッテリーの将来の充電状態または全体的な健全性を予測するために、過去のパフォーマンスの推定を伴うことができます。これにより、バッテリーをより積極的に管理できるようになり、バッテリーの寿命が延び、EVの効率が向上します。
安全基準の向上には、潜在的なバッテリーの問題を予測して回避するためのより高度な技術が含まれるかもしれません。これには、潜在的な問題を示唆する不規則性を発見するためのより複雑なアルゴリズムと、バッテリーの状態のより包括的なモニタリングが必要になるかもしれません。
BMSは、モータコントローラやオンボードコンピュータなどの他のEVシステムとより直接的に通信できるため、他の車両システムとの統合性が向上します。これにより、車はよりスムーズに動作できるようになり、その有効性、パフォーマンス、ユーザーエクスペリエンスが向上します。
結論
要約すると、バッテリー管理システム (BMS) は、バッテリーを管理、保護、モニタする電気自動車の重要な部分です。BMSの性質と目的を理解することで、現在の電気自動車と将来の電気自動車の両方を動かす複雑な技術的相互作用をより深く理解できるようになります。
MPSが電気自動車で実現可能なものの限界を継続的に発展させ、広げていくにつれて、BMSは確実に前進し、変化していきます。こうした改善を維持し続けることで、この技術の可能性を最大限に活用し、より安全で、より効果的で、より持続可能な電気自動車を開発できるようになります。
電気自動車メーカーに勤務していようと、BMSシステムを作成していようと、あるいは単にこのテクノロジーのファンであったとしても、BMSの機能と重要性を理解することは不可欠です。電気自動車が広く普及する未来に近づくにつれ、BMSはこの革新的な技術分野の重要な要素であり続けるでしょう。
_______________________
興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成