自動車のイノベーションの未来に向けた磁気角度センサの活用: 選択、適用、および品質基準の包括的な調査

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

はじめに

自動車の技術が進歩するにつれ、磁気角度センサは現代の車両設計において重要な役割を果たします。これらのセンサは、自動車内のさまざまな部品の正確な位置を決定するために磁場を検出および測定するのに不可欠なものとなっています。これらが広く実行されている主な理由の1つは、非接触型センシング機能により、過酷な環境条件でも信頼性が高く堅牢なパフォーマンスが保証される点です。この包括的なガイドは、自動車市場における磁気角度センサのアプリケーションを詳細に調査し、その重要性、使用法、利点を明らかにすることを目的としています。さらに、適切なセンサを選択し、必要な品質基準を遵守するための重要なガイドラインも提供します。

磁気角度センサの詳細について

磁気角度センサの基本的な動作は、磁場の変化を支配する原理に依存しています。センサはこれらの変動を分析し、固定された参照点に対する物体の動きや位置を正確にモニタします。自動車分野では、ホール効果センサ、異方性磁気抵抗 (AMR) センサ、巨大磁気抵抗 (GMR) センサ、磁気エンコーダICなど、いくつかの種類の磁気角度センサが広く使用されています。これらのセンサタイプはそれぞれ独特の特性を備えているため、さまざまな車載アプリケーションに適しています。

さまざまな磁気センサ

図1: さまざまな磁気センサ

これらのセンサの動作は、磁場にさらされた場合、電圧または抵抗の変化の生成に関連し、この変換が処理によって位置データに変換されます。これらのセンサは非接触型であるため、摩耗が最小限に抑えられ、動作寿命の延長に大きく貢献します。その結果、中断のない一貫したモニタリング機能を要求するアプリケーションに対して非常に信頼できます。

磁気角度センサを使用する理由

車載アプリケーションでの磁気角度センサの実装は、いくつかの重要な理由により推進されています。

  • 精度: 精度は、スロットルの位置、ブレーキの動作、ステアリングの制御など、さまざまな車両機能において重要な要素です。これらのセンサの高精度は、車両の安全性と最適なパフォーマンスの確保に大きく貢献します。
  • 堅牢性: 車載アプリケーションでは、磁気センサがゴミ、振動、極端な温度などの環境の課題に耐えられるため、その堅牢な性質がメリットになります。この弾力性により、車載での使用への適合性が向上します。
  • 非接触センシング: 磁気センサのこの機能により、観測対象物と物理的に接触することなく位置を測定できます。この独自の機能により、精度が保証されるだけでなく、摩耗が最小限に抑えられ、センサの寿命が延びます。
  • 汎用性: 磁気センサの汎用性は、直線運動と回転運動の両方を測定できる能力にあります。この特性により、車両内の幅広いアプリケーションに高度に適応可能で、さらに使いやすさが広がります。

磁気角度センサの選択ガイドライン

車載アプリケーションに適した磁気角度センサを選択するには、
次のようないくつかの重要な特性を徹底的に評価する必要があります :

  • 測定範囲: 特定の部品の動きを効果的にモニタするには、選んだセンサが部品が受ける可能性のある動きのすべての範囲を測定できる必要があります。
  • 分解能: 最小の増分動きを検出するセンサの能力、つまり分解能は、重要な検討事項です。より高い分解能のセンサを選択すると、より正確で詳細な位置データが確保されます。
  • 再現性と直線性: 時間の経過に伴う測定値の一貫性、つまり再現性は、センサの信頼性と安定したパフォーマンスにとって不可欠です。さらに、センサの測定値は、モニタする部品の実際の動きと線形関係を維持する必要があります。
  • 耐久性: 車載環境は、センサが振動、ゴミ、極端な温度などの要因にさらされるため、厳しいものになる可能性があります。したがって、長寿命と信頼性の高い動作を確保するには、このような条件に耐えられる耐久性のあるセンサを選択することが不可欠です。
  • 速度: 選択されたセンサは、モニタする部品の最大動作速度を正確に追跡し、高速移動中にリアルタイムで正確な位置情報を確保する機能を備えている必要があります。
  • コスト: 特に大規模生産を伴う車載アプリケーションでは、センサのコストを検討することが重要です。プロジェクト全体のコストを最適化するには、パフォーマンスと手頃な価格のバランスをとることが重要です。
  • 電力要件: センサを選択する際には、特定のアプリケーションで利用可能な電源および電圧レベルとの互換性が重要です。さらに、低消費電力のセンサを選択すると、エネルギー効率が向上し、持続可能な運用に貢献します。
  • 出力干渉: センサによって生成される出力信号の種類を判断することは非常に重要です。アナログ電圧、アナログ電流、PWM信号、SPIやI2Cなどのデジタプロトコルのいずれであっても、選択した出力はアプリケーション要件と一致し、既存のシステムアーキテクチャとシームレスに統合される必要があります。互換性のある出力信号により、車両システム内の他の部品とのスムーズなデータ転送と通信が保証されます。

ICの車載品質仕様

車載アプリケーションに適した集積回路 (IC) を選択するプロセスでは、車載の品質仕様を包括的に把握することが不可欠です。検討すべき重要な側面は次のとおりです:

  • 車載グレード認証: 車載アプリケーションでICを選択する際の基本的な検討事項の1つは、車載の品質基準に準拠していることを確認することです。車載電子部品評議会 (AEC) によって制定された集積回路のAEC-Q100や受動素子のAEC-Q200などの規格に準拠することで、車載環境への適合性が保証されます。
  • 動作温度: 車載用ICは、広い温度範囲にわたって堅牢な動作能力を発揮する必要があります。通常、特定のアプリケーション要件に応じて、-40°C ~ 125°Cまでの温度範囲、またはそれ以上の温度範囲で確実に機能できる必要があります。
  • 静電気放電 (ESD) 保護: 車載環境では静電放電が頻繁に発生するため、車載用ICには高レベルの静電放電 (ESD) 保護機能を備えることが不可欠です。この保護により、ICは静電気放電にさらされても問題なく耐え、問題なく動作することが保証されます。
  • 堅牢性: 車載用ICの堅牢性を確保することが最も重要です。機械的ストレス、熱ストレス、湿度、車載アプリケーシで発生するその他の厳しい条件など、さまざまな環境要因に耐えられるように設計する必要があります。
  • 長期的信頼性: 自動車は長期間、多くの場合10年以上にわたってスムーズに動作することが期待されるため、車載用ICは優れた長期信頼性を実証する必要があります。信頼性は、メンテナンスコストを最小限に抑え、車両の寿命全体にわたって一貫したパフォーマンスを確保するために不可欠です。
  • 安全基準への準拠: ICの役割と機能に応じて、特定の自動車安全規格に準拠することが求められる場合があります。たとえば、ブレーキやステアリングなどの重要なシステムで使用されるICは、道路車両の機能安全規格であるISO 26262に準拠する必要がある場合があります。安全基準に準拠することで、ICのパフォーマンスが厳格な安全要件に合致して、車両全体の安全性に貢献します。  

磁気角度センサのアプリケーションの探究

磁気角度センサは、最新車両において、次のような幅広いアプリケーションに使用されています:

  • ステアリングシステム: 磁気センサは、ステアリングホイールの角度と回転に関する重要なデータを提供することで、電子パワーステアリングシステムにおいて重要な役割を果たします。この情報は、運転者に提供されるパワーアシストを調整するために非常に重要であり、制御と運転の快適性が向上します。
  • ステアリングシステム

    図2: ステアリングシステム

  • スロットルの位置: 現代の燃料噴射方式のエンジンでは、スロットル位置センサがスロットルの位置をモニタする役割を果たします。これらのセンサから収集されたデータはエンジン制御ユニット (ECU) に送信され、燃料噴射、点火時期、その他のエンジン動作などの重要なエンジン機能を最適化し、燃費と性能を向上させます。
  • スロットルシステム (トヨタ)

    図3: スロットルシステム (トヨタ)

  • ブレーキシステム: 磁気センサはブレーキペダルの位置を検出することでブレーキシステムにおいて重要な役割を果たします。この機能により、アンチロックブレーキシステム (ABS) や電子安定性制御 (ESC) などの高度な安全機能を実装できるようになります。これらのセンサはブレーキペダルの位置を正確にモニタすることで、ブレーキ操作中の車両の安全性と安定性の向上に貢献します。
  • ABSブレーキシステム

    図4: ABSブレーキシステム

  • トランスミッションシステム: 自動変速システムでは、ギアセレクタの位置を決定するために磁気センサが使用されます。この情報は、車両がパーキング、リバース、ニュートラル、またはドライブモードのいずれにあるかを示すために不可欠です。ギア位置を正確に検出することで、スムーズで効率的なギアシフトが保証され、全体的な運転体験が向上します。
  • ギアトランスミッションシステム

    図5: ギアトランスミッションシステム

  • サスペンションシステム: アクティブサスペンションシステムは、磁気センサを利用して車体と車輪の相対位置を正確に測定します。このリアルタイムデータにより、システムはサスペンションを継続的に調整することができ、乗り心地とハンドリングが向上します。アクティブサスペンションシステムは、道路状況や車両の動きに動的に適応することで、全体的な運転性能と安定性を向上させます。
  • 自動車のサスペンションシステム

    図6: 自動車のサスペンションシステム

  • ホイールスピードセンサ: ホイールスピードセンサは、アンチロックブレーキシステム (ABS) の重要な部品です。これらは、ブレーキ中にホイールロックアップの可能性があることを示す、他のホイールの回転速度と比較したホイールの回転速度の大きな変化を検出する役割を果たします。ABSは車輪の速度をモニタすることで横滑りを防ぎ、制御を維持し、ブレーキ性能と車両の安全性を向上させます。
  • ホイールスピードセンサ

    図7: ホイールスピードセンサ

  • カムシャフトとクランクシャフトの位置決め: 磁気センサは、カムシャフトとクランクシャフトの位置に関する正確なデータをエンジン制御ユニット (ECU) に提供するために使用されます。この情報は、点火と燃料噴射のタイミングを最適化するために不可欠であり、エンジンの効率と性能を向上します。これらのセンサによってエンジン部品が適切に同期されるため、正確な燃焼と排出量の削減が保証されます。
  • 図8: クランクポジションセンサ

特に自動運転車の台頭により、車載分野では磁気角度センサの重要性が高まっており、その多機能、高精度、耐久性に優れた特性が際立っています。これらの機能により、より安全で効率的、そして便利な旅が実現し、自動車技術の将来にとって不可欠な要素となります。さらに、これらのセンサ用のICを選択する際に車載品質仕様を徹底的に考慮することで、最適なパフォーマンスと信頼性が確保され、最終的には車両の安全性と効率性が向上します。

_______________________

興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!